Skip to main content
Anwenderberichte | 2 Minuten Lesezeit

Kollmorgen macht's möglich: Anbieter von automatischen Verpackungslösungen kann ganz einfach Kartons liefern

In den letzten Jahren wurde sowohl im Onlinehandel als auch bei globalen Logistikdienstleistern ein enormes Wachstum verzeichnet, wobei der Bedarf oft die Kapazitäten übersteigt. Arbeitskräftemangel, Lieferkettenstörungen, verstärkter Wettbewerb und Forderungen nach mehr Nachhaltigkeit erhöhen zusätzlich den Druck. Große Einzelhändler, die eine Vielzahl an Produkten versenden, stehen vor einem Dilemma: Sie müssen ihre Abwicklungs- und Versandprozesse umkrempeln oder verlieren möglicherweise wichtige Marktanteile.

Aufgabe

Verbraucher erwarten von Online-Bestellungen Schnelligkeit und Bequemlichkeit. Die Ware soll dabei natürlich durch ausreichend Verpackungsmaterial geschützt sein, ohne die Umwelt unnötig zu belasten. Große Einzelhändler wiederum bewältigen riesige Bestellmengen und eine schier endlose Bandbreite an Produktgrößen, wobei sie gleichzeitig die Personal-, Material- und Versandkosten niedrig halten müssen.

Auf dieses Bedürfnis wollte Packsize, ein global führendes Unternehmen für Automatisierungslösungen für die Verpackungsbranche, reagieren. Im März 2020 fertigte Packsize einen Prototyp seines revolutionären X5® an, das als weltweit erstes automatisiertes Kartonaufrichtersystem auf Knopfdruck Verpackungen in der richtigen Größe liefert. Die Idee fand große Resonanz: Walmart zog die Technologie für seine nächste Generation von Abwicklungszentren in Betracht.

Für den Einsatz in den stark ausgelasteten, geschäftskritischen Abwicklungszentren von Walmart musste diese Version des X5, Ultra5 genannt, außerordentlich zuverlässig sein. Das Unternehmen stand unter Druck, die Produktion schnell und effizient hochzufahren. Gleichzeitig stieg bedingt durch die Corona-Pandemie der Onlinehandel explosionsartig an.

„Damit wir Ultra5 erfolgreich nutzen können, liefert uns Kollmorgen 1.000 Bauteile. Kollmorgen hat sich als verlässlicher Partner für eine unserer zentralen Plattformen bewährt. Diese Zusammenarbeit wird bestimmt auch in Zukunft eine wichtige Rolle für unseren Erfolg spielen.“ – Edwin Borrero, Packsize

Lösung

In der Phase der Vermarktung und der Serienproduktion der neuen automatischen Verpackungslösung wurde klar, dass frühere Antriebstechnik-Partner den hohen Ansprüchen des Projekts nicht gerecht wurden. Das Unternehmen suchte also nach einem technisch versierten Partner, der eine zuverlässige Lieferkette und weltweite Präsenz nachweisen konnte. Das 2G Motion System von Kollmorgen in Zusammenarbeit dem schwedischen Unternehmen SDT erwies sich als überzeugende Lösung.

Das 2G Motion System bietet eine unübertroffene Leistung und Drehmomentdichte in kompakter Bauform. Die AKM2G-Servomotoren erreichen sogar eine um durchschnittlich 30 % höhere Drehmomentdichte als die vorherige Generation – und das bei gleichbleibender Baugröße und Montage, sodass der Platzbedarf von Maschinen ohne Abstriche bei der Leistung verringert werden kann. Gleichzeitig ermöglicht der AKD2G-Antrieb dank Einkabelanschluss, Dual-Achs-Option und optimierten intelligenten Funktionen eine weitere Reduzierung des Platzbedarfs und der Anzahl von Einzelkomponenten. Dies ist ein entscheidender Vorteil von Motion-Control-Komponenten für Verpackungsanlagen, da sie eine kompakte Anlagenkonstruktion ermöglichen.

Darüber hinaus lässt sich der AKD2G-Antrieb einfacher und individueller anpassen als vergleichbare Produkte. Dies ermöglichte es Packsize, den Funktionsumfang und die Benutzerfreundlichkeit von Ultra5 zu steigern. Packsize entschied sich für Kollmorgen nicht nur, weil das Unternehmen die technischen Anforderungen erfüllte, sondern auch aufgrund der positiven Reputation im Markt – sowohl in Bezug auf die Produktintegrität als auch auf die Zuverlässigkeit der Lieferkette.

Das Kollmorgen 2G Motion System

Ergebnisse

Trotz der Lieferengpässe während der Covid-Pandemie lieferten Kollmorgen und SDT im ersten Jahr nach der Produkteinführung mehr als 1.000 Bauteile und ermöglichten den Versand von über 200 X5/Ultra5-Systemen weltweit.

Walmart und weitere Kunden produzieren mithilfe des Systems pro Stunde bis zu 600 Kartons in kundenspezifischen Größen  – der höchste Durchsatz an Verpackungen seiner Klasse. Korrekt dimensionierte Verpackungen tragen zur Senkung der Personal- und Verpackungskosten sowie zur Reduzierung von Abfall und Emissionen bei. Mit dem System können Einzelhändler bis zu 33 % mehr Kartons im Warenversand transportieren.

Dadurch konnte Packsize die Zufriedenheit der Einzelhandelskunden und damit auch den eigenen Geschäftserfolg steigern. Das Unternehmen nutzt sein stetiges Wachstum und entwickelt neue Produkte, wobei Kollmorgen es als zuverlässiger Partner in Sachen Antriebstechnik unterstützt.

600 kundenspezifische

Download PDF

Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an

Erfahren Sie, wie ein handelsübliches Antriebssystem den schnellsten Roboter zum Lösen von Zauberwürfeln antreibt. Geschwindigkeit, Präzision und synchronisierte Mehrachsen-Motion erklärt.

Erfahren Sie Mehr

1G Motion System

Entdecken Sie Antriebstechnik, die wie gemacht ist für Ihre Maschine. Das Kollmorgen 1G Motion System bietet eine breite Palette an Optionen und Funktionen und überzeugt durch seine hohe Zuverlässigkeit.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Industriedruckmaschine – ein Anwendungsbeispiel für Kollmorgen Essentials-Servomotoren als Umrüstung von Schrittmotoren

Wann sollte man von einem Schrittmotor auf einen Servomotor wechseln? >

Sie fragen sich, wann Sie von Schrittmotoren zu Servomotoren umstellen sollten? Erfahren Sie mehr über sechs Anzeichen, Schrittmotorengrenzen und darüber, wie kostengünstige Servomotoren die Modernisierung Ihrer Antriebstechnik vereinfachen.
Schweißanlagen für die Produktion von Lithium-Batterien

Funktionale Sicherheit von Linearmotoren steigert Sicherheit und Produktivität bei Schweißanlagen für Lithium-Batterien >

Die Funktionale Sicherheit der SMM-Lösungen von Kollmorgen trägt dazu bei, stabile und kontrollierte Bewegungsabläufe sicherzustellen, globale Vorschriften in der Lithium-Batterieproduktion einzuhalten und die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller zu…
Produktionsstätte mit mehrachsiger Bewegungssteuerung

Beherrschen der mehrachsigen Bewegungssteuerung in modernen Fertigungszellen >

Je größer Bewegungssysteme werden, desto schwieriger wird die Synchronisation. Erfahren Sie, wie moderne Fertigungszellen auch bei hohem Tempo Präzision, Stabilität und Durchsatz gewährleisten.

Wie Cosmopack von Spezialverpackungen zu flexiblen Verpackungslösungen wechselte >

Erfahren Sie, wie Cosmopack die Integration automatisierter Verpackungslinien durch eine dezentrale Bewegungsarchitektur optimiert hat, um flexiblere Verpackungslösungen zu ermöglichen.
Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an

Standardisiertes Antriebssystem treibt schnellsten Zauberwürfel-Roboter an  >

Erfahren Sie, wie ein handelsübliches Antriebssystem den schnellsten Roboter zum Lösen von Zauberwürfeln antreibt. Geschwindigkeit, Präzision und synchronisierte Mehrachsen-Motion erklärt.
Kollmorgen Essentials™: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget

Kollmorgen Essentials: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget >

Entdecken Sie, wie Sie mit Kollmorgen Essentials hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit erreichen – jetzt noch schneller, einfacher und kostengünstiger. Die neue Kollmorgen Essentials Linie bietet komplette, vorgefertigte…
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…
Kollmorgen Essentials Produktfamilie

Einführung des Kollmorgen Essentials™ Systems für leistungsstarke, erschwingliche Präzisionsbewegung für jede industrielle Achse  >

Für eine einfachere Antriebssteuerung, eine schnellere Einrichtung und minimierte Kosten. Kollmorgen Essentials™ Motion Systems sind für präzise Servoleistung und Wertoptimierung ausgelegt.
AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels

AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels >

Die Probleme beim Abgleich des Kommutierungswinkels zwischen Servomotoren und Servoantrieben, insbesondere wenn Motor und Antrieb von verschiedenen Herstellern stammen, können durchaus eine Herausforderung darstellen. Durch das Verständnis der…