Ana içeriğe atla
Başarı Hikayeleri | 2 dakikalık okuma

Kollmorgen, paketleme otomasyonu sağlayıcısının paketleme ihtiyacını karşılamasına yardımcı oluyor

Son yıllarda e-ticaret ve küresel lojistik, talebin çoğu zaman kapasiteyi aşmasıyla muazzam bir büyüme gösterdi. İş gücü sıkıntısı, tedarik zincirindeki aksaklıklar, artan rekabet ve sürdürülebilirlik çağrıları baskıyı daha da artırmaktadır. Çok çeşitli ürünler sunan büyük perakendeciler kendilerini bir yol ayrımında buldular: Sipariş karşılama ve nakliye süreçlerinde yenilik yapmanın yollarını bul ya da pazar payını kaybetme riskini göze al.

Zorluk

Günümüz tüketicisi, çevrimiçi siparişlerin ürünlerini korumaya yetecek kadar ambalajla ancak gereksiz atık ve emisyon yaratmadan hızlı ve kolay şekilde gelmesini bekliyor. Öte yandan, büyük perakendecilerin büyük sipariş hacimlerine ve çok çeşitli ürün boyutlarına uyum sağlamaları ve aynı zamanda işçilik, malzeme ve nakliye maliyetlerini düşük tutmaları gerekiyor.

Paketleme otomasyonu çözümlerinde dünya lideri olan Packsize, bu ihtiyacın karşılanmasına yardımcı olmaya çalıştı. Mart 2020'de şirket, talep üzerine doğru boyutta paketleme sunan dünyanın ilk tam otomatik dikili kutu sistemi olan devrim niteliğindeki X5®'in prototipini tamamladı. İlk tepkiler olumluydu: Walmart, yeni nesil sipariş karşılama merkezleri için bu teknolojiye ilgi duyduğunu ifade etti.

Ultra5 olarak adlandırılan bu X5 evriminin, Walmart'ın yoğun ve görev açısından kritik sipariş karşılama merkezlerindeki çalışma süresi gerekliliklerini karşılamak için son derece güvenilir olması gerekecekti. Üretimi hızlı ve verimli bir şekilde ölçeklendirme baskısı vardı. Bu sırada global pandemi baş göstermiş ve e-ticaret talebi tavan yapmıştı.

“Ultra5 ile başarılı olmak üzere Kollmorgen'ın 1.000 bileşen sunabileceğine güvendik. Kollmorgen, temel platformlarımızdan birinde kendisini güvenilir bir ortak olarak kanıtladı ve ekibinin gelecekteki başarımızda önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz.” — Edwin Borrero, Packsize

Çözüm

Yeni paketleme otomasyonu sistemini ticarileştirme ve tam ölçekli üretimine geçme zamanı geldiğinde, önceki hareket kontrolü ortakları projenin zorlu gereksinimlerini karşılayamadı. Hem teknik olarak hem de kanıtlanmış bir tedarik zinciri ve küresel ayak izi ile teslimat yapabilecek bir ortak arayışına girildi. Kollmorgen ve İsveç merkezli ortağı SDT, sektör lideri 2G Hareket Sistemi'ni sundu.

2G Hareket Sistemi'ni diğerlerinden ayıran özellik, kompakt bir pakette rakipsiz performans ve tork yoğunluğu sunabilmesidir. Aslında AKM2G servo motorlar, paket boyutunda veya montajında ​​herhangi bir değişiklik olmadan önceki nesillere göre ortalama %30 daha fazla tork yoğunluğu sağlar ve performanstan ödün vermeden makine ayak izinin azaltılmasına olanak tanır. AKD2G sürücü ise tek kablolu bağlantı, çift eksenli sürücüler ve optimize edilmiş akıllı özellikler sayesinde alan gereksinimlerini ve malzeme listesini daha da azaltır. Bu, daha kompakt ekipman tasarımına olanak sağladığı için paketleme makinelerine yönelik hareket kontrolü bileşenleri açısından önemli bir avantajıdır.

Ayrıca AKD2G sürücü, rakip ürünlere kıyasla çok daha kolay ve daha yüksek düzeyde özelleştirme olanağı sağlıyor; bu da dolayısıyla Packsize'ın Ultra5'in işlevselliğini ve kullanıcı deneyimini geliştirmesine olanak tanıyor. Packsize, teknik özelliklerinin yanı sıra, hem ürün bütünlüğü hem de tedarik zinciri güvenilirliği açısından kanıtlanmış itibarı nedeniyle Kollmorgen'ı seçti.

Kollmorgen 2G Hareket Sistemi

Sonuçlar

Kollmorgen ve SDT, COVID kaynaklı tedarik zinciri aksaklıklarının ortasında bile, ürünün piyasaya sürülmesinden sonraki bir yıl içinde 200'den fazla X5/Ultra5 paketleme otomasyonu sisteminin dünya çapında sevkiyatını mümkün kılmak üzere 1.000'den fazla bileşen teslim etti.

Walmart ve diğer müşteriler, sistemi saatte 600'e kadar özel boyutlu kutu üretmek için kullanıyor ve her birine en fazla 2 etiket uygulanıyor; bu, sınıfındaki en yüksek paketleme verimidir. Paketlemeye yönelik bu doğru boyut yaklaşımı, daha az işçilik ve ambalaj maliyetleri, daha az atık ve daha az emisyona katkıda bulunur. Hatta sistemi kullanan perakendeciler, kargo ve teslimat taşıyıcılarının kotasına %33'e kadar daha fazla kutu sığdırabiliyor.

Perakende müşterileri mutlu olduğu için Packsize da mutlu. Şirket, güvenilir hareket ortağı Kollmorgen'ı yanına alarak sürekli büyüme ve yeni ürün geliştirme fırsatlarından yararlanıyor.

600 ozel boyutlu kutu/saat

PDF olarak indir

Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor

Hazır bir hareket sisteminin en hızlı yapboz küpü çözen robotu nasıl çalıştırdığını öğrenin. Hız, hassasiyet ve senkronize çok eksenli hareketin açıklaması.

Daha fazlası için

1G Hareket Sistemi

Makineniz için tasarlanmış hareketi keşfedin. Kollmorgen 1G Hareket Sistemi, taviz vermeden tasarlamanız için çok çeşitli seçenekler ve özelliklerle birlikte güven sunar.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Lityum Pil Kaynak Ekipmanı

Lineer Motorlarda Fonksiyonel Güvenlik, Lityum Pil Kaynak Ekipmanlarında Güvenliği ve Verimliliği Artırıyor >

Kollmorgen'ın SMM fonksiyonel güvenlik çözümü, lityum pil üretiminde istikrarlı ve kontrollü hareketin yanı sıra küresel uyumluluk ve rekabet gücü sağlanmasına yardımcı olur.
Çok eksenli hareket kontrolüne sahip üretim tesisi

Modern Üretim Hücrelerinde Çok Eksenli Hareket Kontrolünde Uzmanlaşma >

Hareket sistemlerinin ölçeği arttığında senkronizasyon zorlaşır. Modern üretim hücrelerinin yüksek hızlarda hassasiyeti, istikrarı ve verimi nasıl koruduğunu öğrenin.

Cosmopack, özelleştirilmiş ambalaj çözümlerinden esnek ambalaj çözümlerine nasıl geçti? >

Cosmopack'in daha esnek ambalajlama çözümleri için otomatik ambalajlama hattı entegrasyonunu merkezi olmayan hareket mimarisiyle nasıl donattığını öğrenin.
Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor

Kullanıma Hazır Hareket Sistemi Dünyanın En Hızlı Küp Çözen Robotuna Güç Veriyor  >

Hazır bir hareket sisteminin en hızlı yapboz küpü çözen robotu nasıl çalıştırdığını öğrenin. Hız, hassasiyet ve senkronize çok eksenli hareketin açıklaması.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…
Kollmorgen Essentials Ailesi

Her endüstriyel eksen için yüksek performanslı, uygun fiyatlı ve hassas hareket için Kollmorgen Essentials™ sistemi ile tanışın  >

Hareket mühendisliğini basitleştirin, kurulumu hızlandırın ve maliyetleri en aza indirin. Kollmorgen Essentials™ Hareket Sistemleri, hassas servo performansı ve değeri için optimize edilmiştir.
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.
AC PM Servo Sürücü Amplifikatörleri: Farklı Servo Motor Fazı ve Komütasyon Hizalamaları

AC PM Servo Sürücü Amplifikatörleri: Farklı Servo Motor Fazı ve Komütasyon Hizalamaları >

Özellikle motorun ve sürücünün farklı üreticilerden temin edildiği durumlarda, servo motorlar ile servo sürücüler arasındaki komütasyon hizalamasıyla ilgili sorunlar oldukça zorlayıcı olabilir. Tipik tasarım zorluklarının anlaşılması, motor fazı…