Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Kollmorgen supporta un fornitore di packaging automation nel soddisfare le esigenze di imballaggio

Negli ultimi anni, l'e-commerce e la logistica globale sono cresciuti enormemente, con una domanda spesso superiore alla capacità disponibile. Scarsità di manodopera, interruzioni della supply chain, aumento della concorrenza e richieste di sostenibilità aumentano ulteriormente la pressione. Grandi rivenditori che spediscono una vasta gamma di prodotti si trovano a un bivio: trovare modi per innovare i processi di evasione e spedizione degli ordini o rischiare di perdere quote di mercato.

Sfida

Oggi il consumatore si aspetta che gli ordini online arrivino velocemente e comodamente, con imballaggi sufficienti a proteggere la merce, ma che non creino sprechi ed emissioni inutili. D'altra parte, i grandi rivenditori devono gestire volumi di ordini enormi e una gamma apparentemente infinita di dimensioni di prodotto, il tutto mantenendo bassi i costi di manodopera, materiali e spedizione.

Packsize, un leader globale nelle soluzioni di packaging automation, ha cercato di rispondere a questa esigenza. A marzo 2020, l'azienda ha ultimato un prototipo del suo rivoluzionario X5®, il primo sistema al mondo di scatole montate completamente automatizzato che fornisce imballaggi delle giuste dimensioni su richiesta. L'entusiasmo iniziale era forte: Walmart ha manifestato interesse per la tecnologia per i suoi centri di evasione degli ordini di ultima generazione.

Questa evoluzione X5, chiamata Ultra5, avrebbe dovuto essere estremamente affidabile per soddisfare le esigenze di tempi di attività di Walmart nei suoi centri di distribuzione molto attivi. C'era pressione per aumentare la produzione in modo rapido ed efficiente. Tutto in mezzo a una pandemia e a una domanda di e-commerce in forte crescita.

"Per avere successo con l'Ultra5, ci siamo affidati a Kollmorgen per la fornitura di 1.000 componenti. Kollmorgen si è affermata come partner di fiducia in una delle nostre piattaforme principali e ci aspettiamo che il suo team sia una parte fondamentale di questo successo futuro". - Edwin Borrero, Packsize

Soluzione

Quando è arrivato il momento di passare alla commercializzazione e alla produzione su larga scala del nuovo sistema di automazione per l'imballaggio, i precedenti partner di controllo del motion non sono riusciti a soddisfare i severi requisiti del progetto. Era in corso la ricerca di un partner che potesse offrire grandi prestazioni tecniche, una supply chain comprovata e una presenza globale. Kollmorgen e il suo partner con sede in Svezia, SDT, hanno fornito il sistema di motion 2G leader del settore.

Il segno distintivo del sistema di motion 2G è la sua capacità di offrire prestazioni e densità di coppia senza pari in un pacchetto compatto. In effetti, i servomotori AKM2G offrono una densità di coppia mediamente superiore del 30% rispetto alle generazioni precedenti senza alcuna modifica delle dimensioni del pacchetto o del montaggio, consentendo di ridurre l'ingombro della macchina senza sacrificare le prestazioni. L'azionamento AKD2G riduce ulteriormente i requisiti di spazio e la distinta base grazie al collegamento con un unico cavo, agli azionamenti a doppio asse e alle funzioni intelligenti ottimizzate. Questo è un vantaggio fondamentale dei componenti di motion control per le macchine di imballaggio, in quanto consente una progettazione delle attrezzature più compatta.

Inoltre, l'azionamento AKD2G consente un livello di personalizzazione molto più facile ed elevato rispetto ai prodotti concorrenti, il che ha permesso a Packsize di migliorare la funzionalità e l'esperienza utente dell'Ultra5. Oltre a verificare i requisiti tecnici, Packsize ha scelto Kollmorgen per la sua comprovata reputazione, sia in termini di integrità del prodotto che di affidabilità della supply chain.

Sistema di motion 2G Kollmorgen

Risultati

Nonostante le difficoltà della supply chain causate dal COVID, Kollmorgen e SDT hanno consegnato oltre 1.000 componenti per consentire la spedizione di oltre 200 sistemi di automazione per l'imballaggio X5/Ultra5 in tutto il mondo nel giro di un solo anno dal lancio del prodotto.

Walmart e altri clienti utilizzano il sistema per produrre fino a 600 scatole di dimensioni personalizzate all'ora, ognuna con fino a 2 etichette applicate: la più alta capacità di imballaggio della sua categoria. Questo approccio di dimensioni giuste del packaging contribuisce a ridurre i costi di manodopera e imballaggio, a ridurre gli sprechi e a ridurre le emissioni. In effetti, i rivenditori che utilizzano il sistema possono inserire fino al 33% in più di scatole sui trasportatori di merci e sulle consegne.

Se i clienti al dettaglio sono soddisfatti, lo è anche Packsize. L'azienda sta sfruttando la crescita continua e le opportunità di sviluppo di nuovi prodotti, con al suo fianco Kollmorgen il partner di fiducia per il motion.

600 scatole di dimensioni

Scarica come PDF

Le soluzioni di motion standard di Kollmorgen potenziano il robot più veloce di sempre nella risoluzione del Cubo

Lasciati sorprendere dal modo in cui un sistema di motion standard può alimentare il robot più veloce al mondo nel risolvere il cubo rompicapo multicolore. Velocità, precisione e movimento multi-asse sincronizzato: ecco come tutto si unisce per raggiungere prestazioni eccezionali.

Scopri di più

1G Motion System

Scopri il motion creato apposta per la tua macchina. 1G Motion System di Kollmorgen offre una gamma completa di opzioni e funzionalità per progettare senza compromessi.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Macchina da stampa industriale: come sostituire i motori passo-passo con i servomotori Kollmorgen Essentials

Quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? >

Ti stai chiedendo quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? Scopri i sei segnali che indicano quando effettuare il passaggio, i principali limiti dei motori passo-passo e come i servomotori a costi accessibili possono…
Apparecchiature di saldatura per batterie al litio

Motori lineari e sicurezza funzionale per una maggiore sicurezza e produttività nelle apparecchiature di saldatura per batterie al litio >

La sicurezza funzionale SMM di Kollmorgen garantisce un movimento stabile e controllato, supportando la conformità ai requisiti globali e migliorando la competitività nella produzione di batterie al litio.
stabilimento produttivo con controllo del motion multiasse

Come ottimizzare il controllo del movimento motion multiasse nelle moderne celle di produzione >

Quando i sistemi di motion aumentano di scala, mantenere la sincronizzazione diventa sempre più difficile. Scopri come le moderne celle di produzione mantengono precisione, stabilità e produttività anche a velocità più elevate.

Cosmopack: la transizione strategica da sistemi specializzati a soluzioni di packaging flessibili >

Scopri come Cosmopack ha ottimizzato l'integrazione delle linee di confezionamento automatizzate grazie a un'architettura di motion decentralizzata, ottenendo soluzioni di packaging più flessibili.
Robot in grado di risolvere il Cubo di Rubik

Le soluzioni di motion standard di Kollmorgen potenziano il robot più veloce di sempre nella risoluzione del Cubo >

Lasciati sorprendere dal modo in cui un sistema di motion standard può alimentare il robot più veloce al mondo nel risolvere il cubo rompicapo multicolore. Velocità, precisione e movimento multi-asse sincronizzato: ecco come tutto si unisce per…
Kollmorgen Essentials™: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget

Kollmorgen Essentials: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget >

Scopri come Essentials di Kollmorgen offre motion ad alta precisione e affidabilità comprovata, oggi più rapido da configurare, più semplice da integrare e più conveniente da scalare. La nuova linea Essentials di Kollmorgen propone sistemi di motion…
Gamma Kollmorgen Essentials

Presentazione di Essentials ™ Motion System di Kollmorgen per un motion di precisione ad alte prestazioni e a prezzi accessibili per ogni asse industriale  >

Semplifica la progettazione del motion, accelera la configurazione e riduci i costi. I sistemi Kollmorgen Essentials™ Motion System sono ottimizzati per offrire prestazioni servo precise a un prezzo competitivo.
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori

Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori >

I problemi di allineamento della commutazione tra servomotori e servoazionamenti, soprattutto quando il motore e l'azionamento sono di produttori diversi, possono risultare piuttosto complessi. Comprendere le sfide progettuali più comuni può aiutare…