Salta al contenuto principale
blog | Come ottimizzare il controllo del movimento motion multiasse nelle moderne celle di produzione |
|
2 minuti di lettura

stabilimento produttivo con controllo del motion multiasse

L'elettrificazione della produzione moderna ha radicalmente trasformato l'automazione delle macchine, rendendo i movimenti di base molto più affidabili e facilmente controllabili. Con l'aumento delle esigenze produttive, tuttavia, la sfida non consiste più nel movimentare un singolo asse, ma nel gestire il motion dell'intera cella produttiva come un sistema di coordinamento multiasse completamente integrato.

La configurazione di singoli motori e azionamenti rappresenta ormai un requisito di base. La vera complessità emerge quando questi componenti devono essere scalati e coordinati all'interno di piattaforme di controllo più ampie. I moderni sistemi servo di controllo del motion devono infatti mantenere sincronizzazione, dinamica e stabilità anche sotto carichi produttivi reali. Il tutto senza aumentare la complessità della programmazione né compromettere la stabilità alle alte velocità.

In questo articolo analizziamo come definire, coordinare e gestire il motion dell'intera cella produttiva per garantire la massima affidabilità e scalabilità.

La vera sfida del controllo del movimento motion multiasse

Partiamo dalle basi. L'architettura di motion control è generalmente determinata dall'ambiente PLC adottato in fabbrica, che si tratti di Rockwell, Siemens o di un'altra piattaforma. Una volta definita questa architettura, tutti i componenti del sistema di motion (motore, azionamento, controllore e dispositivo di feedback) devono integrarsi e comunicare perfettamente al suo interno. A questo punto, l'obiettivo non è più semplicemente far ruotare un motore, ma garantire compatibilità, comunicazione e coordinamento all'interno di un'architettura unificata.

Spostare un carico dal punto A al punto B è relativamente semplice. Molto più complesso è gestire tutte le variabili associate a quel movimento. Accelerazione e decelerazione devono rimanere sotto controllo. I tempi di assestamento devono essere ridotti al minimo. Il motion deve restare ripetibile anche in presenza di carichi elevati.

Con l'aggiunta di ulteriori assi, sistemi di trasporto, sensori e processi a valle, mantenere tali prestazioni diventa sempre più difficile. Sistemi che a basse velocità appaiono fluidi possono diventare rapidamente instabili quando aumentano le richieste produttive. Allo stesso tempo, soluzioni eccessivamente complesse rischiano di creare colli di bottiglia operativi una volta che la macchina viene consegnata all'utilizzatore finale. Gli operatori e i team di manutenzione devono comunque essere in grado di supportarla e risolverne i problemi anche molto tempo dopo la sua messa in servizio.

Perché il coordinamento nelle applicazioni reali rappresenta la sfida principale

Sebbene la robotica domini spesso il dibattito sull'automazione, una parte significativa dell'automazione industriale moderna si basa su processi servo altamente coordinati. Operazioni come l'indicizzazione, il trasporto, lo smistamento e il posizionamento di precisione dipendono da decine di assi servo sincronizzati che lavorano in modo coordinato per supportare la movimentazione dei materiali e l'assemblaggio. Anche applicazioni come il tracciamento su nastro trasportatore, le confezionatrici verticali formatura-riempimento-sigillatura (FFS), i sistemi di taglio al volo, gli applicatori di etichette e i sistemi di prelievo e posizionamento sottopongono la sincronizzazione multiasse a sollecitazioni estremamente elevate.

Gestire un livello così elevato di motion sincronizzato richiede un coordinamento impeccabile dell'intera architettura di sistema. Il motion controller deve guidare il sistema attraverso profili estremamente precisi compensando al tempo stesso, in tempo reale, variazioni di inerzia e cedevolezze meccaniche. Una lama volante, ad esempio, deve sincronizzarsi con un materiale in avanzamento continuo, eseguire un taglio preciso, sganciarsi, tornare alla posizione iniziale e ripetere il ciclo continuamente senza interrompere il flusso del materiale.

È proprio quando questi sistemi di controllo del motion ad alta precisione vengono spinti verso produttività più elevate che emergono le loro debolezze. Un motion che appare stabile a velocità inferiori spesso perde sincronizzazione all'aumentare della velocità, facendo sì che piccoli problemi di taratura si trasformino in criticità estese all'intero sistema. Le conseguenze possono essere tagli irregolari, errori di posizionamento e tempi di fermo non accettabili. In sostanza, ciò che durante la messa in servizio sembrava una piccola lacuna di configurazione può trasformarsi in un serio problema produttivo quando la macchina opera a piena velocità.

Un approccio sistemico per garantire la qualità del motion

La qualità del motion è sempre limitata dall'elemento meno stabile o meno reattivo del sistema. Latenza nelle comunicazioni, anelli servo non correttamente tarati, cedevolezze meccaniche o ritardi nel feedback possono ridurre la sincronizzazione e le prestazioni complessive della macchina. Qualunque sia la causa, è questo limite a definire il massimo livello di prestazioni che la macchina può raggiungere.

Partiamo dal livello di comunicazione del sistema. Protocolli Industrial Ethernet come EtherCAT, EtherNet/IP e PROFINET sono ampiamente utilizzati per garantire comunicazioni deterministiche o quasi in tempo reale, poiché una temporizzazione imprevedibile della rete compromette la sincronizzazione nei sistemi di grandi dimensioni. Quando la comunicazione introduce jitter, il controllore prende decisioni basandosi su dati già leggermente imprecisi. Le correzioni vengono applicate in funzione della posizione in cui gli assi si trovavano, non di quella in cui si trovano realmente. Con pochi assi e velocità moderate, questo scostamento è generalmente gestibile. Ma con la crescita del sistema il problema si amplifica e quello che sembrava un motion stabile inizia a perdere precisione.

È qui che il coordinamento tra controllore e azionamento diventa fondamentale. Una stretta integrazione tra controllore e azionamento consente di rilevare rapidamente gli errori di posizione e correggerli prima che si propaghino. Tuttavia, l'efficacia del coordinamento dipende dalla qualità dei dati disponibili. Se il livello di comunicazione è incoerente, controllore e azionamento si trovano costantemente a inseguire un obiettivo in movimento, correggendo errori che sono già cambiati quando il comando viene eseguito. Questo aspetto è ancora più importante per gli OEM che realizzano macchine destinate a diversi ambienti operativi, nei quali le architetture di comunicazione possono basarsi su reti EtherCAT, EtherNet/IP o PROFINET.

La rapidità di risposta determina se tali correzioni saranno realmente efficaci. Un anello servo ad alta banda passante reagisce alle perturbazioni nell'ordine dei microsecondi. Un anello a bassa banda passante è ancora impegnato a compensare una perturbazione quando arriva quella successiva. Con bassi livelli di produttività, questo ritardo può rimanere accettabile. Alle velocità di produzione, invece, ogni deviazione non corretta si somma alla successiva.

Scalabilità e continuità progettuale

L'integrazione è spesso il principale ostacolo nei progetti multiasse. Con un ecosistema integrato e scalabile, tuttavia, gli ingegneri possono combinare componenti con diversi livelli prestazionali all'interno della stessa architettura di motion control, semplificando l'integrazione del sistema. Ad esempio, componenti orientati all'ottimizzazione dei costi come l'Essentials™ Motion System di Kollmorgen, affiancati al sistema ad alte prestazioni Kollmorgen 2G Motion System, consentono di bilanciare complessità, costi e precisione in funzione delle esigenze applicative.

Grazie a una piattaforma di controllo unificata, come la gamma PCMM2G, la stessa architettura può essere ampliata senza richiedere riprogettazioni. Con l'evoluzione delle esigenze produttive, gli ingegneri possono aggiungere assi o ampliare le funzionalità mantenendo lo stesso ambiente di controllo. Il servoazionamento AKD2G e il servomotore AKM2G offrono anelli di controllo ad alta banda passante che garantiscono movimenti fluidi e precisi anche ad alte velocità, con una risposta rapida alle variazioni di carico.

Anche la messa in servizio segue la stessa logica. Ambienti software come Kollmorgen Automation Suite (KAS) semplificano la configurazione e la diagnostica grazie alla programmazione standardizzata IEC 61131-3 e a funzioni di motion control riutilizzabili. Inoltre, i dispositivi di feedback intelligenti consentono il riconoscimento automatico del motore. Una volta collegato, l'azionamento riconosce immediatamente i parametri del motore, riducendo significativamente i tempi di messa in servizio e le attività di debug fin dal primo giorno e mantenendo contenuta la complessità operativa anche nel lungo periodo.

In sintesi: la gestione del motion

Gestire il motion all'interno della cella produttiva in modo affidabile e costante richiede un approccio sistemico che metta al primo posto sincronizzazione, scalabilità e facilità d'utilizzo nel lungo periodo. Con l'aumento degli obiettivi prestazionali, componenti non integrati tra loro non sono più sufficienti. Serve un'architettura unificata progettata per affrontare la complessità delle applicazioni reali.

I nostri esperti di motion control e il nostro ampio portafoglio di soluzioni possono aiutarvi a ottenere le prestazioni e la scalabilità necessarie per soddisfare le esigenze produttive di oggi e di domani.

Consulta un esperto

1G Motion System

Scopri il motion creato apposta per la tua macchina. 1G Motion System di Kollmorgen offre una gamma completa di opzioni e funzionalità per progettare senza compromessi.
Scopri di più

Essentials Motion System di Kollmorgen

Prestazioni combinate. Forte valore competitivo. Affidabilità garantita. Essentials™ Motion Systems di Kollmorgen è pronto per essere collegato, alimentato e messo subito in funzione.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Macchina da stampa industriale: come sostituire i motori passo-passo con i servomotori Kollmorgen Essentials

Quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? >

Ti stai chiedendo quando conviene sostituire un motore passo-passo con un servomotore? Scopri i sei segnali che indicano quando effettuare il passaggio, i principali limiti dei motori passo-passo e come i servomotori a costi accessibili possono…
Apparecchiature di saldatura per batterie al litio

Motori lineari e sicurezza funzionale per una maggiore sicurezza e produttività nelle apparecchiature di saldatura per batterie al litio >

La sicurezza funzionale SMM di Kollmorgen garantisce un movimento stabile e controllato, supportando la conformità ai requisiti globali e migliorando la competitività nella produzione di batterie al litio.

Sviluppare macchine più efficienti: come i costruttori di macchine ottengono minore complessità, prestazioni più elevate e maggiore flessibilità >

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità.
Italiano
HV Essentials di Kollmorgen

Kollmorgen amplia il portafoglio Essentials con un nuovo controller e nuove capacità ad alta tensione >

Kollmorgen Essentials introduce un nuovo controller a otto assi e la capacità di azionamento ad alta tensione, per dimensionare correttamente i sistemi di motion destinati ad applicazioni industriali.

Cosmopack: la transizione strategica da sistemi specializzati a soluzioni di packaging flessibili >

Scopri come Cosmopack ha ottimizzato l'integrazione delle linee di confezionamento automatizzate grazie a un'architettura di motion decentralizzata, ottenendo soluzioni di packaging più flessibili.
Kollmorgen Automation Suite Brochure

Kollmorgen Automation Suite Brochure >

La piattaforma di riferimento per la programmazione dell'automazione macchina ad alte prestazioni, con motion e controllo pronti all'uso in pochi minuti.
Robot in grado di risolvere il Cubo di Rubik

Le soluzioni di motion standard di Kollmorgen potenziano il robot più veloce di sempre nella risoluzione del Cubo >

Lasciati sorprendere dal modo in cui un sistema di motion standard può alimentare il robot più veloce al mondo nel risolvere il cubo rompicapo multicolore. Velocità, precisione e movimento multi-asse sincronizzato: ecco come tutto si unisce per…
Kollmorgen Essentials™: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget

Kollmorgen Essentials: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget >

Scopri come Essentials di Kollmorgen offre motion ad alta precisione e affidabilità comprovata, oggi più rapido da configurare, più semplice da integrare e più conveniente da scalare. La nuova linea Essentials di Kollmorgen propone sistemi di motion…
Gamma Kollmorgen Essentials

Presentazione di Essentials ™ Motion System di Kollmorgen per un motion di precisione ad alte prestazioni e a prezzi accessibili per ogni asse industriale  >

Semplifica la progettazione del motion, accelera la configurazione e riduci i costi. I sistemi Kollmorgen Essentials™ Motion System sono ottimizzati per offrire prestazioni servo precise a un prezzo competitivo.