Salta al contenuto principale
blog | Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione |
|
2 minuti di lettura

Veicoli militari terrestri

Il campo di battaglia sta cambiando. La diffusione di munizioni loitering, la guerra elettronica e i sistemi d’attacco a lungo raggio stanno trasformando le strategie e le modalità operative delle forze armate. Tuttavia, i veicoli da combattimento corazzati (AFV), come i carri armati principali (MBT) e i veicoli corazzati per il trasporto truppe (APC), restano indispensabili sulla linea del fronte.

Gli AFV moderni devono fungere da piattaforme stabilizzate per sistemi d’arma su torretta, integrando tutto: dai cannoni principali ai sistemi d’arma remoti (RWS), con sistemi di brandeggio precisi e attuatori affidabili. Questi veicoli devono essere robusti, efficienti e accurati in qualsiasi condizione. La loro efficacia dipende da architetture elettromeccaniche di motion avanzate, in grado di soddisfare le esigenze del combattimento moderno.

Considerazioni chiave per il motion dei sistemi di torretta dei veicoli corazzati

Dal supporto alla fanteria alla potenza di fuoco decisiva sul campo, la progettazione del motion gioca un ruolo fondamentale nel determinare il vantaggio competitivo dei veicoli da combattimento di nuova generazione. Di seguito sono riportati cinque aspetti chiave da tenere a mente nella progettazione dei sistemi di combattimento del futuro.

Elettrificazione dei sistemi di brandeggio della torretta

I sistemi idraulici di brandeggio della torretta sono stati utilizzati nei carri armati per decenni, ma con l’aumento del carico utile comportano criticità in termini di peso, manutenzione e stabilità. Il motion elettromeccanico offre maggiore precisione, integrazione più semplice con i controlli digitali e una modularità che consente l’aggiornamento progressivo dei sistemi d’arma su torretta. Comprendere questo cambiamento è essenziale per progettare torrette in grado di mantenere precisione, affidabilità e adattabilità durante l’intero ciclo di vita operativo della missione.

Rispondere a scenari di minaccia in continua evoluzione

Oggi i carri armati richiedono la stessa protezione dall’alto e dal fronte. Tuttavia, misure di difesa aggiuntive come blindature supplementari, sistemi d’arma remoti (RWS) e lanciatori di missili aumentano massa e complessità. I sistemi di motion devono essere più rapidi e potenti che mai per garantire un’accuratezza eccezionale di fronte a minacce in continua evoluzione, supportando al contempo la mobilità sul campo. Riconoscere queste esigenze aiuta a garantire che i carri armati MBT siano efficaci contro droni, armi top-attack e altre sfide emergenti.

Velocità, precisione e stabilizzazione

Il brandeggio in azimut e l’elevazione del cannone sono fondamentali per l’efficacia della torretta, ma la vera sfida ingegneristica consiste nel muovere masse pesanti con velocità e precisione. I sistemi elettromeccanici avanzati offrono un movimento fluido e un puntamento stabile anche su terreni accidentati, consentendo un fuoco preciso con il carro in movimento. Questo equilibrio tra velocità e stabilità è fondamentale per il successo della missione: che si tratti di supportare la fanteria, mantenere la posizione o ingaggiare bersagli a lunga distanza.

Integrazione a lungo termine

I carri armati principali restano operativi per decenni. Ciò significa che i sistemi di brandeggio della torretta devono essere progettati per garantire catene di fornitura sostenibili e un’affidabilità a lungo termine, rendendo il motion elettromeccanico una scelta a rischio ridotto per l’integrazione nei cicli successivi. Una progettazione orientata all’affidabilità e alla manutenibilità a lungo termine contribuisce a ridurre i costosi tempi di fermo, mantenendo gli AFV sempre pronti per ogni missione.

Applicazioni più ampie per i veicoli terrestri

I requisiti che stanno plasmando la nuova generazione degli AFV si applicano all’intera flotta di veicoli terrestri. Torrette missilistiche terrestri, piattaforme SATCOM e radar, e RWS su veicoli corazzati richiedono tutti la stessa precisione, stabilità e supporto a lungo termine. Applicare queste soluzioni progettuali oltre i carri armati consente di garantire prestazioni costanti e interoperabilità, rafforzando l’efficacia dell’intera forza terrestre.

Trovare un vantaggio strategico (e il partner adatto)

Gli azionamenti elettromeccanici per torrette offrono la precisione, la velocità e l’affidabilità a lungo termine necessarie al successo della missione, ma la tecnologia da sola non basta. È necessario un partner con esperienza consolidata, che comprenda l’innovazione nei veicoli terrestri e che operi in prima linea da decenni.

Con oltre 70 anni di esperienza nei settori aerospaziale e difesa, Kollmorgen supporta i propri clienti nello sviluppo di soluzioni co-ingegnerizzate, capaci di garantire prestazioni mission-critical per l’intero ciclo di vita del veicolo, offrendo al contempo supporto locale e capacità produttiva rapida. Il risultato: meno rischi, integrazione più rapida e motion che fornisce un vantaggio decisivo sul campo.

Se sei pronto a progettare i carri armati principali di nuova generazione e a guidare l’innovazione nei veicoli da combattimento terrestri, Kollmorgen è pronta a supportarti. Contattaci per scoprire come Kollmorgen può aiutarti a scegliere la soluzione di motion più adatta alla tua missione.

Consulta un esperto

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Satellite spaziale

Progettare sistemi di motion per applicazioni spaziali: guida all'affidabilità, alla scalabilità e al successo della missione >

Passa dai prototipi terrestri al successo della missione grazie a una guida pratica per valutare motori qualificati per lo spazio e progettare sistemi di controllo del motion per veicoli spaziali.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri

Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri >

Quando si progettano i sistemi di motion per veicoli militari terrestri di grandi dimensioni, è fondamentale distinguere tra tecnologia e topologia. La topologia rappresenta l’architettura ad alto livello del sistema, ovvero il modo in cui i…
Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth

Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth >

Scopri come selezionare la topologia di motion più adatta alla tua piattaforma terrestre e portare il tuo progetto dall'idea iniziale al successo sul campo grazie all’esperienza di Kollmorgen.
Potenzia lo sviluppo dei sistemi di difesa con un design del motion avanzato

Potenzia lo sviluppo dei sistemi di difesa con un design del motion avanzato (Turchia) >

Ottimizzare l’ingombro e garantire un funzionamento affidabile del tuo sistema di difesa è fondamentale. Quando pensi al tuo progetto, Kollmorgen e i suoi brand partner del gruppo Regal Rexnord sono al tuo fianco per costruire il successo, con…
Potenzia lo sviluppo missilistico con un design del motion avanzato

Potenzia lo sviluppo missilistico con un design del motion avanzato >

Questo webinar tratterà gli elementi critici del motion control necessari per uno sviluppo missilistico efficace e come questi elementi possano lavorare insieme in modo sinergico — dai motori di ogni dimensione a viti a sfera, resolver, freni,…
Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile

Feedback ridondante del servomotore: quando il posizionamento a prova di guasto è indispensabile >

Nei dispositivi medici, nei sistemi di difesa e in molte applicazioni industriali, il guasto del sistema di motion non è un'opzione. Scopri come i servomotori con dispositivi di feedback integrati e ridondanti semplificano la sfida di assicurare la…

Motion per i missili: Ottimizzazione delle prestazioni  >

I sistemi missilistici continuano a evolversi per soddisfare esigenze specifiche: dai missili tattici guidati alle armi strategiche a più lungo raggio, ognuna delle quali è progettata per essere lanciata da una particolare piattaforma per raggiungere…

Motion per missili: dalla rapida innovazione alla rapida produzione  >

Con il rapido aumento della domanda di missili nei mercati di tutto il mondo e la ricerca di capacità ancora più innovative, gli ingegneri devono poter accedere in tempi brevi a sistemi di motion altamente specializzati, prodotti in quantità…