Skip to main content
blog | Antriebsdesign für gepanzerte Kampffahrzeuge der nächsten Generation |
|
2 Minuten Lesezeit

Militärisches Landfahrzeug

Das Schlachtfeld verändert sich. Der zunehmende Einsatz von Lenkwaffen, elektronischer Kriegsführung und Langstreckenwaffensystemen verändert die Art und Weise, wie Truppen strategisch vorgehen und kämpfen. Dennoch bleiben gepanzerte Kampffahrzeuge (Armored Fighting Vehicles – AFVs) wie Kampfpanzer und Mannschaftstransportwagen an der Front unverzichtbar.

Die AFVs von heute müssen als stabilisierte Plattformen für Waffenturmsysteme dienen und alles von Turmgeschützen bis hin zu fernbedienbaren Waffensystemen mit präzisen Turmantriebssystemen und zuverlässigen Aktuatoren integrieren. Diese Fahrzeuge müssen unter allen Bedingungen robust, effizient und genau sein. Ihre Effektivität hängt jedoch von fortschrittlichen elektromechanischen Antriebsarchitekturen ab, die moderne Gefechtsanforderungen erfüllen können.

Wichtige Antriebsüberlegungen bei Panzerturmsystemen

Von der Unterstützung der Infanterie bis hin zur Bereitstellung entscheidender Feuerkraft im Feld spielt das Antriebsdesign eine wichtige Rolle dabei, den Vorsprung zu bestimmen, den gepanzerte Kampffahrzeuge der nächsten Generation erreichen können. Bei der Entwicklung von Kampfmaßnahmen sind die folgenden fünf Punkte zu berücksichtigen.

Elektrifizierung von Turmantriebssystemen

Hydraulische Turmantriebe kommen seit Jahrzehnten in Panzern zum Einsatz. Mit zunehmender Nutzlast treten jedoch Probleme hinsichtlich Gewicht, Wartung und Stabilität auf. Elektromechanische Antriebe bieten eine höhere Präzision, eine einfachere Integration mit digitalen Steuerungen sowie modulare Optionen zur schrittweisen Aufrüstung von Waffenturmsystemen. Diesen Wechsel zu verstehen, ist entscheidend, um Türme zu bauen, die während der gesamten Mission genau, zuverlässig und anpassbar bleiben.

Die Antwort auf eine sich verändernde Bedrohungsumfeld

Panzer müssen heutzutage genauso gut von oben wie von vorn geschützt sein. Dennoch erhöhen Abwehrmaßnahmen wie eine zusätzliche Panzerung, fernbedienbare Waffensysteme und Raketenwerfer nur die Masse und Komplexität. Antriebssysteme müssen schneller und leistungsfähiger als je zuvor sein, um bei sich ändernden Bedrohungen eine außergewöhnliche Genauigkeit zu gewährleisten und gleichzeitig die Mobilität im Feld zu unterstützen. Das Erkennen dieser Anforderungen ist entscheidend, damit Kampfpanzer auch gegen Drohnen, hochmoderne Angriffswaffen und andere neue Herausforderungen wirksam sind.

Geschwindigkeit, Genauigkeit und Stabilisierung

Für die Effektivität des Turms sind die azimutale Drehung und die Höhe des Geschützes von entscheidender Bedeutung. Die technische Herausforderung besteht jedoch darin, die schwere Masse mit Geschwindigkeit und Präzision zu bewegen. Moderne elektromechanische Systeme ermöglichen eine reibungslose Bewegung und eine stabile Zielerfassung in unwegsamem Gelände und ermöglichen zudem einen präzisen Beschuss, selbst wenn der Panzer in Bewegung ist.

Dieses Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Stabilität hat direkten Einfluss auf den Erfolg der Mission – sei es bei der Unterstützung der Infanterie, beim Halten der Stellung oder bei Einsätzen über große Distanzen.

Langfristige Integration

Kampfpanzer werden jahrzehntelang genutzt. Das bedeutet, dass Turmantriebssysteme für nachhaltige Lieferketten und langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt sein müssen. Elektromechanische Antriebe sind daher die risikoärmere Wahl für die Integration in aufeinanderfolgende Zyklen. Die Konstruktion mit Blick auf langfristige Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit trägt dazu bei, kostspielige Ausfallzeiten zu reduzieren und sicherzustellen, dass AFVs für jeden Einsatz einsatzbereit bleiben.

Breiteres Anwendungsspektrum für Landfahrzeuge

Die Anforderungen an die nächste Generation von Landfahrzeugen gelten für die gesamte Landfahrzeugflotte. Geschütztürme an Land, Satcom- und Radarplattformen sowie fernbedienbare Waffensysteme an Panzerfahrzeugen erfordern alle die gleiche Präzision, Stabilität und langfristige Unterstützung. Werden diese Konstruktionsaspekte nicht nur bei Panzern berücksichtigt, ist eine konsistente Leistung und Interoperabilität gewährleistet, die die Effizienz der gesamten Landstreitkräfte erhöht.

Ein strategischer Vorteil (und Partner) finden

Elektromechanische Turmantriebssysteme bieten zwar die für einen erfolgreichen Einsatz erforderliche Präzision, Geschwindigkeit und langfristige Zuverlässigkeit, doch die Technologie allein reicht nicht aus. Sie brauchen einen bewährten Partner, der Innovationen für Landfahrzeuge versteht und seit Jahrzehnten an vorderster Front mitwirkt.

Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung haben wir uns der Entwicklung von Lösungen verschrieben, die über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs hinweg einsatzkritische Leistungen erbringen – inklusive des erforderlichen regionalen Supports und einer schnellen Produktion. Für unsere Kunden bedeutet das ein geringeres Risiko und eine schnellere Integration und Bewegung. Das bringt einen entscheidenden Vorteil in der Praxis.

Wenn Sie Kampfpanzer der nächsten Generation und innovative Landfahrzeuge entwerfen möchten, sind wir der richtige Partner für Sie. Kontaktieren Sie uns und Sie, wie Kollmorgen Ihnen dabei helfen kann, den richtigen Antrieb für Ihre Mission zu finden.

Kontaktieren Sie uns

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Satelliten für die Raumfahrt

Entwicklung von Antriebssystemen für die Raumfahrt: Ein Leitfaden für mehr Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und einen garantierten Missionserfolg >

Vom Prototyp auf der Erde zum Missionserfolg – mit einem praktischen Leitfaden zur Bewertung weltraumtauglicher Motoren und zur Entwicklung von Bewegungssteuerungssystemen für Raumfahrzeuge.
Unbemanntes Landfahrzeug (UGV) zur Minenräumung

Gehäuselose Motoren für militärische Minenräum-UGVs: Leistung, Größe und Zuverlässigkeit >

Gehäuselose Motoren für unbemannte kettengetriebene Bodenfahrzeuge (UGVs) in der Minenräumung maximieren die Drehmomentdichte, reduzieren die Größe und gewährleisten eine zuverlässige Leistung in extremen Umgebungen.
Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme in militärischen Landfahrzeugen

Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme in militärischen Landfahrzeugen >

Bei der Konstruktion von Antriebssystemen für große militärische Landfahrzeuge ist es wichtig, zwischen Technologie und Topologie zu unterscheiden. Die Topologie ist die übergeordnete Architektur, die festlegt, wie diese Komponenten innerhalb Ihres…
Technologie vs. Topologie: Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme

Technologie vs. Topologie: Antriebsgestaltung für Geschütztürme und große Azimutantriebssysteme >

Erfahren Sie, wie Sie die richtige Antriebssystemtopologie für Ihre Landfahrzeugplattform auswählen und mit Kollmorgen vom Konzept zum Erfolg im Kampfeinsatz gelangen.
Verbessern Sie die Entwicklung von Verteidigungssystemen mit fortschrittlichen Antriebslösungen

Verbessern Sie die Entwicklung von Verteidigungssystemen mit fortschrittlichen Antriebslösungen (Türkei) >

Die Optimierung des Formfaktors und die Gewährleistung der zuverlässigen Funktion Ihres Verteidigungssystemdesigns sind von entscheidender Bedeutung. Wenn Sie über Ihr Design nachdenken, können Kollmorgen und seine Partnermarken unter dem Dach von…
Verbesserte Raketenentwicklung durch fortschrittliches Antriebsdesign

Verbesserte Raketenentwicklung durch fortschrittliches Antriebsdesign >

In diesem Webinar werden die wichtigsten Elemente der Antriebssteuerung besprochen, die für die effiziente Raketenentwicklung erforderlich sind. Außerdem wird erläutert, wie diese Elemente wirkungsvoll zusammenarbeiten können – von Motoren aller…
Redundantes Servofeedback: Wenn eine ausfallsichere Positionierung ein Muss ist

Redundantes Servofeedback: Wenn eine ausfallsichere Positionierung ein Muss ist >

Bei medizinischen Geräten, Verteidigungssystemen und vielen industriellen Anwendungen ist ein Ausfall des Antriebssystems keine Option. Erfahren Sie, wie Servomotoren mit integrierten, redundanten Feedbacksystemen eine umfassende Zuverlässigkeit der…

Wir bringen Raketen in Bewegung: Von schneller Innovation zu schneller Produktion  >

Angesichts des rasanten Wachstums auf dem weltweiten Markt für Flugkörper und der Nachfrage nach immer innovativeren Fähigkeiten benötigen Ingenieure schnellen Zugang zu hochspezialisierten Antriebssystemen, die in ausreichenden Mengen produziert…

Antriebe für Flugkörper: Optimierung der Leistung >

Flugkörpersysteme werden laufend an die immer spezieller werdenden Anforderungen angepasst. Ob taktische Lenkflugkörper oder strategische Langstreckenraketen: Beide werden von einer entsprechenden Plattform abgeschossen und sollen ein bestimmtes Ziel…