I sistemi elettro-ottici/a infrarossi (EO/IR) sono utilizzati per ottenere l'imaging visivo e termico a lunga distanza per una serie di applicazioni. Spesso in uso in satelliti, aerei e applicazioni militari, i sistemi EO/IR sono costituiti da due…
Che cosa significa COTS? Se state cercando informazioni sui COTS, possiamo supporre che siate in qualche modo legati al settore della difesa. Se state cercando informazioni sulle attrezzature da campeggio, siamo spiacenti, probabilmente questo…
I motori elettrici generano calore in condizioni operative normali e hanno il potenziale di generare una scintilla se una bobina del motore si guasta. Temperature eccessive dell'alloggiamento del motore o una scintilla non adeguatamente contenuta…
La scelta di un servoazionamento dipende dal servomotore specifico utilizzato nell'applicazione. I requisiti di motion del meccanismo azionato determinano le esigenze in termini di tensione e corrente del servomotore, cioè le informazioni chiave…
Un servoazionamento è un dispositivo elettronico all'interno di un sistema ad anello chiuso che produce corrente e tensione per la rotazione di un servomotore. Il sistema ad anello chiuso comprende il servoazionamento, il servomotore e un dispositivo…
Sono molti gli aspetti da considerare quando si deve scegliere un servomotore per un'applicazione specifica, ad esempio velocità, coppia o forza necessarie, il profilo di movimento, l'alloggiamento fisico disponibile, fattori ambientali. La soluzione…
Un servomotore è un dispositivo elettromeccanico che produce coppia e velocità sulla base della corrente e della tensione fornite. Un servomotore è una parte di un sistema ad anello chiuso che fornisce coppia e velocità in funzione di un comando…
La maggior parte dei parametri dell’azionamento AKD ha dati a 32 bit, ma per alcuni parametri sono invece da 64 bit. La comunicazione Modbus dell’azionamento AKD utilizza registri con una dimensione dati da 16 bit. Quindi per un parametro da 64 bit…
Molti dei macchinari e dei processi che conosciamo utilizzano motori elettrici. Questi motori si trovano nelle fabbriche, nelle automobili, negli aeroplani, nei robot e persino nei distributori di DVD. Indipendentemente dall'applicazione, la gestione…
Un'alternativa alla personalizzazione di un servomotore è rappresentata dall'utilizzo di un motore frameless e dalla sua integrazione direttamente nella macchina.
Scopri di più nel nostro nuovo post sul blog!
I motori brushless dominano il mercato, e a ragione. Scopri i principi di progettazione, i vantaggi e le migliori applicazioni di entrambi i tipi di motori nel nostro nuovo blog.
Dalla superficie di Marte alle profondità dell'oceano, dal nucleo terrestre al centro del corpo umano: i sistemi di motion di Kollmorgen non si fanno spaventare dagli ambienti più estremi.
I sistemi elettro-ottici/a infrarossi (EO/IR) sono utilizzati per ottenere l'imaging visivo e termico a lunga distanza per una serie di applicazioni. Spesso in uso in satelliti, aerei e applicazioni militari, i sistemi EO/IR sono costituiti da due…
Le aziende che operano nell'ambito dei beni di consumo investono da tempo nella progettazione dell'esperienza utente (UX) e ne hanno intuito il potenziale. Un'esperienza utente positiva rappresenta un fattore distintivo chiave nel mercato di oggi e…
Kollmorgen Automation fa parte di Kollmorgen, che a sua volta appartiene al gruppo Altra Industrial Motion quotato al Nasdaq. L'azienda sviluppa e commercializza prodotti e servizi correlati a soluzioni di automazione per applicazioni tra cui…
La necessità di un’automazione flessibile per la movimentazione dei materiali non è più solo un interessante progetto tecnologico per appassionati, bensì è ormai parte integrante di decisioni consapevoli prese nelle sale riunioni di grandi aziende e…
Molti di noi faticano a comprendere o ad apprezzare le basi su cui si fondano l’enorme successo e la prosperità dell’umanità. Di solito succede che ci vengono prospettati solo i problemi del mondo e le sfide che dovremo affrontare in futuro.
Vuoi unirti alla rivoluzione dell'Industria 4.0 ma non sai da dove iniziare? Ecco come gli AGV possono fare la vera differenza con un investimento modesto.
Le ultime tendenze nel campo dell’automazione mostrano come il robot collaborativo si "fonda" con gli AGV (Automated Guided Vehicle), generando un Cobot con le capacità di navigazione degli odierni AGV. Questo scenario offre nuove opportunità nella…
Un’efficace politica di Corporate Social Responsibility (CSR) riguarda le azioni intraprese in ambito aziendale. Un aspetto spesso trascurato, e che aiuta invece a migliorare la CSR, è l’automazione industriale con i veicoli a guida automatica (AGV).…
La maggior parte dei responsabili di magazzino si affida alla movimentazione manuale di merci e imballaggi utilizzando carelli elevatori. Trasformare i carrelli elevatori manuali in dispositivi automatici libera risorse e rafforza la sicurezza.
I veicoli a guida automatica lavorano senza sosta, non si stancano mai e diventano abili aiutanti per lo staff aziendale. Un reale passo avanti per tutte le aziende che intendono migliorare la sicurezza sul lavoro e che vedono inoltre aumentare la…
Negli anni ‘50 l’ingegnere elettronico A. M. Barrett Jr. ha inventato il primo veicolo a guida automatica. Oggi i veicoli di questo tipo svolgono un ruolo prezioso nella maggior parte delle applicazioni nel campo della movimentazione.
I veicoli a guida automatica riducono al minimo la necessità di operatori in ambienti sporchi, pericolosi o particolarmente difficili. Infatti, nella maggior parte delle situazioni resistono, oppure possono essere protetti, contro qualsiasi…