Le macchine per la formatura del metallo si avvalgono di motori con potenza e coppia ottimali e precisione elevata per realizzare tagli, perforazioni e stampaggi perfetti. Questa elevata dinamicità del motion crea processi rapidi e ripetibili pur garantendo il rispetto degli standard di qualità più rigorosi. Funzionando a velocità elevate e con pieno controllo, le macchine sono in grado di ottenere una maggior produttività, e grazie al motion dinamico offriamo un ventaglio più ampio di innovazioni a livello di design. In quanto parte di un sistema di motion, i motori Kollmorgen creano una macchina per la formatura del metallo più piccola, più leggera e più efficiente, oltre che più semplice in termini di progettazione, costruzione, messa a punto, messa in servizio e manutenzione.
Possiamo aiutarti a conseguire questo obiettivo con qualsiasi macchina per la formatura del metallo. Progetta l'eccezionale con Kollmorgen.
Macchine per taglio laser, a getto d'acqua e al plasma >
Le macchine da taglio di tipo industriale che utilizzano plasma, laser e acqua per tagliare i materiali, hanno bisogno di retroazione a coppia e risoluzione elevata per ridurre al minimo l'inerzia di carico e massimizzare il controllo per tagli più…
Macchine piegatrici >
Le macchine piegatrici utilizzano motori di prossima generazione per produrre piegature complesse in condotti, tondini, tubazioni strutturali e lamiera. I motori massimizzano la velocità, la precisione e la ripetibilità per aumentare la qualità e la…
Macchine utensili >
Le macchine utensili, quali rettificatrici e torni, tagliano e sagomano metallo, plastica e altri materiali con la massima precisione possibile. Il motion perfettamente adattato all'applicazione elimina gioco e cedevolezza per una miglior…
Macchine da stampaggio e presse piegatrici >
I sistemi di posizionamento multiasse con coppia efficiente e potenza controllata permettono di creare pezzi di alta qualità con forme precise e spesso complesse, senza danneggiare il materiale.Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.