Salta al contenuto principale
blog | Kollmorgen non produce robot, li mette in movimento |
|
2 minuti di lettura

Le ultime tendenze nel campo dell’automazione mostrano come il robot collaborativo si "fonda" con gli AGV (Automated Guided Vehicle), generando un Cobot con le capacità di navigazione degli odierni AGV. Questo scenario offre nuove opportunità nella logistica dei magazzini che consentono di migliorare l’intera catena di approvvigionamento. Dato l'incremento della domanda generata da questa combinazione, le soluzioni innovative per motori e drive assumono un’importanza cruciale.

'MARS' demo at Pack Expo 2018Kollmorgen ha visualizzato questa idea con una demo in occasione della PACKEXPO 2018 con il Robot “MARS”. MARS è l’acronimo di Mobile and Robotic Arm Solution (Soluzione per braccio robotico e mobile) e mostra come il mondo dei robot mobili/AGV e quello dei Robot collaborativi stiano iniziando a fondersi. Gli AGV trovano ampio impiego nelle applicazioni intelligenti di gestione del magazzino e non si limitano alla corsia principale, ma vengono utilizzati nelle corsie di prelievo, nelle celle di produzione, negli uffici e anche all'esterno. Kollmorgen ha applicato le competenze fondamentali acquisite con motori frameless, drive e comandi di navigazione per dimostrare come sia possibile aiutare i produttori a costruire robot e AGV ottimizzati.

Per piattaforme mobili e AGV: Kollmorgen (NDC) dispone della piattaforma di comando AGV più versatile sul mercato con la più ampia rete di partner AGV a livello globale. La piattaforma Kollmorgen offre 6 opzioni di navigazione con un unico controller, garantendo così la flessibilità di navigazione degli AGV.

Per robot e cobot: Kollmorgen vanta una comprovata esperienza nella promozione dell’innovazione robotica grazie a 100 anni di esperienza, decine di migliaia di modelli di motori e la mobilizzazione di centinaia di migliaia di articolazioni robotiche e bracci robotici. La nostra tecnologia frameless è versatile e altamente performante, poiché consente di ottenere robot più piccoli, più leggeri e più veloci. Il cuore di questa soluzione è rappresentato dalle nostre piattaforme TBM e KBM che possono essere ottimizzate per ottenere prestazioni eccellenti e un perfetto accoppiamento meccanico.

Il robot MARS di Kollmorgen è il risultato dell’unione di questi due mondi e prevede una dimostrazione interattiva di un braccio robotico attivato mediante la tecnologia software, hardware e le soluzioni frameless integrate Kollmorgen per gli AGV.

Kollmorgen non realizza robot, ma la sua tecnologia li mette in movimento.

Per maggiori informazioni sulle applicazioni e sui prodotti, consultare Kollmorgen/Robotics o NDC Solutions.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.