Salta al contenuto principale
blog | Il piacere di prevedere i giorni lavorativi |
|
2 minuti di lettura

Il piacere di prevedere i giorni lavorativi

I veicoli a guida automatica lavorano senza sosta, non si stancano mai e diventano abili aiutanti per lo staff aziendale. Un reale passo avanti per tutte le aziende che intendono migliorare la sicurezza sul lavoro e che vedono inoltre aumentare la produttività.

Molto precisi

La sicurezza è la priorità numero uno in molti impianti produttivi e magazzini al giorno d'oggi. I dati statistici dell’Occupational Safety & Health Administration (OSHA), agenzia del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, mostrano che i carrelli elevatori manuali sono causa di 85 decessi e circa 100.000 infortuni all'anno (le cifre si riferiscono al solo mercato USA). Grazie all'automazione si evita totalmente il rischio inevitabile dell'errore umano.

I veicoli a guida automatica operano secondo schemi ben definiti e possono adeguarsi a qualsiasi infrastruttura. I veicoli utilizzabili sono elevatori, carrelli a piattaforma, gruppi piattaforma e caricatori a forca. Ogni veicolo monta sensori di sicurezza in grado di rispondere entro 60 millesimi di secondo dal rilevamento di un oggetto. La navigazione naturale sta prendendo piede, ma quella a laser è ancora la modalità più utilizzata per lo spostamento dei veicoli automatizzati all'interno di fabbriche o centri di distribuzione.

Ma cosa pensano i dipendenti? Apprezzeranno lavorare con questi nuovi colleghi robotici? L'esperienza ci mostra che molti si rendono conto dei vantaggi fin da subito o dopo poco tempo e accettano il cambiamento. Dopotutto, la sicurezza è la preoccupazione principale per qualsiasi lavoratore e il fatto che i veicoli a guida automatica si spostano in modo prevedibile migliora sensibilmente il livello di sicurezza.

Molto produttivi

La sicurezza al primo posto, come si suol dire, ma i veicoli a guida automatica contribuiscono anche a migliorare la produttività grazie alle loro operazioni ripetitive e affidabili. Minori danni alle merci, ai pallet e agli scaffali portano a un numero inferiore di costose interruzioni della produzione e a una riduzione degli incidenti legati all'errore umano significa meno dipendenti in congedo per malattia. I veicoli a guida automatica offrono il meglio dei due mondi: maggiore sicurezza e maggiore produttività.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.