Salta al contenuto principale
blog | Il multi-talento nell’automazione |
|
2 minuti di lettura

Negli anni ‘50 l’ingegnere elettronico A. M. Barrett Jr. ha inventato il primo veicolo a guida automatica. Oggi i veicoli di questo tipo svolgono un ruolo prezioso nella maggior parte delle applicazioni nel campo della movimentazione.

Nell’area intralogistica

I veicoli a guida automatica potenziano l’efficienza, la sicurezza e la qualità dei processi di produzione e di immagazzinaggio. Nella produzione, le applicazioni tipiche sono dalla linea al magazzino, dal materiale alla linea, movimentazioni di scorte, produzione di linea e movimentazione di materiali tra celle di produzione. Per quanto riguarda l’attività dei magazzini, i veicoli a guida automatica sono impiegati per operazioni quali prelevare, spedire e ricevere, riassortire e inoltrare, nonché per le operazioni di cross-docking.

Da decenni i veicoli a guida automatica vengono utilizzati di norma per spostare merci pesanti, come nel caso delle industrie della ceramica e delle piastrelle o della carta e della stampa. Questi veicoli sono presenti anche in altri tipi di stabilimenti (elettronica, alimentari, metalli, pneumatici e settore minerario), nonché negli ospedali e nella produzione farmaceutica. Grazie a movimenti precisi e sicuri contribuiscono inoltre a ridurre il danno fisico e le lesioni personali.

La partenza perfetta

Industry 4.0 è ormai sulla bocca di tutti. E per ottime ragioni. Collegare digitalmente l’intera catena di valore ci permetterà di produrre e spostare gli oggetti sempre più rapidamente e con un livello di qualità più elevato. Ho solo una perplessità: da dove comincio?

The multi-talent in automationI veicoli a guida automatica, basati su piattaforma NDC Solutions di Kollmorgen offrono ai clienti una partenza in quarta nel mondo di Industry 4.0. La piattaforma è flessibile e collaudata e offre tempi di ammortamento di norma non maggiori di 1-2 anni. Un investimento iniziale ragionevole agevola le decisioni sul versante degli acquisti da parte della direzione.

La produzione annua dei veicoli a guida automatica è cresciuta a ritmo sostenuto negli ultimi anni. Con la rivoluzione di Industry 4.0 attualmente in corso e il settore dell’e-commerce in vertiginosa ascesa, non ultimo in Cina, il futuro della nostra piattaforma NDC Solutions è assolutamente brillante.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.