Salta al contenuto principale
blog | Contribuisci al successo dei tuoi clienti con l’Industria 4.0 |
|
2 minuti di lettura

Industria 4.0: come gli AGV possono contribuire al successo? La quarta rivoluzione industriale sta per cambiare le modalità con cui produciamo e spostiamo le merci nelle fabbriche e nei magazzini. I sistemi e le macchine saranno connesse digitalmente e creeranno quella flessibilità e quella produttività di cui le aziende hanno bisogno per restare competitive. Un modo per dare avvio a questa rivoluzione nella tua azienda è di iniziare a utilizzare gli AGV (veicoli a guida autonoma). Fai in modo che i tuoi clienti inizino il loro percorso nel mondo targato Industria 4.0 con gli AGV (veicoli a guida autonoma) o robot mobili utilizzando NDC Solutions di Kollmorgen.

Idee rivoluzionarie

La quarta rivoluzione industriale è guidata dai settori industriali che hanno un grado elevato di automazione, come ad esempio il settore automotive. Esistono anche molte iniziative governative che supportano il cambiamento, quali Industria 4.0 (Germania) e Made in China 2025 (China), oltre a ditte di consulenza amministrativa che spiegano come, quando e perché questa rivoluzione diventerà realtà. Vedi The future of productivity and growth in manufacturing industries [Il futuro della produttività e della crescita nei settori manifatturieri] del Boston Consulting Group.

L’evoluzione a gradi

Il Boston Consulting Group definisce l’automazione come uno dei nove blocchi costruttivi per la trasformazione della produzione industriale. Tuttavia, l’automazione è un settore ampio ed esistono molte modalità per ridurre il lavoro manuale nelle fabbriche e nei magazzini.

Gli AGV e i robot mobili offrono un’attraente combinazione di elevate flessibilità e costi di installazione ridotti – un ottimo punto di partenza per progredire con l’Industria 4.0. Quel che più conta è che queste soluzioni migliorano la sicurezza, riducono il consumo di energia e consentono agli operatori di focalizzarsi su attività che creano valore. E questo è importante se si cerca di attrarre la giovane generazione digitale verso la quarta rivoluzione industriale.

Il kit NDC Solutions di Kollmorgen consiste in software, hardware navigazione. I veicoli possono essere costruiti su misura o in serie, come i carrelli sollevatori. Questo kit di automazione esiste già da decenni e si è dimostrato efficace in molti tipi di applicazioni.

L’avvio

Gli AGV non riusciranno magari a realizzare tutti i sogni dei tuoi clienti legati all’Industria 4.0, ma ti sorprenderai di quanti diverranno invece realtà. Non esitare a contattare il nostro esperto in Industria 4.0, Samuel Alexandersson, per avere idee e suggerimenti e per scoprire di più su NDC Solutions. Ti invitiamo anche a dare un’occhiata al nostro network mondiale di partner costruttori di AGV.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.