Salta al contenuto principale
blog | Kollmorgen sale sul rover Perseverance: nessuna paura degli ambienti più estremi |
|
2 minuti di lettura
Kollmorgen sale sul rover Perseverance: nessuna paura degli ambienti più estremi

Dalla superficie di Marte alle profondità dell'oceano, dal nucleo terrestre al centro del corpo umano: i sistemi di motion di Kollmorgen non si fanno spaventare dagli ambienti più estremi.

Per la maggior parte delle applicazioni i motori svolgono la loro funzione in condizioni ambientali normali. E sebbene un guasto possa rappresentare un inconveniente o comportare costosi tempi di inattività, raramente causa un errore catastrofico e irreversibile dell'applicazione. Esistono tuttavia applicazioni specializzate e ad alto rischio in cui l'ambiente è estremo e i guasti non rappresentano un'opzione possibile. Le esplorazioni spaziali sono l'esempio più calzante.

Come si può dissipare il calore generato da strumenti, sistemi elettronici di comando e fonti di alimentazione in assenza di gravità? Dall'altra parte, come si può garantire un funzionamento affidabile dei sistemi di motion quando le temperature ambiente si avvicinano allo zero assoluto? Come evitare il degassamento dei materiali, accelerato dall'assenza di gravità e potenzialmente contaminante per i componenti sensibili e gli esperimenti? Come garantire che i materiali tollerino le intense radiazioni provenienti dallo spazio e dalla fonte di energia al plutonio del veicolo stesso?

Sei decenni e centinaia di motori nello spazio

Il rover Perseverance ha appena iniziato la sua missione della durata di almeno un anno marziano (687 giorni terrestri), si spera anche molto di più, per esplorare la superficie del pianeta rosso. Si tratta forse dell'impresa tecnica più futuristica mai tentata e non è che l'ultima di una lunga serie di eccezionali viaggi nello spazio che Kollmorgen ha contribuito a rendere possibili.

Kollmorgen fornisce motori per i programmi NASA fin dall'epoca delle missioni Gemini a metà degli anni '60, nonchè in occasione degli allunaggi delle missioni Apollo, per la stazione spaziale Skylab, i satelliti GPS, così importanti nella vita e negli scambi commerciali odierni, i sistemi di guida dei razzi Titan, il satellite per orbita terrestre bassa riutilizzabile (Space Shuttle) e molto altro ancora. I motori Kollmorgen sono parte integrante dei programmi per Marte a partire da Viking 1, il primo modulo di terra a portare a termine con successo la propria missione, per proseguire con i rover Spirit, Opportunity e Curiosity, fino al più recente Perseverance. In quasi sei decenni abbiamo lanciato nello spazio centinaia di motori.

Il cuore del sistema

La realizzazione di un progetto come Perseverance è davvero un lavoro di squadra e siamo orgogliosi di farne parte. Tra i numerosi contributi che abbiamo dato ai progetti NASA vi è un motore frameless ad azionamento diretto della serie RBE che aziona la pompa di gestione termica, essenziale per il Perseverance, che raffredda tutti i sistemi elettronici e gli strumenti a bordo del rover. I tecnici NASA lo chiamano con affetto “il cuore del sistema”.

I motori della serie RBE sono ideali per questo scopo dal momento che la configurazione frameless può essere integrata direttamente nell'applicazione, usando gli stessi cuscinetti per supportare sia il carico che il rotore e ridurre al minimo volume, peso e complessità. La serie RBE progettata congiuntamente include inoltre materiali in grado di sopportare le rigidissime condizioni presenti nello spazio. Una speciale modifica permette anche di installare un sistema di raffreddamento a liquido unico nel suo genere per il motore, progettato per prestazioni affidabili e a lungo termine nelle condizioni più estreme.

RBE

Al momento collaboriamo direttamente con il Jet Propulsion Laboratory della NASA per ottimizzare questo motore RBE progettato congiuntamente per l'uso a lungo termine sul satellite orbitale Europa Clipper, programmato per il lancio nel 2024 con arrivo nell'orbita di Giove nel 2030, dove studierà Europa e altre lune di Giove. Il nostro motore comanderà la pompa dell'importante sistema di gestione termica del satellite orbitale e si prevede che venga utilizzato per i 12 anni della missione.

Qual è il tuo ambiente estremo?

Fornire motori per missioni spaziali può apparire strano, ma progettare e costruire sistemi di motion per ambienti estremi rappresenta la normalità per Kollmorgen. Pensaci. Gli ambienti estremi, dove l'errore non è un'opzione possibile, non si trovano solo nello spazio o sulla superficie di Marte. Sono sopra di noi, sotto di noi e intorno a noi.

  • I sistemi di motion di Kollmorgen contribuiscono al controllo dei voli, che si tratti di aerei commerciali o missili ipersonici.
  • Li trovi nelle linee di produzione di alimenti e bevande, con soluzioni igieniche volte a sopportare i lavaggi quotidiani che potrebbero facilmente compromettere motori meno performanti.
  • Li trovi nelle apparecchiature mediche, da robot chirurgici a scanner ad alta risoluzione per tomografia computerizzata e dispositivi impiantabili, ad esempio dispositivi di assistenza al ventricolo sinistro che mantengono letteralmente in vita le persone garantendone la salute per lungo tempo.
  • Li trovi nelle profondità della crosta terrestre, dove sopportano temperature e pressioni estreme, sostanze corrosive e atmosfere pericolose normalmente presenti nella produzione di gas e petrolio.
  • Comandano e controllano i robot utilizzati per rimuovere e riposizionare in sicurezza le barre di combustibile delle centrali nucleari.
  • I sistemi di motion di Kollmorgen comandano e guidano anche i veicoli sottomarini, dal sommergibile Jason Jr. che ha esplorato il relitto del Titanic a veicoli progettati per gli abissi più profondi raggiungibili dagli umani e dai mezzi meccanici.

E sono solo alcuni dei programmi non classificati che siamo autorizzati a menzionare. La tua applicazione non è nell'elenco? Non importa. Kollmorgen dispone della tecnologia, della gamma di prodotti, del know-how di progettazione condivisa, dell'ampia competenza settoriale e del coinvolgimento necessari per aiutarti a risolvere praticamente qualsiasi sfida di motion.

La tua missione non deve necessariamente riguardare la ricerca di prove dell'esistenza di vita extraterrestre. Se cerchi motion preciso, affidabile e perfettamente regolato, su cui puoi contare per prestazioni in qualsiasi condizione, siamo pronti ad aiutarti a progettare l'eccezionale.

E allora cominciamo. Contattaci

Consulta un esperto

Motori lineari ad azionamento diretto

Utilizzando i motori lineari ad azionamento diretto DDL di Kollmorgen, la tua macchina può essere più semplice, più veloce, più precisa e affidabile. Abbina il tuo motore lineare ironless, a basso profilo o ironcore con un servoazionamento AKD o AKD2G per una densità di potenza leader nel settore.
Scopri di più

Motori Frameless

Scoprite la gamma di motori frameless di Kollmorgen, progettati per una facile integrazione nelle vostre applicazioni, migliorando le prestazioni, l'efficienza e le soluzioni di motion affidabili.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Subacqueo che fluttua nelle acque profonde dell'oceano, illustrando le condizioni estreme sottomarine rilevanti per la tecnologia dei motori per acque profonde.

Motion affidabile a 4.000 metri: IKM e Kollmorgen avanzano nel design dei motori per le profondità marine >

Scopri come IKM e Kollmorgen hanno co-progettato un sistema sottomarino di nuova generazione che opera in modo affidabile a profondità di 4.000 metri in condizioni estreme.
Satellite spaziale

Progettare sistemi di motion per applicazioni spaziali: guida all'affidabilità, alla scalabilità e al successo della missione >

Passa dai prototipi terrestri al successo della missione grazie a una guida pratica per valutare motori qualificati per lo spazio e progettare sistemi di controllo del motion per veicoli spaziali.
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Soluzioni di motion avanzate per missioni spaziali di ultima generazione

Soluzioni di motion avanzate per missioni spaziali di ultima generazione >

L’esplorazione spaziale sta vivendo una nuova rinascita, con migliaia di nuovi satelliti in fase di progettazione. I sistemi di motion in grado di soddisfare sia le esigenze estreme dello spazio sia le dinamiche del mercato saranno fondamentali per…
Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market

Come selezionare il motore ideale per le applicazioni robotiche, riducendo i costi e il time to market >

Per ottimizzare applicazione e prestazioni è essenziale comprendere la fisica e le tecniche di progettazione dei motori elettrici, frameless, "slotted" e "slottless". In questo webinar parleremo degli effetti del numero di poli, delle modifiche agli…
I motori lineari ad azionamento diretto ad alta tensione elevano le prestazioni delle macchine utensili.

I motori lineari ad azionamento diretto ad alta tensione elevano le prestazioni delle macchine utensili. >

I motori lineari IC Ironcore DDL e i servoazionamenti AKD hanno fornito una crescita del 65% in termini di accuratezza e del 15% in termini di produttività per questa macchina rettificatrice a doppia faccia.