Salta al contenuto principale
blog | I 5 ambienti più difficili per il motion control nei sistemi EO/IR |
|
2 minuti di lettura

I sistemi elettro-ottici/a infrarossi (EO/IR) sono utilizzati per ottenere l'imaging visivo e termico a lunga distanza per una serie di applicazioni. Spesso in uso in satelliti, aerei e applicazioni militari, i sistemi EO/IR sono costituiti da due componenti principali: i sensori e il sistema di motion. I sensori e le telecamere devono funzionare di giorno e di notte in condizioni ambientali diverse per assicurare un'immagine chiara. Il motion control (motori) di un sistema EO/IR deve consentire un motion fluido e senza errori negli assi di azimut ed elevazione. Siccome i sensori e i sistemi di motion devono essere affidabili in diverse condizioni ambientali, passiamo ora in rassegna i 5 ambienti più difficili per i sistemi di motion EO/IR.

1) Nebbia:

per i sistemi EO/IR, la presenza di nuvole e nebbia non incide unicamente sulla capacità di vedere del sistema. I sensori EO/IR sono solitamente montati su una piattaforma in movimento e, quando entrano in una zona di nuvole e nebbia, questi oggetti mobili sono sensibili all'umidità dell'aria e alle variazioni della pressione atmosferica (soprattutto negli usi ad alta quota). Per garantire che i movimenti di queste piattaforme continuino a funzionare anche in seguito al verificarsi di condizioni di umidità, è importante prestare particolare attenzione al sistema di motion. Il sistema deve essere resistente contro la ruggine e funzionare anche con le variazioni di pressione. I fornitori nel settore del motion devono superare i test standard 810 G relativi ad altitudine e umidità per le applicazioni miliari. (MIL-STD 810 G 506.5)

2) Umidità:

come la nebbia, l'umidità introduce liquido nel sistema di motion control dell'applicazione EO/IR. L'umidità rende meno agevole la dissipazione del calore, in quanto il sistema di motion control lavora per gestire i cambiamenti nella coppia necessaria per un puntamento preciso. Quanto più ci si allontana dall'obiettivo desiderato, tanto più il grado di rotazione angolare dovrà essere preciso per mantenere l'oggetto visibile. I sistemi di motion devono continuare a funzionare in ambienti umidi e il feedback della coppia dovrà compensare il calore aggiuntivo. (MIL-STD 810 G 507.5)

3) Vibrazioni:

le vibrazioni sono una condizione dell'ambiente, sia durante il trasporto dei componenti EO/IR sia quando il sistema è collegato a una piattaforma operativa. Vibrazione significa movimento, ma non è un aspetto favorevole per i sistemi di motion control. Questo movimento supplementare può determinare connessioni allentate all'interno del sistema, differenze di traferro tra rotore e statore e problemi di retroazione durante la correzione del movimento. In breve, per mitigare gli effetti delle vibrazioni è necessario utilizzare un robusto sistema di motion control. Le vibrazioni fanno solitamente parte di un sistema EO/IR su una piattaforma in movimento, sia essa aerea, navale, celeste o terrestre. (MIL-STD 810 G 514.6)

Inoltre, utilizzare il sistema di motion control per mitigare le vibrazioni nel sistema (procedura altrimenti nota come stabilizzazione del motion/dell'immagine) consente un'identificazione chiara del bersaglio. La stabilizzazione dell'immagine agisce contrastando le vibrazioni, utilizzando il sistema di motion control per ottenere un movimento in direzioni uguali ma opposte, fornendo così un ambiente di motion neutro. (Non è MIL-STD, ma è comunque ottimo)

4) Sabbia:

va dappertutto, inesorabilmente. Stiamo sostanzialmente cercando di tenere queste piccole particelle al di fuori del sistema di motion EO/IR. Generalmente, il design del sistema EO/IR impedirebbe a sabbia e particelle di giungere al sistema di motion, ma anche i motori dovranno superare il test MIL-STD 820 G 510.5.

5) Sale:

va dappertutto, come la sabbia. Ed è anche corrosivo. I sistemi di motion sensibili agli ambienti salini e alla corrosione necessitano di prevenzione e, a livello di motore, possono includere rivestimenti speciali. Inoltre il sale è un elettrolita che può rovinare l'elettronica all'interno del sistema di motion. Comprendere le conseguenze dei sali e di altri agenti corrosivi, sul sistema di motion system, e come prevenire la corrosione e l'attività elettrica indesiderata è un aspetto essenziale da discutere con il fornitore di un sistema di motion. (MIL-STD 820 g 509.5)

Concordi con l'elenco dei 5 ambienti più difficili o ne cambieresti alcuni?

 

Consulta un esperto

Motori Frameless

Scoprite la gamma di motori frameless di Kollmorgen, progettati per una facile integrazione nelle vostre applicazioni, migliorando le prestazioni, l'efficienza e le soluzioni di motion affidabili.
Scopri di più

Servomotori Frameless Serie KBM

La serie KBM offre prestazioni elevate, una lunga durata e un'installazione semplice in un kit motore che può essere integrato direttamente nel tuo progetto meccanico. Una vastissima gamma di motori standard e varianti economiche crea sempre la soluzione perfetta.

Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Subacqueo che fluttua nelle acque profonde dell'oceano, illustrando le condizioni estreme sottomarine rilevanti per la tecnologia dei motori per acque profonde.

Motion affidabile a 4.000 metri: IKM e Kollmorgen avanzano nel design dei motori per le profondità marine >

Scopri come IKM e Kollmorgen hanno co-progettato un sistema sottomarino di nuova generazione che opera in modo affidabile a profondità di 4.000 metri in condizioni estreme.
Satellite spaziale

Progettare sistemi di motion per applicazioni spaziali: guida all'affidabilità, alla scalabilità e al successo della missione >

Passa dai prototipi terrestri al successo della missione grazie a una guida pratica per valutare motori qualificati per lo spazio e progettare sistemi di controllo del motion per veicoli spaziali.
Attuatori per bracci robotici a movimento articolato

Ottimizzare gli attuatori per bracci robotici a movimento articolato >

Le prestazioni degli attuatori per bracci robotici non dipendono solo dalla scelta del motore: scopri quali fattori incidono maggiormente e come ottimizzarli attraverso un approccio sistemico.
Applicazione per braccio robotico

Integrazione di motori BLDC frameless per la robotica di nuova generazione >

Grazie ai motori di coppia frameless TBM2G integrati nei giunti robotici, RobCo ha ampliato la propria piattaforma robotica modulare, ottenendo elevate prestazioni in termini di coppia e velocità in un design estremamente compatto.
Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti

Precisione e maggiore capacità di carico con attuatori robotici compatti >

HEBI Robotics incrementa coppia e precisione dei propri attuatori compatti per applicazioni industriali di ispezione e manutenzione grazie ai servomotori frameless TBM2G di Kollmorgen.
UGV per bonifica mine

Motori frameless per UGV militari per lo sminamento: potenza, compattezza e affidabilità >

I motori frameless per veicoli terrestri senza pilota (UGV) cingolati impiegati nella bonifica di mine garantiscono elevata densità di coppia, compattezza e prestazioni affidabili anche negli ambienti più estremi.
Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri

Progettazione del controllo del motion per torrette e sistemi di azionamento azimutale di grandi dimensioni nei veicoli militari terrestri >

Quando si progettano i sistemi di motion per veicoli militari terrestri di grandi dimensioni, è fondamentale distinguere tra tecnologia e topologia. La topologia rappresenta l’architettura ad alto livello del sistema, ovvero il modo in cui i…
Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione

Motion design per veicoli da combattimento corazzati di ultima generazione >

Scopri cosa considerare nella progettazione dei veicoli da combattimento corazzati di nuova generazione: dalle architetture di motion elettromeccanico alle prestazioni mission-critical.
Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth

Tecnologia o topologia? Progettare il motion per torrette militari e sistemi di Azimuth >

Scopri come selezionare la topologia di motion più adatta alla tua piattaforma terrestre e portare il tuo progetto dall'idea iniziale al successo sul campo grazie all’esperienza di Kollmorgen.