Salta al contenuto principale
blog | Make the world a better place |
|
2 minuti di lettura

Un’efficace politica di Corporate Social Responsibility (CSR) riguarda le azioni intraprese in ambito aziendale. Un aspetto spesso trascurato, e che aiuta invece a migliorare la CSR, è l’automazione industriale con i veicoli a guida automatica (AGV). Ben noti per il rapido miglioramento dell’efficienza di stabilimenti e magazzini, i veicoli AGV, come tugger e robot mobili, contribuiscono anche a migliorare le prestazioni ambientali e sociali.

AGVs contribute to improving CSR (Corporate Social Responsibility)Maggiore qualità e sicurezza

‘Guida con prudenza e adatta la velocità alla situazione specifica’. Sembra un consiglio dato al conducente di un’automobile, invece descrive l’elemento fondamentale dei veicoli AGV: la guida controllata. Ogni movimento è regolare e costante e, in caso di ostacoli, i sensori di sicurezza reagiscono in un tempo di pochi millisecondi (veicolo basato sul kit di automazione di Kollmorgen). Il rischio di danneggiare merce, pallet e scaffalature si riduce notevolmente; diminuisce il tasso di rifiuti e rifacimenti e tutto questo ha un impatto diretto sulla sostenibilità. Un altro aspetto altrettanto importante per la CSR è che il posto di lavoro diventa più sicuro per il personale.

Maggiore vita utile dei veicoli

I veicoli a funzionamento manuale, come ad esempio i carrelli elevatori, vengono spesso utilizzati in condizioni gravose: si alternano svariati operatori ciascuno con il proprio stile di guida e che seguono spesso direzioni di guida casuali. I carrelli elevatori automatizzati e i veicoli a guida automatica (AGV) in generale sono progettati per una guida costante a velocità ragionevoli con la possibilità di essere migliorati continuamente. I vostri veicoli necessitano di una manutenzione minore e hanno una durata maggiore, migliorando quindi la vostra CSR.

Ridotto consumo di energia

Durante la movimentazione dei materiali nei magazzini, i veicoli AGV possono funzionare a luci spente. Un altro vantaggio per l’azienda è quindi un minor consumo energetico. Inoltre, poiché i veicoli AGV possono funzionare praticamente in qualsiasi tipo di ambiente industriale, potete ridurre i rischi per la salute del vostro personale, che non deve lavorare più in ambienti sporchi e pericolosi, contribuendo a migliorare la performance in campo sociale.

È arrivato anche per voi il momento della CSR con veicoli AGV?

Un buon punto da cui partire è informarsi leggendo i nostri articoli sui veicoli a guida automatica (AGV) e iscriversi alla nostra newsletter. Non esitate a contattare i nostri partner o Kollmorgen.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.