Salta al contenuto principale
blog | I rischi per la salute sul posto di lavoro dovrebbero appartenere al passato |
|
2 minuti di lettura

I veicoli a guida automatica riducono al minimo la necessità di operatori in ambienti sporchi, pericolosi o particolarmente difficili. Infatti, nella maggior parte delle situazioni resistono, oppure possono essere protetti, contro qualsiasi condizione, dal magnetismo alle radiazioni, ai cambi di temperatura, ai detriti e alla polvere.

Ogni vita è importante

Fosse anche solo una persona ad avere problemi di salute dovuti a condizioni di lavoro non idonee, sarebbe già da considerarsi troppo. Eppure, a volte non è possibile evitare il lavoro in ambienti pericolosi. I veicoli a guida automatica vengono utilizzati nella produzione e nella movimentazione di materiali ormai da decenni. È stato dimostrato che sono robusti e resistenti per l'uso in svariati settori come nell’industria mineraria, nelle centrali nucleari, nelle acciaierie e nelle celle frigorifere.

I rischi per la salute sul posto di lavoro dovrebbero appartenere al passato

Ma vogliamo parlare dei tempi di inattività? Questi veicoli hanno bisogno di una manutenzione frequente lavorando in ambienti tanto impegnativi? Niente affatto. Borealis, azienda produttrice di poliolefine, prodotti chimici di base e fertilizzanti, utilizza veicoli a guida automatica nel proprio stabilimento svedese da oltre quindici anni, con pochi o addirittura senza tempi di inattività.

Ripensare il lavoro

Se una persona a voi cara lavorasse in un ambiente difficile, provereste sicuramente a convincerla a cambiare lavoro il prima possibile. L'investimento in veicoli a guida automatica riduce i rischi e può trasformare un ambiente lavorativo difficile in un luogo dove i lavoratori amano restare. Non sarà più necessario assegnare parte dello staff ad aree pericolose dell'azienda e allo stesso tempo si riducono gli sprechi e si migliora la qualità, poiché questi veicoli si muovono a velocità controllata su percorsi prevedibili.

Il tempo di ritorno di un investimento in veicoli a guida automatica è 1-2 anni, ed è possibile automatizzare praticamente qualsiasi tipo di impianto produttivo. In altri termini, si può salvaguardare la salute delle persone e, contemporaneamente, migliorare efficienza e redditività della produzione. Allora, perché continuare a mettere a rischio delle vite umane? È il momento di fare spazio ai robot e mettere i rischi sul posto di lavoro nel luogo più indicato: in archivio.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.