Salta al contenuto principale

Selezione diretta 

Selettori di prodotti

Conosci già i requisiti di coppia e velocità per il tuo motore? O i requisiti di corrente e tensione per un azionamento? Inserisci i parametri per restringere la ricerca, confronta i nostri prodotti e trova la soluzione più adatta alle tue esigenze.

  • Servomotori e servoazionamenti
  • Motori rotativi ad azionamento diretto
  • Motori e azionamenti passo-passo
  • Cilindri elettrici
  • Motori lineari ad azionamento diretto
  • Motori sincroni

Inizia la comparazione

Selezione guidata 

Motioneering

Conosci i requisiti dell’applicazione, ma non la coppia e la velocità richieste? Usa Motioneering per dimensionare il tuo progetto e trova gli abbinamenti di motore e servoazionamento che meglio si adattano alle tue esigenze.

  • Madrevite, trasportatore
  • Pignone e cremagliera, rulli di compressione
  • Cinghia e puleggia
  • ROTATIVO
  • Lineare
  • Cilindro elettrico

Dimensiona la tua applicazione

Performance Curve Generator 

Modifica i requisiti di tensione per identificare gli avvolgimenti più adatti alla tua applicazione.

Modifica le condizioni e altre combinazioni di retroazione/freni/guarnizioni per rispecchiare meglio le prestazioni effettive. Il nostro tool performance curve generator copre gran parte dei nostri servosistemi housed e frameless.

Generate Curves

Modelli 3D 

Con i nostri modelli CAD 3D completamente configurabili puoi scegliere la soluzione di motion giusta e integrarla correttamente nel tuo progetto. Oltre 50.000 prodotti da cercare, configurare e visualizzare su richiesta, e la possibilità di configurare un account per scaricare modelli 3D in formato CAD per l'integrazione diretta nel progetto in corso.

Con noi l'ingegneria di precisione è più semplice. Esplora ora i modelli 3D.

Ulteriori informazioni

Ottimizzatore per motori passo-passo 

L'ottimizzatore per motori passo-passo offre varie opportunità di scoprire le condizioni ottimali di funzionamento del motore passo-passo Kollmorgen nella vostra applicazione. Sfoglia il nostro catalogo di motori passo-passo e scopri qual è la taglia più idonea, quindi modifica la tensione e la corrente disponibili per produrre una curva di coppia/velocità adatta al tuo azionamento. È anche possibile utilizzare la nostra sezione “Dimensionamento applicazioni” per trovare la soluzione che si adatta meglio alle vostre esigenze. Puoi anche determinare una soluzione identificando la coppia e la velocità richieste o identificando il profilo di movimentazione di base. Lo strumento prende in considerazione non solo la tensione e la corrente disponibili, ma anche il ciclo di lavoro, il tempo di attivazione, la riduzione di corrente ideale e il corrispondente ritardo.

Ulteriori informazioni

Calcolatore frenatura dinamica sicura per AKD2G 

Il calcolatore di frenatura dinamica sicura per AKD2G è uno strumento che ti aiuta a determinare il tempo di arresto per il motore quando si utilizza la funzione SDB (Safe Dynamic Brake) di AKD2G. In alcune applicazioni è molto utile cortocircuitare i cavi del motore tramite relè “Safe” invece di utilizzare un freno di stazionamento elettromeccanico. Oltre al tempo di arresto, il calcolatore fornisce informazioni sulla corrente di frenatura per stabilire i valori nominali per il contattore e il resistore nel circuito SDB.

Ulteriori informazioni

Configuratore cavi 2G 

I cavi sono una parte importante di un servosistema e di solito l'ultimo elemento a cui si pensa quando si stila una distinta pezzi. La scelta del set di cavi o del cavo ibrido corretto può essere difficile con le numerose combinazioni disponibili di motori, azionamenti e retroazioni.

Il configuratore cavi 2G elimina le incertezze e indica il set di cavi o il cavo ibrido corretto per completare la configurazione del tuo servosistema. Per usare il configuratore basta scegliere:

  • Azionamento
  • Tensione
  • Famiglia dei motori e avvolgimento
  • Feedback
  • Opzione dei connettori
  • Opzione dei freni

La scelta del cavo può essere ulteriormente perfezionata selezionando guaine in PVC o PUR.

Ulteriori informazioni