Salta al contenuto principale
blog | Un mondo reso possibile dalla Logistica e dalla Movimentazione di materiali |
|
2 minuti di lettura

Molti di noi faticano a comprendere o ad apprezzare le basi su cui si fondano l’enorme successo e la prosperità dell’umanità. Di solito succede che ci vengono prospettati solo i problemi del mondo e le sfide che dovremo affrontare in futuro.

Anche se non siamo certamente perfetti, e la strada è ancora lunga, è importante fare un passo indietro per stupirci degli incredibili progressi che la vita umana ha conosciuto e che l’uomo ha reso possibile grazie alla tecnologia e all’industrializzazione. È quindi importante saper apprezzare il fatto che viviamo in un mondo decisamente migliore, più di quanto lo sia stato prima.

Il passaggio dalle società di cacciatori/raccoglitori verso le società agrarie è stata già un’enorme rivoluzione. Ma gli ultimi 200 anni di industrializzazione hanno fornito alla maggior parte delle persone e delle società la sicurezza e la tecnologia che rendono la vita più semplice. La tendenza è chiara: solo poche società sono rimaste indietro e il divario tra il mondo ricco e quello in via di sviluppo si sta riducendo a una tale velocità che espressioni come “Paesi del terzo mondo” stanno perdendo di significato. Presto ci sarà un solo mondo, in cui le persone vivranno in condizioni che le generazioni precedenti si potevano solo permettere di sognare.

Molte sono le industrie e le tecnologie che hanno reso possibile tutto ciò, ma il mio interesse è la logistica, il settore in cui sono personalmente coinvolto e che mi appassiona.

In che misura la logistica ha contribuito allo sviluppo della vita dell’uomo moderno? Moltissimo, direi! Per il suo sostentamento, quasi ogni società del passato ha dovuto necessariamente contare sulle forniture di cibi e materiali; questo rendeva la logistica un elemento fondamentale per la sua sopravvivenza.

Se facciamo un passo indietro, tutto si basa sull’energia. La possibilità di disporre di energia efficiente e a costi accessibili è stata una condizione necessaria per la modernizzazione delle società umane. In termini di logistica, un’energia sempre più accessibile ci ha offerto la possibilità di spostare le cose più rapidamente e su distanze sempre maggiori.

Di conseguenza, le calamità come la carestia, che una volta minacciavano le popolazioni del mondo, sono quasi sparite. Al giorno d’oggi, se localmente vi è una carenza, la soluzione viene dalle forniture globali. La logistica è diventata così efficace che sarebbe stato impossibile immaginarlo anche solo vent’anni fa.

Oggi, un cittadino di Pechino può ordinare un prodotto in California e riceverlo nella stessa settimana lavorativa, sembra fantascienza.

La logistica ha contribuito ad ampliare la conoscenza e la diffusione delle idee in modo più rapido. Ci ha dato la possibilità di utilizzare i prodotti più evoluti di una parte del mondo per migliorare un prodotto o un servizio di un’altra parte del mondo. Ciò ha permesso ai prodotti di svilupparsi con una rapidità che in precedenza sarebbe stata impossibile. La logistica alimenta le idee di diverse società e in moltissimi modi. Essa contribuisce anche a supportare la pace, dal momento che rende le società dipendenti dal commercio e dalla cooperazione con altre società. E inoltre, avvicina le nazioni, motivandole all’uso della diplomazia e scongiurando il ricorso ai conflitti, perché causerebbero danni reciproci alla loro prosperità.

Quindi, penso sia importante osservare il quadro completo in un contesto storico. L’impatto positivo del progresso fino ad oggi è stato realmente sorprendente, anche se le sfide non mancano.

Se guardiamo al futuro, la logistica deve lavorare di più e puntare ad essere pulita e sostenibile. E questo si ottiene solo utilizzando energia più verde, unita a una logistica più efficiente. Nel settore dello stoccaggio, tutte le flotte di veicoli a guida automatica (AGV) e di robot mobili sono già alimentate a corrente elettrica. Anche se per le soluzioni di trasporto a medio e lungo raggio vi è oggi maggiore spazio per il miglioramento e la transizione, i progressi vengono compiuti, anche perché rappresentano una priorità per ogni azienda del settore, indipendentemente da quella che potrebbe essere la percezione dell’opinione pubblica. Per questi motivi sono convinto che la logistica migliorerà in modo sostanziale nei prossimi anni.

Altri aspetti di cui tenere conto sono oggi la forte crescita della popolazione mondiale e l’aumento della generazione più anziana, oltre le sfide a cui l’economia deve far fronte per sostenere e mantenere la futura forza lavoro. Queste sfide avranno globalmente implicazioni importanti e causeranno le maggiori sollecitazioni per i nostri centri logistici nel mondo. Tuttavia, sono certo che sapremo trovare delle soluzioni appropriare.

Personalmente, per quanto riguarda me e il mio team qui in Kollmorgen AGV & Mobile Robot, la ricerca di soluzioni a queste sfide è un aspetto perfettamente allineato con la nostra visione. Ed è questo che ci motiva a fornire alle aziende le capacità rappresentate dalla prossima generazione di tecnologia automatizzata per la logistica. Questo momento storico non rappresenta solo una grande opportunità per noi, per i nostri partner e per i nostri clienti, ma è anche di estremo interesse per il mondo in cui viviamo. Abbiamo la sensazione di essere al posto giusto nel momento giusto, offrendo il nostro contributo ai prossimi innovatori, ai pionieri, con soluzioni future che contribuiranno a fare del mondo un luogo ancora migliore.

Se tu e la tua azienda desiderate contribuire a fare la differenza e a stare al passo con l’evoluzione di questo ambiente, contattatemi, o contattate il mio team.

Consulta un esperto

NDC Layout Assistant

NDC Layout Assistant è un'applicazione intuitiva che permette di ottenere un feedback immediato sulla progettazione del layout, prima ancora di eseguire una simulazione nel sistema NDC8.
Scopri di più

NDC Flex

NDC Flex è un sistema innovativo che unisce l’efficienza dei veicoli a guida automatica (AGV) con l’adattabilità dei robot mobili autonomi (AMR). Questo approccio ibrido garantisce la massima produttività del sito riducendo al minimo i rischi legati a possibili interruzioni.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Illustrazione di un ambiente di magazzino automatizzato

Produttore tessile aumenta l'efficienza del 45% con OKAGV e Kollmorgen >

Scopri come un produttore tessile del Sud-est asiatico ha aumentato l'efficienza nella movimentazione dei materiali del 45% ed eliminato gli errori di consegna grazie a oltre 100 AMR e AGV alimentati da OKAGV e Kollmorgen.
DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen

DB Schenker automatizza il terminal di Borås con gli AGV Jungheinrich e la tecnologia Kollmorgen >

DB Schenker a Borås ha compiuto un ulteriore passo avanti verso una maggiore efficienza nella movimentazione delle merci con tempi di consegna ristretti, automatizzando il sistema di trasporto interno e migliorando al contempo produttività, sicurezza…
Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla

Bring potenzia il flusso logistico 3PL: 173 pallet/ora grazie a Kollmorgen e Rocla >

Bring Logistics, uno dei principali fornitori di servizi di logistica conto terzi (3PL) nei Paesi nordici, ha automatizzato il proprio centro logistico Skedsmo, a Bergen, vicino a Oslo, grazie alla collaborazione con Rocla, partner di Kollmorgen. Lo…

Impilare pallet da 3 tonnellate di sacchi morbidi: nessun problema per gli AGV di Heli equipaggiati con Kollmorgen >

Non esistono due progetti uguali ed è importante poter fornire una soluzione modulare che possa essere adattata ai requisiti dei clienti. Scopri come Heli ha creato AGV specializzati ad alta portata, dotati di tecnologia Kollmorgen per soddisfare le…

AGV e AMR abilitati al 5G: una svolta per l'intralogistica >

Nelle fabbriche e nei magazzini, sono presenti macchine intelligenti note come veicoli a guida automatica (AGV) e robot mobili autonomi (AMR). Stanno cambiando il modo in cui gestiamo i materiali svolgendo le attività in autonomia, rendendo la…

Hangcha Intelligent potenzia la produzione intelligente di ceramica: trasformazione di New Pearl Group attraverso la produzione avanzata >

Nel panorama in continua evoluzione della produzione, l'innovazione è la pietra miliare del progresso. New Pearl Group, una forza pionieristica nell'industria della ceramica, ha compiuto un significativo balzo in avanti abbracciando tecniche di…

Migliora la tua esperienza sugli AGV con il programma di formazione completo di Kollmorgen >

Nel mondo odierno in rapida evoluzione dei sistemi di veicoli a guida automatica (AGV), stare al passo con la concorrenza richiede un apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze.
ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide

ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot e AGV: Bilanciare vantaggi e sfide >

Un'intelligenza artificiale come ChatGPT, Google Bard o Microsoft CoPilot potrebbe rivoluzionare gli AGV? Sebastian Witkarsson, Information Security Officer di Kollmorgen, esamina le possibilità e suggerisce cautela.