Passer au contenu principal

L’accès à des capteurs d'asservissement à plus haute résolution, à des processeurs plus rapides, à des systèmes de vision plus précis et à des bus de communication plus évolués permet à vos concurrents de proposer des fonctions innovantes et à valeur ajoutée à chaque nouvelle génération de machines. Garder une longueur d’avance sur cette concurrence peut s’avérer particulièrement difficile lorsque les équipes d’ingénieurs sont limitées.

Face à la nécessité d’améliorer les performances, les chefs de produit doivent se poser les questions suivantes : dans quelle mesure doit-on accroître les performances pour répondre à la demande du marché ? Peut-on améliorer sensiblement le système en apportant des modifications mineures à la conception existante ? Ou bien une modification complète est-elle nécessaire pour rester dans la course ?

Remplissez ce court formulaire

pour consulter ce livre blanc

- OU -

Connectez-vous/Enregistrez-vous

pour accéder aux contenus de Kollmorgen

Déclaration de confidentialité - En nous envoyant vos coordonnées, vous acceptez que vos données personnelles/habitudes d'utilisateur soient stockées et traitées électroniquement. Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information, vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

CAPTCHA

Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube

Découvrez comment un système de mouvement créé à partir d'éléments disponibles sur le marché a alimenté le robot résolveur de cube le plus rapide. La vitesse, la précision et le mouvement multiaxial synchronisé expliqués.

En savoir plus

Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur

Les problèmes d'alignement de commutation entre servomoteurs et servovariateurs peuvent être assez complexes, en particulier lorsque le moteur et le variateur proviennent de manufacturiers différents. Comprendre les défis de conception typiques peut vous aider à affronter les problèmes de séquençage de phases du moteur.

En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Équipement de soudage pour batteries au lithium

La sécurité fonctionnelle des moteurs linéaires améliore la sécurité et la productivité des équipements de soudage pour batteries au lithium >

La technologie de sécurité fonctionnelle SMM de Kollmorgen aide les fabricants de batteries au lithium à obtenir des mouvements stables et contrôlés, ainsi qu'une conformité mondiale, leur conférant ainsi un avantage concurrentiel.
Site de production équipé d'un système de commande de mouvement multiaxial

Maîtriser le contrôle de mouvement multiaxial dans les cellules de production modernes >

La synchronisation devient plus difficile à mesure que les systèmes de mouvement évoluent. Découvrez comment les cellules de production modernes permettent de garantir la précision, la stabilité et la vitesse de production.
Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube

Un moteur du commerce propulse le robot le plus rapide jamais conçu pour résoudre un Cube  >

Découvrez comment un système de mouvement créé à partir d'éléments disponibles sur le marché a alimenté le robot résolveur de cube le plus rapide. La vitesse, la précision et le mouvement multiaxial synchronisé expliqués.
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.
Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur

Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur >

Les problèmes d'alignement de commutation entre servomoteurs et servovariateurs peuvent être assez complexes, en particulier lorsque le moteur et le variateur proviennent de manufacturiers différents. Comprendre les défis de conception typiques peut…
Sessions de mentorat sur l'AKD2G : Guide de configuration rapide de l'AKD2G

Sessions de mentorat sur l'AKD2G : Guide de configuration rapide de l'AKD2G & Configuration avancée pour l'AKD2G à deux axes >

Vous devez commencer à utiliser le nouveau système 2G et souhaitez le maîtriser ? Vous aurez besoin du logiciel Workbench pour AKD2G. Cette session vous expliquera les bases nécessaires pour créer rapidement du mouvement, prendre confiance et…
Les bases de la sécurité fonctionnelle WP

Les bases de la sécurité fonctionnelle : le quoi, le pourquoi et le comment >

Même si certaines entreprises sont basées dans des pays qui n’imposent pas le respect des normes de sécurité fonctionnelle, leurs clients, eux, sont susceptibles d’exiger des équipements conformes à ces normes. Protection es employés et de la…
Paramètres des servomoteurs et conversions appropriées pour l'utilisation d'un servovariateur et comparaison

Paramètres des servomoteurs et conversions appropriées pour l'utilisation d'un servovariateur et comparaison >

Pour que votre mécanisme fonctionne comme prévu, vous devez convertir les paramètres publiés du servomoteur dans les unités de mesure adéquates pour l'utilisation du servovariateur. Découvrez comment réaliser les conversions nécessaires des…
Kollmorgen aide les fournisseurs de solutions d’automatisation du conditionnement à répondre aux besoins en matière d’emballage sur mesure à la demande

Kollmorgen aide les fournisseurs de solutions d’automatisation du conditionnement à répondre aux besoins en matière d’emballage sur mesure à la demande >

L'expertise de Kollmogen en matière de composants de contrôle du mouvement pour les machines d'emballage a permis à Packsize de relever des défis exigeants afin de créer des solutions révolutionnaires d'automatisation du conditionnement.