Passer au contenu principal

La technologie d'entraînement direct augmente la vitesse et renforce la qualité de la production de batteries au lithium-ion pour véhicules électriques

Une étape importante de la production des batteries lithium-ion pour véhicules électriques consiste à souder le couvercle supérieur à borne positive avec la coque de la batterie. Le soudage laser est la technologie idéale pour cela, mais il nécessite un contrôle précis du mouvement, de la vitesse et de l'accélération afin d'assurer une soudure de haute qualité tout en maximisant le débit de production. Découvrez comment Kollmorgen applique la technologie d'entraînement direct pour résoudre cette difficulté technique et contribuer à créer un monde meilleur.

Remplissez ce court formulaire

pour consulter ce livre blanc

- OU -

Connectez-vous/Enregistrez-vous

pour accéder aux contenus de Kollmorgen

Déclaration de confidentialité - En nous envoyant vos coordonnées, vous acceptez que vos données personnelles/habitudes d'utilisateur soient stockées et traitées électroniquement. Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information, vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

CAPTCHA

Système de mouvement 1G de Kollmorgen

Découvrez le mouvement fait pour votre machine. Le système de mouvement Kollmorgen 1G offre un large éventail d'options, de fonctionnalités et une fiabilité à toute épreuve pour une conception sans compromis.
En savoir plus

Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur

Les problèmes d'alignement de commutation entre servomoteurs et servovariateurs peuvent être assez complexes, en particulier lorsque le moteur et le variateur proviennent de manufacturiers différents. Comprendre les défis de conception typiques peut vous aider à affronter les problèmes de séquençage de phases du moteur.

En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.
Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur

Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur >

Les problèmes d'alignement de commutation entre servomoteurs et servovariateurs peuvent être assez complexes, en particulier lorsque le moteur et le variateur proviennent de manufacturiers différents. Comprendre les défis de conception typiques peut…

Accélérer le développement des prothèses et des exosquelettes de nouvelle génération >

La naissance d'Humotech en 2015 découle d'une simple idée : et si, plutôt que de concevoir une multitude de prototypes, les ingénieurs pouvaient évaluer les prothèses, les orthèses, les exosquelettes et d'autres technologies d'assistance physique…
Direct Drive Helps Improve the Production Speed  and Quality of Electric Vehicle Batteries

L'entraînement direct contribue à améliorer la vitesse de production et la qualité des batteries pour véhicules électriques >

La demande de véhicules électriques à batterie et de véhicules hybrides rechargeables est en forte croissance du fait de l'augmentation des capacités de production, de la promotion à grande échelle et de la reconnaissance généralisée du besoin urgent…

La technologie d'entraînement direct de Kollmorgen améliore la précision et la productivité des coucheuses de batteries lithium-ion >

La technologie d'entraînement direct améliore la qualité et la précision de fabrication des batteries lithium-ion destinées aux véhicules électriques et à d'autres produits qui changent le monde.
La technologie d'entraînement direct de Kollmorgen augmente la précision et la productivité des systèmes de revêtement dans la production de cellules de batteries

La technologie d'entraînement direct de Kollmorgen augmente la précision et la productivité des systèmes de revêtement dans la production de cellules de batteries >

Alors que les véhicules électriques promettent un transport plus propre et plus durable, le besoin de batteries lithium-ion fiables monte en flèche. Les fabricants de batteries recherchent des moyens innovants pour maximiser la qualité et la rapidité…
Qu'est-ce qu'un système en boucle fermée?

Qu'est-ce qu'un système en boucle fermée? >

En vous renseignant sur les servomoteurs et les systèmes d'asservissement, vous rencontrerez probablement l'expression « système en boucle fermée ». Si vous ne vous êtes jamais demandé ce que cela signifie et comment cela fonctionne, vous…
L'intégration simplifiée des contrôleurs accélère la mise sur le marché – Kollmorgen

L'intégration simplifiée des contrôleurs accélère la mise sur le marché >

Le marché des machines de découpe au plasma en Amérique du Nord est très concurrentiel, les clients recherchant une variété de solutions : des grosses machines à haute capacité et haut débit aux machines plus petites pour les ateliers de…
Machine MELD – Modèle B8

MELD révolutionne la fabrication additive à base de métaux >

MELD Manufacturing a réalisé des percées majeures dans le domaine de la fabrication additive de matériaux avec la technologie MELD, un procédé en phase solide sans fusion, utilisé pour fabriquer et réparer des pièces. Tout au long du processus de…