Les batteries lithium-ion rechargeables changent le monde. Avec la montée en flèche de la demande de véhicules électriques et d'autres produits à batterie, les fabricants de batteries subissent une pression intense pour augmenter leur cadence de production, maximiser leur rendement et produire des batteries supérieures en termes de qualité, de densité énergétique et de fiabilité à long terme.
Le revêtement des pôles est une étape essentielle du processus de fabrication de batteries lithium-ion de qualité supérieure. Découvrez comment se déroule ce processus et comment un fabricant de coucheuses a adopté la technologie d'entraînement direct de Kollmorgen pour modifier la commande de mouvement des machines. Il en résulte une amélioration significative de la précision à l'échelle du micron, même lorsque la vitesse de production est augmentée de plus de 33 %.