Pular para o conteúdo principal

A Tecnologia de Direct Drive da Kollmorgen aumenta a velocidade e a qualidade da produção de baterias de íons de lítio para veículos elétricos

Uma etapa importante na fabricação de baterias de íons de lítio para veículos elétricos é a soldagem estanque da tampa superior do terminal positivo à carcaça da bateria. A soldagem a laser é a tecnologia ideal para essa finalidade, mas requer controle preciso de movimento, de velocidade e de aceleração para garantir uma solda de alta qualidade e, ao mesmo tempo, maximizar o rendimento da produção. Saiba como a Kollmorgen aplica a tecnologia de Direct Drive para resolver este difícil desafio técnico e ajudar a criar um mundo melhor.

Preencha este breve formulário

para ver este Informe Técnico

OU...

Faça login/cadastre-se

para obter acesso ao conteúdo da Kollmorgen

Declaração de privacidade. Ao enviar os seus dados de contato, você concorda que os dados pessoais ou de comportamento de usuário podem ser armazenados e processados eletronicamente. Caso não deseje mais receber a newsletter eletrônica, você pode cancelar a assinatura em qualquer momento.

CAPTCHA

Sistema de movimento 1G

Descubra o movimento feito para a sua máquina. O sistema de movimento 1G da Kollmorgen oferece uma ampla gama de opções, recursos e a confiança de poder criar sem fazer concessões.
Learn More

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas de sequenciamento de fases do motor.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor >

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas…

Acelerando o desenvolvimento da próxima geração de próteses e exoesqueletos >

A Humotech foi fundada em 2015 a partir de uma simples pergunta: em vez de construir protótipo após protótipo, e se os engenheiros pudessem avaliar o design de próteses, órteses, exoesqueletos e outros conceitos de máquinas vestíveis, programando um…
Direct Drive Helps Improve the Production Speed  and Quality of Electric Vehicle Batteries

O Direct Drive ajuda a melhorar a velocidade de produção e a qualidade das baterias de veículos elétricos >

A procura de veículos eléctricos a bateria e híbridos elétricos plugin vem crescendo rapidamente, graças ao aumento da capacidade de fabricação, à promoção em grande escala e ao reconhecimento generalizado da necessidade urgente de reduzir as…

A Tecnologia de Direct Drive da Kollmorgen melhora a precisão e a produtividade de máquinas de revestimento de baterias de íons de lítio >

A Tecnologia de Direct Drive melhora a qualidade de fabricação e a produtividade de baterias de íons de lítio usadas em veículos elétricos e outros produtos que estão mudando o mundo.
A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria

A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria >

Como os veículos elétricos prometem um transporte mais limpo e sustentável, a necessidade de baterias de íon-lítio confiáveis está aumentando vertiginosamente. Os fabricantes de baterias estão procurando maneiras inovadoras de maximizar a qualidade e…
O que é um sistema de malha fechada?

O que é um sistema de malha fechada? >

Ao aprender sobre servomotores e sistemas de servo, é provável que você encontre a frase "sistema de malha fechada". Se você já se perguntou o que isso significa e como funciona, você veio ao lugar certo. Vamos analisar algumas das perguntas mais…
Máquina MELD Modelo B8

MELD revoluciona a fabricação de aditivos de metal >

A MELD Manufacturing alcançou grandes avanços na manufatura aditiva de materiais com a tecnologia MELD, um processo de estado sólido que não requer fusão usado para fabricar e reparar peças. Ao longo do processo de desenvolvimento, os engenheiros da…
Webinar do AKD Parte A

Sessões de mentoria do AKD: Como configurar seu AKD para o sucesso & Motion avançado com AKD >

Se você tem alguma experiência com servodrives AKD, mas deseja obter mais conhecimento por meio de uma configuração guiada, este webinar é para você. Aprenda as melhores práticas em todas as etapas principais de configuração, com a oportunidade de…