Passer au contenu principal
press_release | Le nouveau codeur absolu multitour haute résolution SFD-M de Kollmorgen offre un asservissement à un coût différentiel nul |
|
minute read

Le nouveau codeur absolu multitour haute résolution SFD-M de Kollmorgen offre un asservissement à un coût différentiel nul

Les servomoteurs Kollmorgen sont désormais disponibles avec notre capteur d’asservissement intelligent SFD-M de quatrième génération. Proposé sans surcoût par rapport aux modèles SFD antérieurs de Kollmorgen, ce codeur offre une précision de positionnement quatre fois supérieure et utilise une technologie de récupération d'énergie pour suivre le positionnement absolu multitour même lorsque le système est hors tension.

RADFORD, Virginie (États-Unis), 25/03/2025 — Kollmorgen, leader mondial des systèmes de contrôle et d'automatisation du mouvement, a lancé aujourd'hui le SFD-M, son nouveau codeur multitour intelligent. Il permet aux constructeurs de machines d'obtenir un asservissement multitour haute résolution avec des informations de positionnement absolu disponibles au démarrage du système.

Conçu pour fonctionner avec les variateurs AKD™ et AKD2G, le codeur absolu multitour SFD-M peut être intégré dans les servomoteurs logés de Kollmorgen sans surcoût par rapport au codeur absolu monotour SFD-3. Il offre des performances multitour, une précision de positionnement quatre fois supérieure et un bruit EMF cinquante fois plus faible.

Les codeurs comparables d'une tierce partie sont vendus au prix fort. Avec le SFD-M, les clients peuvent réaliser des économies substantielles en concevant des machines qui atteignent les plus hauts niveaux de précision, d'efficacité et d'efficience.

Positionnement absolu multitour, pour des mouvements précis et productifs

Le SFD-M mesure la position de l'arbre du rotor tout au long de chaque rotation de 360° sans qu'il soit nécessaire de se référer à une position d'origine, et il enregistre le nombre total de rotations que l'arbre a effectuées dans les deux sens.

Cette capacité de positionnement absolu multitour est idéale lorsqu'un suivi précis de la position est nécessaire sur de grandes distances de rotation, comme dans le positionnement des machines-outils, les machines d'emballage, la manutention, le suivi des satellites et bien d'autres applications.

En outre, le SFD-M conserve les informations de positionnement absolu en temps réel, même lorsque le système est hors tension, ce qui élimine le besoin de séquences de positionnement fastidieuses au démarrage.

Technologie de récupération d'énergie pour un fonctionnement sans pile

Les codeurs absolus multitour d'autres fournisseurs nécessitent souvent une batterie pour conserver les informations de positionnement lorsque le système est hors tension ou en cas de panne de courant. Ces batteries externes doivent être remplacées et peuvent être sujettes à des défaillances. D'autres solutions font appel à des trains d'engrenages mécaniques, qui sont bruyants, sensibles au jeu et qui augmentent l'encombrement du moteur.

Le nouveau SFD-M de Kollmorgen élimine ces problèmes en utilisant la technologie de récupération d'énergie pour maintenir de manière fiable les informations de positionnement, sans avoir besoin de batteries ou de trains d'engrenages. Le fonctionnement sans pile élimine les problèmes de maintenance tout en soutenant les efforts visant à réduire la consommation de ressources naturelles et à minimiser les déchets.

Des performances exceptionnelles à un prix exceptionnel

Le SFD-M est extrêmement précis. Il présente les caractéristiques suivantes :

  • Résolution
    • 24 bits par tour
    • 16 777 216 coups par tour
    • 0,0772 arcsec par tour
  • Gamme de capteurs absolus multitour
    • 16 bits = 65 536 tours de moteur
  • Précision
    • < ± 1 arc-min typique à 25 °C
    • < ± 3 arc-min dans le cas le plus défavorable

« Notre nouveau codeur SFD-M offre une fonctionnalité absolue multitour avec une précision de position et une résolution exceptionnelles sans coût supplémentaire par rapport aux moteurs Kollmorgen équipés de codeurs monotour », a déclaré Chris Cooper, directeur principal de la gestion globale des produits chez Kollmorgen.

« C'est un avantage énorme pour la précision et la productivité, avec des économies de plusieurs centaines de dollars par moteur et potentiellement plusieurs milliers de dollars dans une machine multiaxe complexe. La technologie monocâble entre le moteur et le variateur, avec configuration automatique de l'entraînement, permet de réduire davantage les coûts totaux. Nous sommes très fiers d'offrir tous ces avantages à nos clients en tant que partie intégrante des systèmes servo de pointe de Kollmorgen. ».

À propos de Kollmorgen

Kollmorgen, une marque de Regal Rexnord™, possède plus de 100 ans d'expérience en matière de mouvement, éprouvée dans les moteurs, les variateurs, les solutions de contrôle AGV et les plateformes de contrôle d'automatisation les plus performants et les plus fiables de l'industrie. Nous proposons des solutions révolutionnaires qui allient des performances, une fiabilité et une facilité d’utilisation exceptionnelles, offrant ainsi un avantage incontestable aux fabricants de machines.

Spécifications modifiables sans préavis. Il incombe à l’utilisateur du produit de déterminer l’adéquation de ce dernier à une application particulière. AKD est une marque déposée de Kollmorgen Corporation. Regal Rexnord est une marque déposée de Regal Rexnord Corporation.

Servomoteurs de la gamme AKME Series

La gamme AKME Series est construite sur la plateforme AKM et conçue pour une utilisation dans les environnements classés zones 2 et 22 avec une certification mondiale ATEX et IECEx.
En savoir plus

Quel capteur de position servo convient à votre application ?

Choisissez le capteur d'asservissement adéquat pour votre application. Découvrez comment obtenir une performance, une efficacité et une valeur optimales avec un codeur rotatif absolu multitour.

En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Presse industrielle : un cas d'utilisation pour les servomoteurs Kollmorgen Essentials lors du remplacement de moteurs pas-à-pas

Quand faut-il passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? >

Vous vous demandez quand passer d'un moteur pas-à-pas à un servomoteur? Découvrez les six signes, les limites du moteur pas-à-pas, et la manière dont des servomoteurs économiques peuvent simplifier la mise à niveau de votre système de contrôle de…
Machine « pick-and-place » installant des composants sur un circuit imprimé

Comment la conception mécatronique améliore les performances des systèmes de mouvement >

Découvrez comment la mécatronique permet d'améliorer les performances des systèmes de mouvement en intégrant des systèmes d'asservissement et des dispositifs de commande, ce qui permet une mise en service plus rapide et un mouvement plus fluide.

Développer des machines plus efficaces : comment les constructeurs de machines parviennent à réduire la complexité, à améliorer les performances et à accroître la flexibilité >

Participez à ce webinaire pour découvrir comment le système de mouvement haute tension Kollmorgen Essentials™ aide les OEM à réduire la complexité des machines, à accélérer la mise en service et à atteindre des performances élevées avec une plus…
Français
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen élargit sa gamme Essentials avec un nouveau contrôleur et une capacité haute tension >

Kollmorgen ajoute à sa gamme un nouveau contrôleur à huit axes et une capacité d'entraînement haute tension pour optimiser la conception des systèmes de mouvement destinés aux applications industrielles.
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Français
Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22

Choisir en toute simplicité le moteur adapté aux besoins des machines HazLoc des zones 2 et 22 >

Découvrez les servomoteurs AKME certifiés ATEX/IECEx de Kollmorgen. Conçus pour offrir des performances compactes et polyvalentes dans les environnements dangereux, ces moteurs offrent une nouvelle option là où les choix étaient jusqu'à présent…
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget >

Découvrez comment Kollmorgen Essentials offre un contrôle de mouvement haute précision et une fiabilité éprouvée, désormais plus rapide à configurer, plus simple à intégrer et plus économique à déployer.
Français
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials : des systèmes de mouvement complets pour tous les axes et tous les budgets >

Découvrez le mouvement de haute précision et d'une fiabilité éprouvée de Kollmorgen Essentials. Désormais, les spécifications sont plus rapides, l'intégration plus simple et la mise à l'échelle plus économique. La nouvelle gamme Kollmorgen Essentials…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.