Skip to main content
press_release | Der neue hochauflösende SFD-M-Encoder von Kollmorgen bietet absolutes Multiturn-Feedback ohne zusätzliche Kosten |
|
minute read

Der neue hochauflösende SFD-M-Encoder von Kollmorgen bietet absolutes Multiturn-Feedback ohne zusätzliche Kosten.

Kollmorgen-Servomotoren sind jetzt mit unserem intelligenten SFD-M Feedbacksystem der vierten Generation erhältlich. Dieser Encoder wird ohne Aufpreis gegenüber den früheren SFD-Modellen von Kollmorgen angeboten und bietet eine viermal höhere Positionierungsgenauigkeit. Er nutzt eine Energiegewinnungstechnologie, um die absolute Multiturn-Positionierung selbst bei ausgeschaltetem System zu verfolgen.

RADFORD, VA., 25.03.2025 – Kollmorgen, ein weltweit führender Anbieter von Antriebs- und Automatisierungssystemen, hat heute das neue SFD-M (Smart Feedback Device, Multiturn) vorgestellt. Es ermöglicht Maschinenbauern ein hochauflösendes Multiturn-Feedback mit absoluten Positionsinformationen, die beim Systemstart verfügbar sind.

Der absolute Multiturn-Drehgeber wurde für AKD™- und AKD2G-Antriebe entwickelt und kann ohne Aufpreis in Servomotoren mit Kollmorgen-Gehäuse integriert werden. Im Vergleich zum absoluten Singleturn-Drehgeber SFD-3 bietet er Multiturn-Performance, eine viermal höhere Positioniergenauigkeit und ein fünfzigmal geringeres EMF-Rauschen.

Vergleichbare Encoder von Drittanbietern haben einen hohen Preis. Mit dem SFD-M können Kunden daher erhebliche Einsparungen bei der Konstruktion von Maschinen erzielen, die ein Höchstmaß an Präzision, Effizienz und Effektivität bieten.

Absolute Multiturn-Positionierung für präzise und produktive Bewegungen

Der SFD-M misst die Position der Rotorwelle während jeder 360º Umdrehung, ohne eine Referenz als Ausgangsposition zu benötigen, und registriert die Gesamtzahl der Umdrehungen, die die Welle in beiden Richtungen zurückgelegt hat.

Diese Fähigkeit zur absoluten Multiturn-Positionierung ist ideal für Anwendungen, bei denen eine präzise Positionsverfolgung über große Umdrehungsdistanzen erforderlich ist, wie zum Beispiel bei der Positionierung von Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, beim Materialtransport, Satelliten-Tracking und vielen anderen Anwendungen.

Darüber hinaus behält SFD-M die absolute Positionsinformation in Echtzeit auch dann bei, wenn das System ausgeschaltet ist, so dass beim Start keine zeitaufwändigen Referenzierungssequenzen erforderlich sind.

Energiegewinnungstechnologie für batterielosen Betrieb

Absolute Multiturn-Drehgeber anderer Hersteller benötigen oft eine Batterie, um die Positionsdaten auch bei ausgeschaltetem System oder bei einem Stromausfall zu erhalten. Diese externen Batterien müssen ausgetauscht werden und können ausfallen. Alternative Lösungen verwenden mechanische Getriebe, die laut, Spiel haben und den Motor vergrößern.

Der neue Kollmorgen SFD-M umgeht diese Probleme und nutzt stattdessen die Energy-Harvesting-Technologie, um zuverlässige Positionsdaten ohne Batterien oder Getriebe zu erhalten. Der batterielose Betrieb eliminiert Wartungsprobleme und unterstützt gleichzeitig die Bemühungen, den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu reduzieren und Abfall zu minimieren

Außergewöhnliche Leistung zu einem hervorragendem Preis

Der SFD-M ist hochpräzise und bietet folgende Schlüsselspezifikationen:

  • Auflösung
    • 24 Bit pro Umdrehung
    • 16.777.216 Impulse pro Umdrehung
    • 0,0772 Bogensekunden pro Zählung
  • Absoluter Multiturn-Bereich
    • 16 Bit = 65.536 Motorumdrehungen
  • Genauigkeit
    • < +/– 1 Bogenminute typisch bei 25 ºC
    • < +/– 3 Bogenminuten im schlechtesten Fall

„Unser neuer SFD-M bietet absolute Multiturn-Funktionalität mit außergewöhnlicher Positioniergenauigkeit und Auflösung ohne Mehrkosten im Vergleich zu Kollmorgen Motoren mit Singleturn-Encoder", erklärt Chris Cooper, Senior Director of Global Product Management bei Kollmorgen.

„Das ist ein enormer Präzisions- und Produktivitätsvorteil, der Hunderte von Dollar pro Motor und potenziell Tausende von Dollar in einer komplexen, mehrachsigen Maschine einspart. Die Einkabeltechnologie zwischen Motor und Regler mit automatischer Antriebseinstellung senkt die Gesamtkosten weiter. Wir sind sehr stolz darauf, unseren Kunden all diese Vorteile als integralen Bestandteil der branchenführenden Servosysteme von Kollmorgen anbieten zu können.“

Wissenswertes über Kollmorgen

Kollmorgen, eine Marke von Regal Rexnord™, verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Antriebstechnik, die sich in den leistungsstärksten und zuverlässigsten Motoren, Antrieben, FTS-Steuerungslösungen und Automatisierungssteuerungsplattformen der Branche bewährt hat. Wir liefern bahnbrechende Lösungen, die außergewöhnliche Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit vereinen und Maschinenbauern einen unbestreitbaren Marktvorteil verschaffen.

Änderungen vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck festzustellen. AKD ist ein Warenzeichen der Kollmorgen Corporation. Regal Rexnord ist eine Marke der Regal Rexnord Corporation.

Servomotoren der AKME-Baureihe

Die AKME-Baureihe basiert auf der AKM-Plattform und ist für den Einsatz in Umgebungen der Zone 2 und Zone 22 mit globaler ATEX- und IECEx-Zertifizierung ausgelegt.
Erfahren Sie Mehr

Welches Servo-Feedbackführsystem ist das richtige für Ihre Anwendung?

Wählen Sie das richtige Feedbacksystem für Ihre Anwendung. Erfahren Sie, wie Sie mit einem absoluten Multiturn-Encoder maximale Leistung, Effizienz und Wertschöpfung erzielen.

Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Industriedruckmaschine – ein Anwendungsbeispiel für Kollmorgen Essentials-Servomotoren als Umrüstung von Schrittmotoren

Wann sollte man von einem Schrittmotor auf einen Servomotor wechseln? >

Sie fragen sich, wann Sie von Schrittmotoren zu Servomotoren umstellen sollten? Erfahren Sie mehr über sechs Anzeichen, Schrittmotorengrenzen und darüber, wie kostengünstige Servomotoren die Modernisierung Ihrer Antriebstechnik vereinfachen.
Bestückungsautomat zum Aufbringen von Bauteilen auf Leiterplatten

Wie Mechatronikdesign die Leistung von Bewegungssystemen verbessert >

Entdecken Sie, wie die Mechatronik-Konstruktion die Leistung von Bewegungssystemen durch die Integration von Servosystemen und Steuerungen steigert – für eine schnellere Inbetriebnahme und integrierte Bewegungssteuerung.
Effizientere Maschinen entwickeln

Effizientere Maschinen entwickeln: Wie Maschinenbauer Komplexität reduzieren und gleichzeitig Leistung und Flexibilität steigern >

Steigende Maschinenkomplexität, lange Inbetriebnahmezeiten und wachsender Engineering-Aufwand stellen viele OEMs vor große Herausforderungen. Gleichzeitig steigt der Druck, leistungsstarke und flexible Maschinen schneller auf den Markt zu bringen.
Deutsch
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen stellt neue Steuerung und Hochspannungsfähigkeit im Essentials™-Portfolio vor >

Kollmorgen Essentials erweitert sein Angebot um eine neue 8-Achsen-Steuerung und Hochspannungsantriebe, um den Bau maßgeschneiderter Antriebssysteme für industrielle Anwendungen zu ermöglichen.
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Deutsch
Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22

Die optimale Motorauswahl für HazLoc‑Maschinen in Zone 2 und Zone 22 >

Wir stellen vor: die AKME-Servomotoren von Kollmorgen – ATEX/IECEx-zertifiziert und entwickelt für kompakte, vielseitige Leistung in gefährlichen Umgebungen, in denen die Auswahlmöglichkeiten bisher begrenzt waren.
Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget

Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget >

Entdecken Sie Kollmorgen Essentials für hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit. Die neue Komplettserie ermöglicht es Maschinenbauern, Projekte schneller zu spezifizieren, einfacher zu integrieren und kostengünstiger zu skalieren.…
Deutsch
Kollmorgen Essentials™: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget

Kollmorgen Essentials: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget >

Entdecken Sie, wie Sie mit Kollmorgen Essentials hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit erreichen – jetzt noch schneller, einfacher und kostengünstiger. Die neue Kollmorgen Essentials Linie bietet komplette, vorgefertigte…
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…