Pular para o conteúdo principal
press_release | O novo encoder de alta resolução SFD-M da Kollmorgen oferece feedback absoluto multi-voltas com custo incremental zero |
|
minute read

O novo encoder de alta resolução SFD-M da Kollmorgen oferece feedback absoluto multi-voltas com custo incremental zero

Os servo-motores Kollmorgen estão agora disponíveis com o nosso dispositivo de feedback inteligente SFD-M de quarta geração. Oferecido sem custo adicional em relação aos modelos SFD anteriores da Kollmorgen, esse encoder oferece uma precisão de posicionamento quatro vezes maior e usa a tecnologia de coleta de energia para rastrear o posicionamento absoluto de várias voltas, mesmo quando o sistema está desligado.

RADFORD, VA., 25/03/2025 - A Kollmorgen, líder mundial em sistemas de automação e controlo de movimentos, apresentou hoje o novo SFD-M (Smart Feedback Device, Multi-Turn). Permite aos construtores de máquinas obter feedback multi-voltas de alta resolução com informação de posicionamento absoluto disponível no arranque do sistema.

Projetado para trabalhar com os drives AKD™ e AKD2G, o encoder absoluto multivoltas SFD-M pode ser integrado aos servomotores alojados na Kollmorgen sem custo adicional em comparação com o encoder absoluto de volta única SFD-3, fornecendo desempenho multi-voltas, precisão de posicionamento quatro vezes maior e ruído EMF cinquenta vezes menor.

Encoders comparáveis de terceiros têm um preço superior. Com o SFD-M, os clientes podem obter poupanças substanciais em projetos de máquinas que funcionam aos mais altos níveis de precisão, eficiência e eficácia.

Posicionamento absoluto multi-voltas para um movimento preciso e produtivo

O SFD-M mede a posição do eixo do rotor ao longo de cada rotação de 360º, sem necessidade de referência a uma posição inicial, e regista o número total de rotações que o eixo efetuou em qualquer direção.

Esta capacidade de posicionamento absoluto multi-voltas é ideal quando é necessário um seguimento preciso da posição em grandes distâncias de rotação, como no posicionamento de máquinas-ferramenta, máquinas de embalagem, manuseamento de materiais, seguimento de satélites e muitas outras aplicações.

Para além disso, o SFD-M mantém a informação de posicionamento absoluto em tempo real, mesmo quando o sistema é desligado, eliminando a necessidade de sequências de localização demoradas no arranque.

Tecnologia de captação de energia para um funcionamento sem pilhas

Os encoders absolutos multi-voltas de outros fornecedores requerem frequentemente uma bateria para reter a informação de posicionamento quando o sistema é desligado ou durante uma falha de energia. Estas baterias externas requerem substituição e podem estar sujeitas a falhas. Outras alternativas recorrem a comboios de engrenagens mecânicas, que são ruidosos, propensos a folgas e aumentam o tamanho do motor.

O novo SFD-M da Kollmorgen elimina estes problemas, utilizando a tecnologia de recolha de energia para manter a informação de posicionamento de forma confiável, sem necessidade de baterias ou de trens de engrenagens. O funcionamento sem bateria elimina os problemas de manutenção, ao mesmo tempo que apoia os esforços para reduzir o consumo de recursos naturais e minimizar os resíduos.

Desempenho excecional por um valor excecional

O SFD-M é altamente preciso, oferecendo estas especificações-chave:

  • Resolução
    • 24 bits por rotação
    • 16.777.216 contagens por rotação
    • 0.0772 segundos de arco por contagem
  • Gama absoluta multi-voltas
    • 16 bits = 65.536 rotações do motor
  • Precisão
    • < +/- 1 arc-min típico a 25ºC
    • < +/- 3 arc-min no pior caso

"Nosso novo encoder SFD-M oferece funcionalidade absoluta multi-voltas com excecional precisão de posição e resolução a custo adicional zero em relação aos motores Kollmorgen com encoders de volta única", disse Chris Cooper, diretor sênior de gerenciamento de produtos globais da Kollmorgen.

"Trata-se de uma enorme vantagem em termos de precisão e produtividade, com uma poupança de centenas de dólares por motor e, potencialmente, de vários milhares de dólares numa máquina complexa de vários eixos. A tecnologia de cabo único de motor para acionamento com configuração automática do acionamento reduz ainda mais os custos totais. Estamos muito orgulhosos de oferecer todos esses benefícios aos nossos clientes como parte integrante dos sistemas servo líderes da indústria da Kollmorgen"

Sobre a Kollmorgen

A Kollmorgen, uma marca da Regal Rexnord™, tem mais de 100 anos de experiência em movimento, comprovada nos motores, acionamentos, soluções de controle de AGVs e plataformas de controle de automação mais confiáveis e de mais alto desempenho do setor. Oferecemos soluções inovadoras que combinam desempenho, confiabilidade e facilidade de uso excepcionais, dando aos fabricantes de máquinas uma vantagem inquestionável no mercado.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. É de responsabilidade do usuário do produto determinar a adequação desse produto a uma aplicação específica. AKD é uma marca registada da Kollmorgen Corporation. Regal Rexnord é uma marca registada da Regal Rexnord Corporation.

Servomotores da série AKME

A série AKME é produzida sobre a plataforma AKM e projetada para uso em ambientes de Zona 2 e Zona 22, com certificação global ATEX e IECEx.
Learn More

Qual é o dispositivo servo de feedback de posição correto para a sua aplicação?

Escolha o dispositivo de feedback certo para a sua aplicação. Aprenda como alcançar o máximo desempenho, eficiência e valor com um encoder rotativo, absoluto e multivoltas.

Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Impressoras industriais — um exemplo de uso dos servomotores Kollmorgen Essentials em substituição a motores de passo

Quando converter um motor de passo em um servomotor? >

Está em dúvida sobre quando trocar motores de passo por servomotores? Explore os seis sinais, os limites dos motores de passo e como os servomotores acessíveis simplificam a atualização do seu sistema de controle de movimento.
Máquina automática de manipulação instalando componentes em placas de circuito impresso

Como o projeto mecatrônico melhora o desempenho do sistema de movimento >

Descubra como o projeto mecatrônico aprimora o desempenho do sistema de movimento, integrando sistemas servo e de controle para uma implementação mais rápida e movimento integrado.
Kollmorgen HV Essentials

A Kollmorgen apresenta um novo controlador e capacidade de alta tensão em seu portfólio Essentials >

A linha Kollmorgen Essentials adiciona um novo controlador de oito eixos e capacidade de acionamento de alta tensão para dimensionar corretamente os sistemas de movimento para aplicações industriais.
Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22

Como escolher o motor certo para máquinas em áreas classificadas como HazLoc: simplificando as Zonas 2 e 22 >

Apresentamos os servomotores AKME da Kollmorgen: certificados conforme a ATEX/IECEx e projetados para um desempenho compacto e versátil em ambientes perigosos, onde as opções eram limitadas — até agora.
Kollmorgen Essentials™: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos

Kollmorgen Essentials: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos >

Descubra como o Kollmorgen Essentials oferece movimento de alta precisão e confiabilidade comprovada. Agora, ainda mais rápido de especificar, mais simples de integrar e mais viável financeiramente para escalonar. A nova linha Kollmorgen Essentials…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Quais são as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA?

Quais são as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA? >

Entenda as diferenças entre os servomotores CC, BLDC e CA. Selecionar o tipo certo para a sua aplicação é crítico para obter o desempenho, a eficiência e a longevidade ideais.
Escolha do dispositivo de feedback certo: por que o  Smart Feedback multivoltas se destaca

Escolha do dispositivo de feedback certo: por que o dispositivo de Smart Feedback multivoltas se destaca >

Aprenda as funções básicas dos dispositivos de feedback e como selecionar o dispositivo certo para seu sistema servo.Vamos comparar uma variedade de dispositivos de feedback em termos de desempenho, recursos e preço e avaliar os benefícios dessas…
Qual é o dispositivo servo de feedback de posição correto para a sua aplicação?

Qual é o dispositivo servo de feedback de posição correto para a sua aplicação?  >

Escolha o dispositivo de feedback certo para a sua aplicação. Aprenda como alcançar o máximo desempenho, eficiência e valor com um encoder rotativo, absoluto e multivoltas.