Ana içeriğe atla
press_release | Kollmorgen'in yeni SFD-M yüksek çözünürlüklü kodlayıcısı, sıfır artış maliyetiyle çok turlu mutlak geri bildirim sunar |
|
minute read

Kollmorgen'in yeni SFD-M yüksek çözünürlüklü kodlayıcısı, sıfır artış maliyetiyle çok turlu mutlak geri bildirim sunar

Kollmorgen servo motorlar artık dördüncü nesil SFD-M akıllı feed back cihazımızla birlikte sunulmaktadır. Kollmorgen'in önceki SFD modellerine göre ek bir ücret ödemeden sunulan bu kodlayıcı, dört kat daha fazla konumlandırma hassasiyeti sunar ve sistem kapalı olduğunda bile absolute multi-turn konumlandırmayı takip için enerji-hasadı teknolojisini kullanır.

RADFORD, VA., 25/03/2025 - Hareket kontrol ve otomasyon sistemlerinde küresel bir lider olan Kollmorgen, bugün yeni SFD-M'yi (Akıllı Feedback Cihazı, Multi-Turn) tanıttı. Makine üreticilerinin, sistem başlangıcında mevcut olan mutlak konumlandırma bilgileri ile yüksek çözünürlüklü çok turlu geri bildirim elde etmelerini sağlar.

AKD™ ve AKD2G sürücülerle çalışmak üzere tasarlanan SFD-M mutlak multi-turn enkoder, SFD-3 tek turlu absolute enkodere kıyasla hiçbir ek ücret ödemeden Kollmorgen muhafazalı servo motorlara entegre edilebilir ve multi-turn performans, dört kat daha fazla konumlandırma doğruluğu ve elli kat daha düşük EMF gürültüsü sağlar.

Benzer bir çok third-party kodlayıcı yüksek fiyatlıdır. SFD-M ile müşteriler, en yüksek hassasiyet, verimlilik ve etkinlik seviyelerinde performans gösteren makine tasarımlarında önemli tasarruflar elde edebilirler.

Hassas, üretken hareket için absolute multi-turn konumlandırma

SFD-M, bir ana konuma referans gerektirmeden her 360º dönüş boyunca rotor milinin konumunu ölçer ve milin her iki yönde yaptığı toplam dönüş sayısını kaydeder.

Bu mutlak çok turlu konumlandırma özelliği, takım tezgahı konumlandırma, paketleme makineleri, malzeme taşıma, uydu izleme ve diğer birçok uygulama gibi büyük dönme mesafelerinde konumun hassas bir şekilde izlenmesi gerektiğinde idealdir.

Ayrıca SFD-M, sistem kapatıldığında bile mutlak konumlandırma bilgilerini gerçek zamanlı olarak korur ve başlatma sırasında zaman alan homing sekanslarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Aküsüz çalışma için enerji toplama teknolojisi

Diğer sağlayıcıların mutlak çok turlu enkoderleri, sistem kapatıldığında veya elektrik kesintisi sırasında konumlandırma bilgilerini korumak için genellikle bir pil gerektirir. Bu harici pillerin değiştirilmesi gerekir ve arızalanabilir. Diğer alternatifler gürültülü, boşluk eğilimli ve motora boyut ekleyen mekanik dişli trenleri kullanır.

Yeni Kollmorgen SFD-M bu sorunları ortadan kaldırır, bunun yerine konumlandırma bilgilerini güvenilir bir şekilde korumak için enerji hasadı teknolojisini kullanır ve pillere veya dişli çarklara ihtiyaç duymaz. Aküsüz çalışma, bakım sorunlarını ortadan kaldırırken doğal kaynakların tüketimini azaltma ve atıkları en aza indirme çabalarını da destekler.

Olağanüstü bir değerde olağanüstü performans

SFD-M son derece hassas olup şu temel özellikleri sunar:

  • Çözünürlük
    • devir başına 24 bit
    • devir başına 16.777.216 sayım
    • 0.sayım başına 0772 ark-sn
  • Çok turlu mutlak aralık
    • 16 bit = 65.536 motor devri
  • Doğruluk
    • 25ºC'de tipik olarak < +/- 1 arc-min
    • < +/- 3 arc-min en kötü durum

Kollmorgen'in Küresel Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Chris Cooper, "Yeni SFD-M kodlayıcımız, tek turlu kodlayıcılara sahip Kollmorgen motorlara göre sıfır ek maliyetle olağanüstü konum doğruluğu ve çözünürlüğü ile çok turlu mutlak işlevsellik sağlıyor" dedi.

"Bu, motor başına yüzlerce dolar ve karmaşık, çok eksenli bir makinede potansiyel olarak birkaç bin dolar tasarrufla hassasiyet ve üretkenlik için büyük bir avantajdır. Otomatik tahrik kurulumuna sahip tek motordan tahrik kablosuna teknolojisi, toplam maliyetleri daha da düşürür. Tüm bu avantajları Kollmorgen'in sektör lideri servo sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olarak müşterilerimize sunmaktan gurur duyuyoruz."

Kollmorgen Hakkında

Bir Regal Rexnord™ markası olan Kollmorgen, sektörün en yüksek performanslı, en güvenilir motorlarında, sürücülerinde, AGV kontrol çözümlerinde ve otomasyon kontrol platformlarında kanıtlanmış 100 yılı aşkın hareket deneyimine sahiptir. Makine üreticilerine sıra dışı performans, güvenilirlik ve kulanım kolaylığını bir araya getiren üstün çözümler sunarak, kesin bir pazar avantajı sunuyoruz.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu ürünün belirli bir uygulamaya uyumluluğunu belirlemek ürünün kullanıcısının sorumluluğudur. AKD, Kollmorgen Corporation'ın ticari markasıdır. Regal Rexnord, Regal Rexnord Corporation'ın ticari markasıdır.

AKME Serisi Servo Motorlar

AKME Serisi, AKM platformundan yola çıkılarak üretilmiştir olup ATEX ve IECEx küresel sertifikalarıyla Bölge 2 ve Bölge 22 ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Daha fazlası için

Uygulamanız için Hangi Servo Konum Geri Bildirim Cihazı Doğru?

Uygulamanız için doğru geri bildirim cihazını seçin. Çok dönüşlü mutlak döner kodlayıcı ile maksimum performans, verimlilik ve değeri nasıl elde edeceğinizi öğrenin.

Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Endüstriyel baskı makinesi: Step motordan geçişte Kollmorgen Essentials servo motorları için bir uygulama örneği

Step Motordan Servo Motora Ne Zaman Geçmelisiniz? >

Step motordan servo motora geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Step motorların sınırlarını, servo motora geçme zamanının geldiğini gösteren altı işareti ve uygun maliyetli servo motorların hareket kontrolü sisteminizi yükseltmeyi nasıl kolaylaştırdığını…
Devre kartına bileşen yerleştiren otomatik al ve yerleştir makinesi

Mekatronik tasarım, hareket sistemi performansını nasıl iyileştirir? >

Servo sistemlerini ve kontrolü entegre eden mekatronik tasarımın, daha hızlı devreye alma süreçleri ve entegre hareket çözümleriyle hareket sistemi performansını nasıl artırdığını keşfedin.
Kollmorgen Essentials

Daha verimli makineler geliştirmek: makine üreticileri daha az karmaşıklık, daha yüksek performans ve daha fazla esneklik elde etmeyi nasıl başarır >

Bu web seminere katılarak Kollmorgen Essentials™ Yüksek Voltaj Hareket Sisteminin, OEM’lerin makine karmaşıklığını nasıl azalttığını, devreye alma süreçlerini nasıl hızlandırdığını ve daha fazla esneklikle yüksek performans elde etmelerine nasıl…
Türkçe
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen, Essentials Portföyündeki Yeni Kontrolörü ve Yüksek Gerilimli Sürücülerini Tanıttı >

Kollmorgen Essentials, endüstriyel uygulamalar için hareket sistemi yapılarının doğru bir şekilde boyutlandırılması amacıyla yeni bir sekiz eksenli kontrolör ve yüksek gerilimli sürücü özelliği ekliyor.
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Türkçe
Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay

Tehlikeli Bölge Makine İhtiyaçları için Doğru Motoru Seçmek: Bölge 2 ve Bölge 22 İçin Artık Çok Kolay >

Şimdiye kadar seçeneklerin sınırlı olduğu tehlikeli ortamlarda çok yönlü performans için tasarlanmış kompakt, ATEX/IECEx sertifikalı Kollmorgen AKME servo motorları ile tanışın.
Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi

Kollmorgen Essentials™: Her Eksene her bütçeye uygun komple hareket sistemi >

Kollmorgen Essentials’ın yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirlik sunduğunu keşfedin-artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklendirmesi daha uygun maliyetli.
Türkçe
Kollmorgen Essentials™: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri

Kollmorgen Essentials: Her Eksen, Her Bütçe için Komple Hareket Sistemleri >

Kollmorgen Essentials ile yüksek hassasiyetli hareket ve kanıtlanmış güvenilirliği keşfedin: Artık daha hızlı belirlenebilir, daha kolay entegre edilebilir ve ölçeklenebilirliği daha uygun. Yeni Kollmorgen Essentials serisi, makine üreticilerinin…
Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor?

Kollmorgen Hareket Sistemi, Kablolu Robota Güç Sağlayarak Verimi Nasıl Üç Katına Çıkarıyor? >

Rbot9'un devasa, askılı kablolu robotunun yük kapasitesini, hızını ve dikey yük güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için neden AKM2G servo motorları ve AKD servo sürücüleri belirlediğini öğrenin.