Passer au contenu principal
press_release | Kollmorgen présente un nouveau moteur linéaire à entraînement direct (DDL) ironcore haute tension |
|
minute read

Moteurs linéaires à accouplement direct de Kollmorgen

RADFORD, Virginie (États-Unis), 8 avril 2025 — Kollmorgen Corporation, un leader mondial des systèmes de contrôle de mouvement et d'automatisation, présente aujourd'hui un ajout à sa famille de moteurs : le IC Ironcore DDL permet d'étendre ses produits au-delà de 230 VCA avec une nouvelle capacité à prendre en charge les applications alimentées en 400/480 VCA.

Le nouveau moteur linéaire à accouplement direct de Kollmorgen offre une plage de force continue allant jusqu'à 8 211 N et une force de pointe allant jusqu'à 13 448 N. Lorsqu'il est alimenté par des tensions de bus plus élevées, le moteur est intrinsèquement capable de fournir sa force nominale à des vitesses plus élevées, ce qui le rend idéal pour des applications telles que les machines-outils, la fabrication de semi-conducteurs, la production de batteries et l'automatisation industrielle qui nécessitent le déplacement rapide et précis de charges lourdes.

Des machines plus simples, plus légères et plus compactes

Dans les environnements où la tension du bus est de 400 ou 480 VCA, le IC Ironcore DDL peut éliminer le besoin d'un transformateur qui serait autrement nécessaire pour faire fonctionner un moteur ayant une tension nominale inférieure. En outre, un moteur qui fonctionne à une tension plus élevée peut effectuer une quantité de travail donnée à un niveau d'ampérage inférieur. Cette consommation de courant plus faible dans un environnement à tension plus élevée peut permettre l'utilisation d'un amplificateur plus petit et d'un jeu de câbles plus léger.

Avec des variateurs plus petits, des câbles plus légers et l'absence de transformateurs, les constructeurs de machines peuvent être en mesure d'utiliser panneau de contrôle plus petit avec des besoins de refroidissement moindres. En outre, le moteur IC Ironcore DDL offre également une option de refroidissement à l'eau qui augmente la force de sortie continue de 40 à 60 %, ce qui peut permettre de paramétrer un moteur de plus petite taille. Tous ces avantages mènent à une conception de machine plus légère, plus compacte et plus durable, plus simple et plus abordable à construire, qui apporte une plus grande valeur ajoutée aux équipementiers et à leurs clients.

Des solutions polyvalentes pour les clients du monde entier

Un autre avantage majeur du moteur IC Ironcore DDL est qu'il permet aux équipementiers de desservir les marchés mondiaux sans avoir à modifier considérablement la conception de leurs machines pour chaque région. La tension nominale du bus de 230/400/480 VCA répond aux besoins de la plupart des clients en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Le moteur est certifié UL et CE et conforme aux normes RoHS et REACH, ce qui simplifie le processus d'approbation pour la vente de machines sur chaque marché cible dans le monde entier.

Le moteur IC Ironcore DDL rejoint la gamme complète de moteurs linéaires à accouplement direct de Kollmorgen, y compris le ICD Ironcore Low Profile DDL et le IL Ironless DDL. Associés aux servomoteurs AKD® ou AKD2G, ces moteurs offrent une précision, une souplesse et une fiabilité optimales pour les applications exigeantes. Les servomoteurs AKD2G à deux axes peuvent même synchroniser deux moteurs (p. ex., dans une application de table x/y) tout en économisant encore plus d'espace dans le panneau de contrôle.

« Nous sommes fiers d'élargir considérablement la gamme de tailles, de puissances et de polyvalence de notre portefeuille de moteurs linéaires à entraînement direct avec l'ajout du circuit intégré haute tension Ironcore DDL », déclare Chris Cooper, directeur principal de la gestion des produits. « Ce dernier produit de Kollmorgen permet aux constructeurs de machines d'atteindre un tout nouveau niveau de performance du mouvement linéaire qui différencie leurs conceptions sur un marché mondial de plus en plus compétitif. »

À propos de Kollmorgen

Kollmorgen, une marque de Regal Rexnord™, possède plus de 100 ans d'expérience en matière de mouvement, éprouvée dans les moteurs, les variateurs, les solutions de contrôle AGV et les plateformes de contrôle d'automatisation les plus performants et les plus fiables de l'industrie. Nous proposons des solutions révolutionnaires qui allient des performances, une fiabilité et une facilité d’utilisation exceptionnelles, offrant ainsi un avantage incontestable aux fabricants de machines.

Moteurs linéaires à entraînement direct

Avec les moteurs linéaires à entraînement direct DDL de Kollmorgen, votre machine peut être plus simple, plus rapide, plus précise et plus fiable. Associez votre moteur linéaire « ironless » à profil bas ou « ironcore » à un servovariateur AKG ou AKG2G pour bénéficier d'une densité de puissance à la pointe de l'industrie.
En savoir plus

La technologie d'entraînement direct de Kollmorgen augmente la précision et la productivité des systèmes de revêtement dans la production de cellules de batteries

Alors que les véhicules électriques promettent un transport plus propre et plus durable, le besoin de batteries lithium-ion fiables monte en flèche. Les fabricants de batteries recherchent des moyens innovants pour maximiser la qualité et la rapidité de la production.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Les moteurs linéaires à entraînement direct haute tension hissent la performance de la machine-outil vers de nouveaux sommets.

Les moteurs linéaires à entraînement direct haute tension hissent la performance de la machine-outil vers de nouveaux sommets. >

Les moteurs linéaires IC Ironcore DDL et les servocommandes AKD ont amélioré de 65 % la précision de positionnement et de 15 % la productivité de cette meuleuse double face.
La technologie linéaire à accouplement direct (DDL) permet la production à grande échelle de cellules solaires à minerai de calcium-titane

La technologie linéaire à accouplement direct (DDL) permet la production à grande échelle de cellules solaires à minerai de calcium-titane >

Découvrez comment un grand fabricant de cellules solaires a réussi à augmenter considérablement la productivité et la qualité de ses produits en utilisant des moteurs à accouplement direct IL Ironless DDL haute performance et sans cogging.
Intégrer un moteur linéaire à accouplement direct à votre machine haute performance

Intégrer un moteur linéaire à accouplement direct à votre machine haute performance >

Lorsque les concepteurs mécaniques utilisent des servomoteurs classiques pour entraîner les vis à billes ou à rouleaux pour le mouvement linéaire, la vitesse et la précision qu'ils peuvent atteindre est assez limitée. Les moteurs linéaires à…
La technologie d'entraînement direct de Kollmorgen augmente la précision et la productivité des systèmes de revêtement dans la production de cellules de batteries

La technologie d'entraînement direct de Kollmorgen augmente la précision et la productivité des systèmes de revêtement dans la production de cellules de batteries >

Alors que les véhicules électriques promettent un transport plus propre et plus durable, le besoin de batteries lithium-ion fiables monte en flèche. Les fabricants de batteries recherchent des moyens innovants pour maximiser la qualité et la rapidité…

Au-delà des performances : réaliser des économies grâce aux systèmes à accouplement direct >

Les avantages en termes de performances offerts par les moteurs à accouplement direct sont bien documentés : les meilleures performances du secteur, une précision supérieure, un rendement plus élevé, une plus grande fiabilité et un…

Réduire les défauts tout en améliorant le retour sur investissement grâce à la technologie de l'accouplement direct dans l'emboutissage des métaux >

Par rapport aux presses mécaniques et hydrauliques, les presses servo-mécaniques d'emboutissage des métaux utilisent des moteurs sans balais à couple élevé pour réaliser plus rapidement des emboutissages plus complexes. Toutefois, le type de moteurs…

Kollmorgen est sur le rover Persévérance ainsi que dans des environnements extrêmes, où qu'ils se trouvent >

De la surface de Mars aux profondeurs de l'océan, du cœur de la terre au plus profond du corps humain, les systèmes de mouvement Kollmorgen affrontent les environnements les plus extrêmes.

Comment choisir un vérin linéaire à accouplement direct >

Plusieurs paramètres sont à prendre en considération lors du choix d'un vérin linéaire à accouplement direct pour une application spécifique, comme la vitesse et la force requises, le profil de mouvement, l'enveloppe physique disponible et des…

Comment fonctionne un servomoteur linéaire à accouplement direct (vérin)? >

Grâce à un servomoteur linéaire à aimants permanents, un vérin linéaire à accouplement direct produit une force et une vitesse en fonction du courant et de la tension fournis et crée un mouvement linéaire le long de l'axe entraîné. Le servomoteur…