Ana içeriğe atla
press_release | Kollmorgen yeni yüksek voltajlı IC Ironcore DDL doğrudan tahrikli lineer motoru tanıttı |
|
minute read

Kollmorgen Direct Drive Linear motors

RADFORD, VA., 8 Nisan 2025 - Hareket kontrol ve otomasyon sistemlerinde küresel bir lider olan Kollmorgen Corporation, bugün IC Ironcore DDL motor ailesine bir ekleme yaparak 400/480 VAC ile çalışan uygulamaları desteklemek için yeni bir yetenekle 230 VAC ürünlerinin ötesine geçti.

Kollmorgen'in yeni doğrudan tahrikli lineer motoru, 8.211 N'ye kadar sürekli kuvvet aralığı ve 13.448 N'ye kadar tepe kuvveti sağlar. Daha yüksek bara gerilimlerinde çalıştırıldığında, motor doğal olarak nominal kuvvetini daha yüksek hızlarda sağlayabilir, bu da onu ağır yüklerin hızlı ve hassas hareketini gerektiren takım tezgahları, yarı iletken üretimi, pil üretimi ve endüstriyel otomasyon gibi uygulamalar için ideal hale getirir.

Daha basit, daha hafif, daha kompakt makineler

400 veya 480 VAC bara gerilimine sahip ortamlarda IC Ironcore DDL, daha düşük gerilim değerine sahip bir motoru çalıştırmak için gerekli olan transformatör ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Buna ek olarak, daha yüksek voltajda çalışan bir motor, daha düşük amper seviyesinde belirli bir miktarda iş yapabilir. Daha yüksek voltajlı bir ortamda bu daha düşük akım çekimi, daha küçük bir sürücü amplifikatörünün ve daha hafif bir kablo setinin kullanılmasına izin verebilir.

Daha küçük sürücüler, daha hafif kablolar ve transformatörlerin olmaması sayesinde, makine üreticileri daha düşük soğutma gereksinimleri olan daha küçük bir kontrol kabini kullanabilir. Buna ek olarak, IC Ironcore DDL motor, sürekli kuvvet çıkışını %40-60'a kadar artıran ve potansiyel olarak daha küçük boyutlu bir motorun belirlenmesine olanak tanıyan bir su soğutma seçeneği de sunar. Tüm bu avantajlar, daha hafif, daha kompakt ve sürdürülebilir bir makine tasarımını destekler; bu tasarımın üretimi daha basit ve daha ekonomiktir ve hem OEM'lere hem de müşterilerine daha fazla değer sunar.

Dünya çapındaki müşteriler için çok yönlü çözümler sunmak

IC Ironcore DDL motorun bir diğer önemli avantajı, OEM'lerin makinelerini her bölge için önemli ölçüde yeniden tasarlamadan küresel pazarlara hizmet etmelerini sağlamasıdır. 230/400/480 VAC bara gerilimi değeri Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki çoğu müşterinin ihtiyaçlarını karşılar. Motor UL ve CE Sertifikalıdır - ayrıca RoHS ve REACH Uyumludur - dünya çapındaki her hedef pazarda makine satışı için onay sürecini basitleştirir.

IC Ironcore DDL motor, Kollmorgen'in ICD Ironcore Low Profile DDL ve IL Ironless DDL dahil olmak üzere doğrudan tahrikli lineer motor serisine katılıyor. AKD® veya AKD2G servo sürücülerle eşleştirildiğinde, bu motorlar zorlu uygulamalar için en üst düzeyde hassasiyet, pürüzsüzlük ve güvenilirlik sunar. AKD2G çift eksenli servo sürücüler, kontrol kabininde daha fazla yer tasarrufu sağlarken, örneğin bir x/y tabla uygulamasında iki motoru bile senkronize edebilir.

ürün yönetimi kıdemli direktörü Chris Cooper, "Yüksek voltajlı IC Ironcore DDL'nin eklenmesiyle doğrudan tahrikli lineer motor portföyümüzün boyut aralığını, güç aralığını ve çok yönlülüğünü büyük ölçüde genişletmekten gurur duyuyoruz" diyor. "Bu son Kollmorgen ürünü, makine üreticilerinin giderek daha rekabetçi hale gelen küresel pazarda tasarımlarını farklılaştıran tamamen yeni bir doğrusal hareket performansı seviyesine ulaşmalarını sağlıyor."

Kollmorgen Hakkında

Bir Regal Rexnord™ markası olan Kollmorgen, sektörün en yüksek performanslı, en güvenilir motorlarında, sürücülerinde, AGV kontrol çözümlerinde ve otomasyon kontrol platformlarında kanıtlanmış 100 yılı aşkın hareket deneyimine sahiptir. Makine üreticilerine sıra dışı performans, güvenilirlik ve kulanım kolaylığını bir araya getiren üstün çözümler sunarak, kesin bir pazar avantajı sunuyoruz.

Kollmorgen Direct Drive Teknolojisi Pil Hücresi Üretiminde Kaplama Sistemlerinin Doğruluğunu ve Verimliliğini Artırıyor

Elektrikli araçlar daha temiz, daha sürdürülebilir ulaşım vaat ettikçe, güvenilir lityum iyon pillere olan ihtiyaç hızla artıyor. Pil üreticileri, üretim kalitesini ve hızını en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi yollar arıyor.
Daha fazlası için

Doğrudan Tahrikli Lineer Motorlar

Kollmorgen DDL doğrudan tahrikli lineer motorları kullanarak makineniz daha basit, daha hızlı, daha hassas ve güvenilir olabilir. Sektör lideri güç yoğunluğu için demirsiz, düşük profilli veya demir çekirdekli lineer motorunuzu bir AKD veya AKD2G servo sürücü ile eşleştirin.
Daha fazlası için

Olağanüstü olanı tasarlayın

Kollmorgen daha iyi bir dünya inşa etmek için hareketin ve otomasyonun gücüne inanır.

Daha fazlası için

İlgili kaynaklar

Yüksek Gerilim Direct-Drive'lı Lineer Motorlar, Takım Tezgahı Performansını Yeni Zirvelere Taşıyor

Yüksek Gerilim Direct-Drive'lı Lineer Motorlar, Takım Tezgahı Performansını Yeni Zirvelere Taşıyor >

IC Ironcore DDL lineer motorlar ve AKD servo sürücüler, bu çift yüzlü taşlama makinesinde %65 daha yüksek konumlandırma doğruluğu ve %15 daha fazla üretkenlik sağladı.
Doğrudan Tahrikli Lineer Teknoloji Kalsiyum-Titanyum Cevheri Güneş Pillerinin Büyük Ölçekli Üretimini Mümkün Kılıyor

Doğrudan Tahrikli Lineer Teknoloji Kalsiyum-Titanyum Cevheri Güneş Pillerinin Büyük Ölçekli Üretimini Mümkün Kılıyor >

Önde gelen bir güneş hücresi üreticisinin, yüksek performanslı, sıfır vuruntulu IL Demirsiz DDL doğrudan tahrikli motorları kullanarak verimliliğini ve kaliteyi nasıl önemli ölçüde artırdığını öğrenin."
Doğrudan Tahrikli Lineer Motoru Yüksek Performanslı Makinenize Dâhil Etme

Doğrudan Tahrikli Lineer Motoru Yüksek Performanslı Makinenize Dâhil Etme >

Mekanik tasarımcılar lineer hareket için bilyalı vidaları veya makaralı vidaları tahrik etmek amacıyla geleneksel servo motorlar kullandıklarında ulaşabilecekleri hız ve hassasiyet sınırlarıyla çabucak karşılaşırlar. Doğrudan tahrikli lineer…
Kollmorgen Direct Drive Teknolojisi Pil Hücresi Üretiminde Kaplama Sistemlerinin Doğruluğunu ve Verimliliğini Artırıyor

Kollmorgen Direct Drive Teknolojisi Pil Hücresi Üretiminde Kaplama Sistemlerinin Doğruluğunu ve Verimliliğini Artırıyor >

Elektrikli araçlar daha temiz, daha sürdürülebilir ulaşım vaat ettikçe, güvenilir lityum iyon pillere olan ihtiyaç hızla artıyor. Pil üreticileri, üretim kalitesini ve hızını en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi yollar arıyor.

Performansın Ötesine Geçmek: Doğrudan Tahrikli Sistemlerde Maliyet Tasarrufları >

Doğrudan tahrikli motorların performans avantajları iyi belgelenmiştir: Endüstri lideri performans, iyileştirilmiş doğruluk, daha yüksek verim, daha iyi güvenilirlik ve daha sessiz çalışma. Çünkü, geleneksel bir hareket kurulumunun aksine, doğrudan…

Metal Kalıpta Doğrudan Tahrik Teknolojisi ile Kusurları Azaltırken ROI'yi İyileştirme >

Mekanik ve hidrolik preslerle karşılaştırıldığında, mekanik servo metal kalıp presleri, daha yüksek hızlarda daha komplike kalıplar üretmek için yüksek torklu fırçasız motorlar kullanır. Ama kullanılan motorların türü (geleneksel olarak dişli ya da…

Kollmorgen Perseverance Rover'da ve Her Zorlu Ortamda >

Mars'ın yüzeyinden okyanusun derinliklerine, dünyanın merkezinden insan vücudunun çekirdeğine Kollmorgen hareket sistemleri en zorlu ortamlarda.

Direct Drive Linear Aktüatör Nasıl Seçilmeli? >

Belli bir uygulama için direct drive linear aktüatör seçerken dikkat edilecek bazı hususlar vardır. Bunlar gerekli hız, kuvvet, hareket profili, kullanılabilir fiziksel alan ve çevresel faktörler olarak sıralanabilir. Bunun anlamı şudur: seçilen…

Bir Direct Drive Lineer Servo Motor (Aktüatör) Nasıl Çalışır? >

Sabit mıknatıslı lineer servo motor kullanan bir direct drive lineer aktüatör, beslenen akıma ve voltaja göre kuvvet ve hız üretir ve tahrik edilen eksen boyunca lineer bir hareket sağlar. Lineer servo motor, kapalı çevrim sistemin bir parçası olarak…