Pular para o conteúdo principal
press_release | A Kollmorgen apresenta o novo motor linear direct drive IC Ironcore DDL de alta tensão |
|
minute read

Motores Lineares Direct Drive

RADFORD, VA., 8 de abril de 2025 - A Kollmorgen Corporation, líder global em sistemas de automação e controle de movimento, apresentou hoje um acréscimo à sua família de motores IC Ironcore DDL, expandindo para além dos produtos de 230 VCA com um novo recurso para suportar aplicações alimentadas por 400/480 VCA.

O novo motor direct drive linear da Kollmorgen oferece uma faixa de força contínua de até 8.211 N e força de pico de até 13.448 N. Quando alimentado com tensões de barramento mais elevadas, o motor é inerentemente capaz de fornecer a sua força nominal em velocidades mais elevadas, o que o torna ideal para aplicações como máquinas-ferramentas, fabricação de semicondutores, produção de baterias e automação industrial que requerem um movimento rápido e preciso de cargas pesadas.

Máquinas mais simples, mais leves e mais compactas

Em ambientes com uma tensão de barramento de 400 ou 480 VCA, o IC Ironcore DDL pode eliminar a necessidade de um transformador que, de outra forma, seria necessário para fazer funcionar um motor com uma classificação de tensão inferior. Além disso, um motor que funciona com uma tensão mais elevada pode realizar uma determinada quantidade de trabalho com um nível de amperagem mais baixo. Este menor consumo de corrente num ambiente de tensão mais elevada pode permitir a utilização de um amplificador de acionamento mais pequeno e um conjunto de cabos mais leve.

Com drives mais pequenos, cabos mais leves e sem transformadores, os fabricantes de máquinas podem utilizar um painel de controle mais pequeno com menores requisitos de arrefecimento. Além disso, o motor IC Ironcore DDL também oferece uma opção de arrefecimento a água que aumenta a força contínua de saída até 40-60%, permitindo potencialmente a especificação de um motor de tamanho mais pequeno. Estas vantagens suportam um design de máquina mais leve, mais compacto e sustentável, que é mais simples e mais econômico de construir e que proporciona um maior valor tanto para os OEM como para os seus clientes.

Possibilitando soluções versáteis para clientes em todo o mundo

Outra vantagem importante do motor IC Ironcore DDL é o fato de permitir que os OEM sirvam mercados globais sem terem de redesenhar significativamente as suas máquinas para cada região. A tensão nominal do barramento de 230/400/480 VCA satisfaz as necessidades da maioria dos clientes na América do Norte, Europa e Ásia. O motor possui certificação UL e CE - além de conformidade com RoHS e REACH - simplificando o processo de aprovação para a venda de máquinas em cada mercado-alvo em todo o mundo.

O motor IC Ironcore DDL junta-se à linha completa de motores direct drive linear da Kollmorgen, incluindo o ICD Ironcore Low Profile DDL e o IL Ironless DDL. Quando combinados com os servodrives AKD® ou AKD2G, estes motores oferecem a máxima precisão, suavidade e confiabilidade para aplicações exigentes. Os servodrives de eixo duplo AKD2G podem mesmo sincronizar dois motores - por exemplo, numa aplicação de mesa x/y - poupando ainda mais espaço no quadro elétrico.

"Orgulhamo-nos de expandir consideravelmente a gama de tamanhos, a gama de potências e a versatilidade da nossa carteira de motores direct drive linear com a adição do IC Ironcore DDL de alta tensão", afirma Chris Cooper, diretor sênior de gestão de produtos. "Este último produto da Kollmorgen permite que os fabricantes de máquinas atinjam um nível totalmente novo de desempenho de movimento linear que diferencia seus projetos em um mercado global cada vez mais competitivo."

Sobre a Kollmorgen

A Kollmorgen, uma marca da Regal Rexnord™, tem mais de 100 anos de experiência em movimento, comprovada nos motores, acionamentos, soluções de controle de AGVs e plataformas de controle de automação mais confiáveis e de mais alto desempenho do setor. Oferecemos soluções inovadoras que combinam desempenho, confiabilidade e facilidade de uso excepcionais, dando aos fabricantes de máquinas uma vantagem inquestionável no mercado.

A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria

Como os veículos elétricos prometem um transporte mais limpo e sustentável, a necessidade de baterias de íon-lítio confiáveis está aumentando vertiginosamente. Os fabricantes de baterias estão procurando maneiras inovadoras de maximizar a qualidade e a velocidade da produção.
Learn More

Motores Lineares Direct Drive

Ao usar os motores lineares direct drive da Kollmorgen, sua máquina pode ser mais simples, mais rápida, mais precisa e mais confiável. Combine seu motor ironless, low profile ou ironcore linear com um servodrive AKD ou AKD2G de densidade de potência líder do setor.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Motores lineares com direct drive de alta tensão levam o desempenho de máquinas-ferramenta a patamares mais altos

Motores lineares com direct drive de alta tensão levam o desempenho de máquinas-ferramenta a patamares mais altos >

Os motores lineares IC Ironcore DDL e os servodrives AKD proporcionaram 65% mais precisão de posicionamento e 15% mais produtividade para esta retificadora de dupla face.
A tecnologia de direct drive linear possibilita a produção em larga escala de células solares feitas de minério de cálcio-titânio

A tecnologia de direct drive linear possibilita a produção em larga escala de células solares feitas de minério de cálcio-titânio >

Saiba como um importante fabricante de células solares aumentou significativamente a produtividade e a qualidade usando motores direct drive DDL IL sem ferro e zero cogging.
Incorporando um motor linear com direct drive em sua máquina de alto desempenho

Incorporando um motor linear com direct drive em sua máquina de alto desempenho >

Quando projetistas mecânicos usam servomotores convencionais para acionar fusos de esferas ou fusos de rolos para movimento linear, eles rapidamente se deparam com limites para a velocidade e precisão que podem atingir. Motores lineares com direct…
A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria

A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria >

Como os veículos elétricos prometem um transporte mais limpo e sustentável, a necessidade de baterias de íon-lítio confiáveis está aumentando vertiginosamente. Os fabricantes de baterias estão procurando maneiras inovadoras de maximizar a qualidade e…

Além do desempenho: economias de custos com sistemas direct drive >

Os benefícios de desempenho de motores direct drive estão bem documentados: desempenho líder do setor, maior precisão, maior rendimento, maior confiabilidade e operações mais silenciosas. Isso ocorre porque, diferentemente da configuração de Motion…

Como reduzir defeitos e melhorar o ROI na estampagem de metal com tecnologia direct-drive >

https://www.kollmorgen.com/pt-br/solutions/metal-forming/estampagem-dobradeiras/Em comparação com as prensas mecânicas e hidráulicas, as prensas de estampagem de metal servomecânicas usam motores sem escova de alto torque para criar estampagens mais…

A Kollmorgen está no Rover Perseverance e em ambientes extremos de todos os lugares >

Da superfície de Marte até as profundezas do oceano, do centro da Terra até o centro do corpo humano, os sistemas de movimento da Kollmorgen encaram os ambientes mais extremos.

Como selecionar um atuador linear Direct-Drive >

Existem várias considerações ao escolher um atuador linear Direct-Drive para uma aplicação específica, como a velocidade, a força, o perfil de movimento, o espaço físico disponível e os fatores ambientais necessários. Isso significa que a solução do…

Como funciona um servomotor (atuador) linear Direct-Drive? >

Um atuador linear Direct-Drive, usando um servomotor linear de ímã permanente, produz força e velocidade com base na corrente e na tensão fornecidas e gera um movimento linear ao longo do eixo sendo acionado. Um servomotor linear funciona como parte…