Passer au contenu principal
blog | Kollmorgen est sur le rover Persévérance ainsi que dans des environnements extrêmes, où qu'ils se trouvent |
|
Temps de lecture : 2 minutes
Kollmorgen Is on the Perseverance Rover—And Extreme Environments Everywhere

De la surface de Mars aux profondeurs de l'océan, du cœur de la terre au plus profond du corps humain, les systèmes de mouvement Kollmorgen affrontent les environnements les plus extrêmes.

Pour la grande majorité des applications, les moteurs fonctionnent dans des conditions environnementales courantes. Et si une panne de moteur peut être gênante, voire entraîner un temps d'arrêt coûteux, elle provoque rarement une défaillance catastrophique et irrémédiable de l'application. Mais il existe aussi des applications spécialisées, à fort enjeu, où l'environnement est extrême et où l'échec n'est pas envisageable. L'exploration spatiale en est l'exemple le plus frappant.

Comment dissiper la chaleur générée par les instruments, l'électronique de contrôle et les sources d'énergie dans le vide de l'espace ? D'autre part, comment garantir le fonctionnement fiable des systèmes de mouvement lorsque les températures ambiantes approchent le zéro absolu ? Comment éviter le dégazage sous vide de matériaux qui pourraient contaminer des composants et des expériences sensibles ? Comment faire en sorte que les matériaux résistent aux radiations intenses de l'espace ainsi qu'à la source d'énergie au plutonium du véhicule spatial ?

Six décennies et des centaines de moteurs dans l'espace

Le rover Persévérance vient de commencer sa mission d'exploration de la surface de la planète rouge, qui durera au moins une année martienne (687 jours terrestres) et, espérons-le, beaucoup plus longtemps. Il s'agit probablement de l'exploit d'ingénierie le plus avancé jamais réalisé, et ce n'est que le dernier d'une longue série de voyages spatiaux remarquables que Kollmorgen a contribué à rendre possibles.

Kollmorgen fournit des moteurs pour les programmes de la NASA depuis les missions Gemini du milieu des années 1960, en passant par les alunissages d'Apollo, la station spatiale Skylab, les satellites GPS qui sont si importants pour la vie quotidienne et le commerce, les systèmes de guidage des fusées Titan, le lanceur en orbite terrestre basse réutilisable de la navette spatiale, et bien d'autres encore. Et les moteurs Kollmorgen ont participé aux programmes martiens, depuis Viking 1, le premier atterrisseur à réussir sa mission, jusqu'aux rovers Spirit, Opportunity et Curiosity, et maintenant le remarquable Persévérance. Au cours de près de six décennies, nous avons envoyé des centaines de moteurs dans l'espace.

Le cœur du système

La conception d'un projet comme Persévérance est un véritable travail d'équipe, et nous sommes fiers d'en faire partie. Parmi nos nombreuses contributions à l'ingénierie de la NASA figure un moteur sans châssis à entraînement direct de la série RBE, conçu conjointement, qui contrôle la pompe du système critique de gestion thermique de Persévérance, laquelle refroidit tous les appareils électroniques et les instruments à bord du rover. Les ingénieurs de la NASA l'appellent affectueusement « le cœur du système ».

Les moteurs de la série RBE sont parfaits pour effectuer cette tâche car la configuration sans châssis peut être intégrée directement dans l'application, en utilisant les mêmes roulements pour supporter à la fois la charge et le rotor afin de minimiser le volume, le poids et la complexité. Le modèle RBE, conçu conjointement, intègre également des matériaux capables de résister aux rigueurs de l'espace. Et une modification spéciale permet d'installer un système unique de refroidissement liquide pour le moteur proprement dit, conçu pour des performances fiables et durables dans les conditions les plus extrêmes.

RBE

Actuellement, nous travaillons directement avec le Jet Propulsion Laboratory de la NASA afin d'optimiser ce moteur RBE, conçu conjointement, pour une utilisation à long terme sur l'orbiteur Europa Clipper. Son lancement est prévu en 2024 et il arrivera en orbite de Jupiter en 2030, où il cartographiera Europa et d'autres lunes joviennes. Notre moteur contrôlera la pompe du système critique de gestion thermique de l'orbiteur, et devrait fonctionner tout au long de la mission de 12 ans.

Quel est votre environnement extrême ?

Fournir des moteurs pour des missions spatiales peut sembler exotique, mais concevoir et construire des systèmes de mouvement pour des environnements extrêmes est une activité habituelle pour Kollmorgen. Et pensez-y : les environnements extrêmes, où l'échec n'est pas envisageable, ne se trouvent pas seulement dans l'espace ou à la surface de Mars. Ils se trouvent au-dessus, au-dessous et tout autour de nous.

  • ● Les systèmes de mouvement Kollmorgen aident à contrôler le vol dans tous les domaines, des avions commerciaux aux missiles hypersoniques.
  • Ils se trouvent sur les chaînes de production alimentaire, avec des conceptions hygiéniques conçues pour supporter les lavages quotidiens qui peuvent rapidement détruire les moteurs de moindre qualité.
  • Ils sont présents dans les équipements médicaux, qu'il s'agisse de robots chirurgicaux, de tomodensitomètres à haute résolution ou de dispositifs implantables, tels que les dispositifs d'assistance ventriculaire gauche, qui contribuent littéralement à maintenir les gens en vie, en bonne santé et plus longtemps.
  • Ils se trouvent dans les profondeurs de la croûte terrestre et supportent les températures, les pressions, les atmosphères corrosives et dangereuses extrêmes rencontrées lors de la production de pétrole et de gaz.
  • Ils pilotent et contrôlent les robots utilisés pour retirer et remplacer en toute sécurité les barres de combustible dans les centrales nucléaires.
  • Les systèmes de mouvement Kollmorgen aident même à propulser et à guider les véhicules sous-marins, depuis le Jason Jr. qui a exploré l'épave du Titanic jusqu'aux véhicules conçus pour les abysses les plus profonds que les humains et la mécanique peuvent atteindre.

Et ce ne sont là que quelques-uns des programmes non classifiés dont nous sommes autorisés à parler. Votre application ne se trouve pas sur la liste ? Aucun problème. Kollmorgen dispose de la technologie, de la gamme de produits, du savoir-faire en matière de co-ingénierie, d'une vaste expertise industrielle et de l'engagement nécessaires pour vous aider à résoudre pratiquement tous les problèmes de mouvement, quels qu'ils soient.

Votre mission ne doit pas nécessairement consister à rechercher des preuves de vie extraterrestre. Si vous êtes à la recherche d'un mouvement précis, fiable et parfaitement adapté, dont vous pouvez compter sur les performances en toutes circonstances, nous sommes prêts à vous aider à concevoir l'exceptionnel.

Alors, allons-y. Discuter avec un expert du contrôle de mouvement

Consulter un expert

Moteurs linéaires à entraînement direct

Avec les moteurs linéaires à entraînement direct DDL de Kollmorgen, votre machine peut être plus simple, plus rapide, plus précise et plus fiable. Associez votre moteur linéaire « ironless » à profil bas ou « ironcore » à un servovariateur AKG ou AKG2G pour bénéficier d'une densité de puissance à la pointe de l'industrie.
Learn More

Moteurs sans boîtier

Découvrez la gamme de moteurs sans boîtier de Kollmorgen, conçue pour une intégration facile dans votre application, tout en améliorant vos performances, votre efficacité et la fiabilité des solutions de mouvement.
Learn More

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Plongeur évoluant dans les profondeurs de l'océan, illustrant les conditions sous-marines extrêmes auxquelles sont soumis les moteurs destinés aux grands fonds marins

Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins >

Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des conditions extrêmes.
Satellite spatial

Conception de systèmes de mouvement pour l'espace : guide sur la fiabilité, l'évolutivité et la réussite des missions >

Assurez la réussite de votre mission en passant des prototypes terrestres à des moteurs et des systèmes de contrôle adaptés à l'espace. Ce guide pratique vous aidera à évaluer les moteurs et les systèmes de contrôle pour les missions spatiales.
Actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés

Optimisation des actionneurs de bras robotisé destinés aux mouvements articulés >

Découvrez pourquoi les performances d'un actionneur de bras robotique ne dépendent pas uniquement du choix du moteur, et comment optimiser ces performances au niveau du système.
Application de bras robotisé

Intégration de moteurs BLDC sans boîtier pour les innovations robotiques de nouvelle génération >

RobCo a mis à l'échelle sa plateforme de robotique modulaire en utilisant les moteurs-couples sans boîtier TBM2G qui offrent un couple et une vitesse élevés dans un format compact.
Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts

Précision et charges utiles plus élevées grâce à des actionneurs robotiques compacts >

HEBI Robotics dynamise le couple et la précision de son actionneur compact destiné aux applications d'inspection et de maintenance industrielles grâce aux servomoteurs sans boîtier TBM2G de Kollmorgen.
Véhicule terrestre de déminage sans pilote

Moteurs sans châssis pour véhicules terrestres de déminage militaire sans pilote (UGV) : puissance, taille et fiabilité >

Les moteurs sans châssis pour les véhicules terrestres sans pilote dans le déminage optimisent la densité de couple, réduisent la taille et garantissent une performance fiable dans les environnements extrêmes.
Solutions de mouvement avancées pour les missions spatiales de prochaine génération

Solutions de mouvement avancées pour les missions spatiales de prochaine génération >

L'exploration spatiale entre dans une nouvelle ère et on prévoit lancer des milliers de nouveaux satellites. Les systèmes de mouvement qui répondent à la fois aux conditions extrêmes de l'espace et aux réalités du marché seront déterminants pour…
Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché

Sélectionner le bon moteur pour les applications robotiques afin de réduire les coûts et les délais de mise en marché >

Pour améliorer la valeur et la performance, il est essentiel de comprendre la physique et les techniques d'optimisation des moteurs électriques, y compris les moteurs avec et sans encoche et les conceptions sans boîtier. Dans ce webinaire, nous…
Les moteurs linéaires à entraînement direct haute tension hissent la performance de la machine-outil vers de nouveaux sommets.

Les moteurs linéaires à entraînement direct haute tension hissent la performance de la machine-outil vers de nouveaux sommets. >

Les moteurs linéaires IC Ironcore DDL et les servocommandes AKD ont amélioré de 65 % la précision de positionnement et de 15 % la productivité de cette meuleuse double face.