RADFORD, Virginia (USA), 8. April 2025 – Die Kollmorgen Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Antriebs- und Automatisierungssystemen, hat heute eine Erweiterung seiner IC Ironcore DDL-Motorenfamilie vorgestellt, die über 230-VAC-Produkte hinausgeht und nun auch 400/480-VAC-gespeiste Anwendungen unterstützt.
Der neue direktangetriebene Linearmotor von Kollmorgen bietet einen Dauerkraftbereich von bis zu 8.211 N und eine Spitzenkraft von bis zu 13.448 N. Wenn der Motor mit höheren Busspannungen betrieben wird, ist er von Natur aus in der Lage, seine Nennkraft bei höheren Geschwindigkeiten zu liefern, was ihn ideal für Anwendungen wie Werkzeugmaschinen, Halbleiterfertigung, Batterieproduktion und industrielle Automatisierung macht, die eine schnelle und präzise Bewegung schwerer Lasten erfordern.
Leichtere und kompaktere Maschinen
In Umgebungen mit einer Busspannung von 400 oder 480 VAC kann der IC Ironcore DDL einen Transformator überflüssig machen, der sonst für den Betrieb eines Motors mit einer niedrigeren Spannung erforderlich wäre. Außerdem kann ein Motor, der mit einer höheren Spannung läuft, eine bestimmte Leistung mit einer geringeren Stromstärke erbringen. Diese geringere Stromaufnahme in einer Umgebung mit höherer Spannung kann die Verwendung eines kleineren Antriebsverstärkers und eines leichteren Kabelsatzes ermöglichen.
Durch kleinere Antriebe, leichtere Kabel und den Wegfall von Transformatoren können Maschinenbauer unter Umständen einen kleineren Schaltschrank mit geringerem Kühlbedarf verwenden. Darüber hinaus bietet der IC Ironcore DDL-Motor auch eine Wasserkühlungsoption, die die kontinuierliche Kraftleistung um bis zu 40-60 % erhöht, was die Spezifikation eines kleineren Motors ermöglichen könnte. All diese Vorteile unterstützen ein leichteres, kompakteres und nachhaltigeres Maschinendesign, das einfacher und erschwinglicher zu bauen ist und sowohl OEMs als auch ihren Kunden einen höheren Wert bietet.
Vielseitige Lösungen für Kunden weltweit
Ein weiterer wichtiger Vorteil des IC Ironcore DDL-Motors besteht darin, dass es OEMs möglich wird, globale Märkte zu bedienen, ohne dass sie ihre Maschinen für jede Region wesentlich umgestalten müssen. Die Busspannung von 230/400/480 VAC entspricht den Anforderungen der meisten Kunden in Nordamerika, Europa und Asien. Der Motor ist UL- und CE-zertifiziert sowie RoHS- und REACH-konform, was den Genehmigungsprozess für den Verkauf von Maschinen in jedem Zielmarkt weltweit vereinfacht.
Der IC Ironcore DDL Motor reiht sich in Kollmorgens komplettes Angebot an direkt angetriebenen Linearmotoren ein, darunter der ICD Ironcore Low Profile DDL und der IL Ironless DDL. In Verbindung mit AKD® oder AKD2G Servoantrieben bieten diese Motoren höchste Präzision, Laufruhe und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Die zweiachsigen Servoantriebe AKD2G können sogar zwei Motoren synchronisieren – zum Beispiel bei einer x/y-Tischanwendung – und sparen dabei noch mehr Platz im Schaltschrank.
"Wir sind stolz darauf, dass wir mit dem Hochspannungs-IC Ironcore DDL den Größen- und Leistungsbereich sowie die Vielseitigkeit unseres Linearmotor-Portfolios erheblich erweitern können", sagt Chris Cooper, Senior Director of Product Management bei Kollmorgen. "Unser neuestes Kollmorgen-Produkt ermöglicht es Maschinenbauern, ein völlig neues Leistungsniveau bei linearen Bewegungen zu erreichen, das ihre Konstruktionen in einem zunehmend wettbewerbsorientierten globalen Markt differenziert."
Wissenswertes über Kollmorgen
Kollmorgen, eine Marke von Regal Rexnord™, verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Antriebstechnik, die sich in den leistungsstärksten und zuverlässigsten Motoren, Antrieben, FTS-Steuerungslösungen und Automatisierungssteuerungsplattformen der Branche bewährt hat. Wir liefern bahnbrechende Lösungen, die außergewöhnliche Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit vereinen und Maschinenbauern einen unbestreitbaren Marktvorteil verschaffen.