Salta al contenuto principale
press_release | Kollmorgen presenta il nuovo motore lineare ad alta tensione IC Ironcore DDL ad azionamento diretto |
|
minute read

Motori lineari ad azionamento diretto Kollmorgen

RADFORD, VA., 8 aprile 2025 - Kollmorgen Corporation, leader globale nei sistemi di motion control e di automazione, introduce oggi un'aggiunta alla sua famiglia di motori IC Ironcore DDL, che va oltre i prodotti a 230 VAC con una nuova capacità di supportare applicazioni alimentate a 400/480 VAC.

Il nuovo motore lineare ad azionamento diretto di Kollmorgen offre una forza continua fino a 8.211 N e una forza di picco fino a 13.448 N. Quando alimentato a tensioni di bus più elevate, il motore è intrinsecamente in grado di fornire la sua forza nominale a velocità più elevate, rendendolo ideale per applicazioni come macchine utensili, produzione di semiconduttori, produzione di batterie e automazione industriale che richiedono movimenti rapidi e precisi di carichi pesanti.

Macchine più semplici, leggere e compatte

In ambienti con una tensione di bus di 400 o 480 VAC, l'IC Ironcore DDL può eliminare la necessità di un trasformatore che altrimenti sarebbe richiesto per far funzionare un motore con una tensione nominale inferiore. Inoltre, un motore che funziona a una tensione più alta può eseguire una determinata quantità di lavoro a un livello di amperaggio inferiore. Questo minore assorbimento di corrente in un ambiente ad alta tensione può consentire l'uso di un amplificatore di pilotaggio più piccolo e di un set di cavi più leggero.

Con azionamenti più piccoli, cavi più leggeri e senza trasformatori, i costruttori di macchine possono utilizzare un armadio di controllo più piccolo con requisiti di raffreddamento inferiori. Inoltre, il motore IC Ironcore DDL offre anche un'opzione di raffreddamento ad acqua che aumenta la forza di uscita continua fino al 40-60%, consentendo potenzialmente la specifica di un motore di dimensioni più piccole. Tutti questi vantaggi favoriscono un design della macchina più leggero, compatto e sostenibile, più semplice e conveniente da costruire, e che offre un valore maggiore sia agli OEM che ai loro clienti.

Soluzioni versatili per i clienti di tutto il mondo

Un altro vantaggio fondamentale del motore IC Ironcore DDL è che consente agli OEM di servire i mercati globali senza dover riprogettare in modo significativo le macchine per ogni regione. La tensione nominale del bus di 230/400/480 VCA soddisfa le esigenze della maggior parte dei clienti in Nord America, Europa e Asia. Il motore è certificato UL e CE, oltre che conforme alle normative RoHS e REACH, semplificando il processo di approvazione per la vendita delle macchine in ogni mercato di destinazione, in tutto il mondo.

Il motore IC Ironcore DDL si aggiunge alla gamma completa di motori lineari ad azionamento diretto di Kollmorgen, tra cui l'ICD Ironcore DDL a basso profilo e l'IL Ironless DDL. Abbinati ai servoazionamenti AKD® o AKD2G, questi motori offrono precisione, fluidità e affidabilità estreme per le applicazioni più complesse. I servoazionamenti a doppio asse AKD2G possono persino sincronizzare due motori, ad esempio in un'applicazione a tavola x/y, risparmiando ancora più spazio nell'armadio di controllo.

"Siamo orgogliosi di ampliare notevolmente la gamma di dimensioni, potenze e versatilità del nostro portafoglio di motori lineari a trasmissione diretta con l'aggiunta dell'IC Ironcore DDL ad alta tensione", afferma Chris Cooper, Senior Director of Product Management. "Questo ultimo prodotto di Kollmorgen consente ai costruttori di macchine di raggiungere un livello completamente nuovo di prestazioni di motion lineare che differenzia i loro progetti in un mercato globale sempre più competitivo."

Informazioni su Kollmorgen

Kollmorgen, un marchio Regal Rexnord™, vanta oltre 100 anni di esperienza nel settore del movimento, comprovata dai motori, dagli azionamenti, dalle soluzioni di controllo AGV e dalle piattaforme di controllo dell'automazione più performanti e affidabili del settore. Forniamo soluzioni innovative che combinano prestazioni, affidabilità e facilità di utilizzo eccezionali, garantendo ai costruttori di macchine un vantaggio sul mercato.

Motori lineari ad azionamento diretto

Utilizzando i motori lineari ad azionamento diretto DDL di Kollmorgen, la tua macchina può essere più semplice, più veloce, più precisa e affidabile. Abbina il tuo motore lineare ironless, a basso profilo o ironcore con un servoazionamento AKD o AKD2G per una densità di potenza leader nel settore.
Scopri di più

La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie

Poiché i veicoli elettrici promettono un trasporto più pulito e sostenibile, la necessità di batterie agli ioni di litio affidabili è in aumento. I produttori di batterie sono alla ricerca di modi innovativi per massimizzare la qualità e la velocità di produzione.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

I motori lineari ad azionamento diretto ad alta tensione elevano le prestazioni delle macchine utensili.

I motori lineari ad azionamento diretto ad alta tensione elevano le prestazioni delle macchine utensili. >

I motori lineari IC Ironcore DDL e i servoazionamenti AKD hanno fornito una crescita del 65% in termini di accuratezza e del 15% in termini di produttività per questa macchina rettificatrice a doppia faccia.
La tecnologia lineare ad azionamento diretto consente la produzione su larga scala di celle solari di calcio-titanio.

La tecnologia lineare ad azionamento diretto consente la produzione su larga scala di celle solari di calcio-titanio. >

Scopri come un importante produttore di celle solari ha aumentato significativamente la produttività e la qualità utilizzando i motori ad azionamento diretto IL Ironless DDL ad alte prestazioni e a zero cogging.
Incorporare un motore lineare ad azionamento diretto nella tua macchina ad alte prestazioni

Incorporare un motore lineare ad azionamento diretto nella tua macchina ad alte prestazioni >

Quando i progettisti meccanici utilizzano i servomotori convenzionali per azionare viti a sfere o viti a rulli per il motion lineare, si scontrano rapidamente con i limiti di velocità e precisione che possono raggiungere. I motori lineari ad…
La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie

La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie >

Poiché i veicoli elettrici promettono un trasporto più pulito e sostenibile, la necessità di batterie agli ioni di litio affidabili è in aumento. I produttori di batterie sono alla ricerca di modi innovativi per massimizzare la qualità e la velocità…

Oltre le prestazioni: risparmiare con i sistemi azionamento diretto >

I vantaggi in termini di prestazioni dei motori ad azionamento diretto sono ben noti e documentati: performance leader nel settore, maggior accuratezza, rendimento più elevato, maggior affidabilità e funzionamento più silenzioso. Questo perché,…

Meno difetti e ROI migliorato nello stampaggio di metallo con la tecnologia ad azionamento diretto >

Rispetto alle presse meccaniche e idrauliche, le presse meccaniche servoassistite per lo stampaggio di metallo utilizzano motori brushless a coppia elevata per ottenere stampaggi più complessi a velocità superiori. Il tipo di motori utilizzati,…

Kollmorgen sale sul rover Perseverance: nessuna paura degli ambienti più estremi >

Dalla superficie di Marte alle profondità dell'oceano, dal nucleo terrestre al centro del corpo umano: i sistemi di motion di Kollmorgen non si fanno spaventare dagli ambienti più estremi.

Come selezionare un attuatore lineare ad azionamento diretto >

Sono molti gli aspetti da considerare quando si deve scegliere un attuatore lineare ad azionamento diretto per un'applicazione specifica, ad esempio velocità o forza necessarie, il profilo di movimento, l'alloggiamento fisico disponibile, fattori…

Come funziona un servomotore (attuatore) lineare ad azionamento diretto? >

Un attuatore lineare ad azionamento diretto, che utilizza un servomotore lineare a magneti permanenti, produce forza e velocità in base alla corrente e alla tensione fornite e realizza un movimento lineare lungo l'asse azionato. Il servomotore…