Passer au contenu principal
Exemples de réussite | Temps de lecture : 2 minutes

Kollmorgen Helps Salvagnini Build More Energy-Efficient Metal-Bending Machines

Innovation, compétence, service. En 60 ans d’activité, ces trois engagements ont permis au groupe Salvagnini de devenir un leader mondial dans le domaine des équipements de traitement de la tôle. Premier fournisseur mondial de panneauteuses et l’un des cinq plus grands fournisseurs d’outils de tôlerie, Salvagnini compte 5 usines de fabrication, 25 filiales, plus de 2 000 employés et plus de 7 000 installations dans 79 pays. Avec une présence aussi forte et influente, l'entreprise mesure l’importance de contribuer à rendre le monde plus productif et plus durable.

« Grâce à la compréhension qu’a Kollmorgen des besoins de notre secteur et des objectifs de notre entreprise pour ce projet, ainsi qu’à son expertise en ingénierie collaborative, nos deux équipes ont noué une relation solide et constructive. »
—Wolfgang Kunze, directeur technique Salvagnini Maschinenbau

Défi

Les mêmes engagements qui ont fait le succès de Salvagnini (innovation, compétence et service) se retrouvent dans les valeurs éthiques de l’entreprise. En plus de fabriquer et de commercialiser des machines innovantes, Salvagnini souhaite aider ses clients à augmenter leur productivité, à améliorer leur efficacité énergétique et à offrir une meilleure expérience de travail aux utilisateurs des machines.

Par rapport à une presse plieuse, les panneauteuses de Salvagnini réalisent des pliages plus précis et plus efficaces, sans qu’un opérateur hautement qualifié soit nécessaire pour guider le matériau au cours d’une série de pliages. En effet, la panneauteuse place automatiquement la tôle dans la bonne position, la fixe à l’aide d’un serre-flan, applique une contre-lame fixe à l’endroit du pliage, puis déplace la lame contre le matériau pour réaliser le pliage. La pièce est ensuite placée dans une autre position et le processus est répété autant de fois que nécessaire jusqu’à obtenir la forme voulue.

L’ensemble du processus fait appel à des mouvements puissants et parfaitement coordonnés. La consommation énergétique d’un tel processus est normalement considérable, mais Salvagnini a voulu réduire au maximum les besoins en énergie pour obtenir des machines plus durables et plus ergonomiques, mais aussi plus faciles à fabriquer, à utiliser et à entretenir.

Solution

De concert avec l’équipe Salvagnini, Kollmorgen a mis au point une nouvelle série de variateurs modulaires : les variateurs de coupe multi-axes MKD. Ces variateurs compacts et performants permettent de gérer l’énergie de manière intelligente grâce à leur capacité à récupérer l’énergie de freinage, à la stocker à l’aide du régulateur de courant continu de Kollmorgen, nouvellement breveté et équipé d’un supercondensateur, et à la réutiliser lors de la prochaine phase d’accélération. Ce système permet également de limiter la puissance de crête que la machine prélève sur le réseau électrique principal. En outre, le format compact et modulaire de ces variateurs facilite considérablement l’installation et réduit l’espace nécessaire dans les machines à axes multiples.

Les servovariateurs AKD-N décentralisés permettent de réduire davantage l’espace occupé, simplifient l’assemblage et la maintenance, et réduisent jusqu’à 80 % les besoins en câblage. Par ailleurs, la décentralisation minimise, voire élimine, le besoin de déclassement, ce qui permet d’utiliser des combinaisons moteur/variateur plus petites et plus écoénergétiques.

Les moteurs à entraînement direct KBM de Kollmorgen viennent compléter la solution. Directement intégrés à la machine, ces moteurs sans boîtier fournissent un mouvement ultra précis tout en supprimant les composants de transmission complexes, sujets au jeu et nécessitant beaucoup d’entretien. Dans le cas de la panneauteuse de Salvagnini, notre solution d’entraînement direct réduit le cycle de service du rotateur de 25 %. Les communications entre le contrôleur et les variateurs sont gérées par le bus de terrain EtherCAT pour une précision et un débit supérieurs avec une charge CPU minimale.

Image 1

Résultats

En récupérant l’énergie de freinage à l’aide d’un régulateur de courant continu breveté et équipé d’un supercondensateur, la solution de mouvement de Kollmorgen permet de réduire la consommation d’énergie de 4,6 %. Sur une année, cela représente une économie d’environ 1 MWh d’énergie tout en réduisant de manière significative la chaleur dissipée.

La solution réduit également les besoins en énergie de crête de 79 % et stabilise considérablement le bus CC. Elle contribue ainsi à prolonger la durée de vie des composants et facilite l’installation dans les environnements électriques où la puissance de crête est limitée ou dans lesquels un bruit électromagnétique important serait problématique.

Grâce à une gestion intelligente de l’énergie, le système maintient la machine en marche pendant plusieurs minutes en cas de coupure de courant, ce qui contribue à réduire considérablement les temps d’arrêt.

La panneauteuse de Salvagnini est plus durable et plus écoénergétique, répondant ainsi aux objectifs de développement durable de l’entreprise. Elle est également plus fiable, plus productive et plus facile à entretenir, ce qui permet à Salvagnini de mieux servir ses clients dans le monde entier.

Image 2

À propos de Kollmorgen

Kollmorgen, une marque Regal Rexnord, possède plus d’un siècle d’expérience dans le domaine du mouvement. Cette expérience se retrouve dans les performances et la fiabilité inégalées de ses moteurs, de ses variateurs, de ses actionneurs linéaires ainsi que dans ses solutions de contrôle et ses plateformes d’automatisation pour les véhicules autonomes. Nous proposons des solutions révolutionnaires avec des performances, une fiabilité et une facilité d’utilisation sans pareilles, qui donnent un avantage incontestable aux fabricants de machines.

Télécharger le PDF

La technologie d'entraînement direct de Kollmorgen augmente la précision et la productivité des systèmes de revêtement dans la production de cellules de batteries

Alors que les véhicules électriques promettent un transport plus propre et plus durable, le besoin de batteries lithium-ion fiables monte en flèche. Les fabricants de batteries recherchent des moyens innovants pour maximiser la qualité et la rapidité de la production.
En savoir plus

Comment l'outillage robotique compliant assure la sécurité et la précision des opérations de finition

Les opérations de mélange ou de finition à force contrôlée reposent généralement sur des opérateurs humains qui peuvent assurer une conformité subtile lors du meulage, de l'ébavurage ou du polissage. Malheureusement, ces opérations créent des risques inhérents pour ces travailleurs, des blessures aux problèmes de mouvements répétitif
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Plongeur évoluant dans les profondeurs de l'océan, illustrant les conditions sous-marines extrêmes auxquelles sont soumis les moteurs destinés aux grands fonds marins

Un mouvement fiable à 4 000 mètres : IKM et Kollmorgen font progresser la conception des moteurs pour les grands fonds marins >

Découvrez comment IKM et Kollmorgen ont conçu conjointement un système sous-marin de nouvelle génération capable de fonctionner de manière fiable à une profondeur de 4 000 mètres dans des conditions extrêmes.

Comment Cosmopack est passé des solutions d'emballage spécialisées aux solutions d'emballage flexibles >

Découvrez comment Cosmopack a modernisé l'intégration de sa chaîne d'emballage automatisée en recourant à une architecture de mouvement décentralisée afin de proposer des solutions d'emballage plus flexibles.
Automating Systems for Sheet Metal Forming, Kollmorgen

Automatiser les systèmes de formage des métaux pour plus de productivité et de souplesse >

Learn how a major supplier of automated tube-cutting machines used direct-drive technology to transform metal-forming performance, precision and versatility. Get the details, and envision the possibilities for your own metal-cutting machine.

Un mouvement compact et efficient pour alimenter un robot submersible d'inspection en service de réservoirs de stockage de carburants >

Kollmorgen a aidé de nombreuses entreprises dans une variété d'industries à augmenter la performance, la qualité, le débit et à réduire les coûts. Lisez ici les succès de nos partenaires.
La technologie d'entraînement direct de Kollmorgen augmente la précision et la productivité des systèmes de revêtement dans la production de cellules de batteries

La technologie d'entraînement direct de Kollmorgen augmente la précision et la productivité des systèmes de revêtement dans la production de cellules de batteries >

Alors que les véhicules électriques promettent un transport plus propre et plus durable, le besoin de batteries lithium-ion fiables monte en flèche. Les fabricants de batteries recherchent des moyens innovants pour maximiser la qualité et la rapidité…
Compliant Robotic Tooling Mitigates Risk and Delivers a Human Touch in Finishing Operations

Comment l'outillage robotique compliant assure la sécurité et la précision des opérations de finition  >

Les opérations de mélange ou de finition à force contrôlée reposent généralement sur des opérateurs humains qui peuvent assurer une conformité subtile lors du meulage, de l'ébavurage ou du polissage. Malheureusement, ces opérations créent des risques…

Explorez l'espace et d'autres mondes avec les moteurs spatiaux Kollmorgen >

L'exploration spatiale continue d'évoluer, et Kollmorgen peut contribuer avec des moteurs conçus en collaboration pour résister aux environnements extrêmes de l'espace.

Gagnez la nouvelle course à l'espace grâce à des moteurs fiables >

L'orbite terrestre basse (OTB) est une économie commerciale en plein essor, et Kollmorgen dispose de l'expertise et des moteurs spatiaux nécessaires pour soutenir cette nouvelle course à l'espace.

Les 5 environnements les plus difficiles pour un système de contrôle de mouvement EO/IR >

Les systèmes électro-optiques/infrarouges (EO/IR) fournissent une imagerie visuelle et thermique longue distance adaptée à diverses applications. Souvent utilisés dans les satellites, l'aéronautique et les applications militaires, les…