Pular para o conteúdo principal
Histórias de Sucesso | Leitura de 2 minutos

Kollmorgen Helps Salvagnini Build More Energy-Efficient Metal-Bending Machines

Inovação, competência, serviços. Ao longo de 60 anos de atividade, esses três compromissos ajudaram o Grupo Salvagnini a alcançar a liderança global na área de equipamentos para processamento de chapas metálicas. Como a fornecedora nº 1 no mundo de dobradeiras de painéis e entre as cinco principais em todas as ferramentas para chapas metálicas, a Salvagnini possui cinco fábricas, 25 filiais, mais de 2.000 funcionários e mais de 7.000 instalações em 79 países. Com uma presença tão grande e influente, a Salvagnini sabe a importância de contribuir para um mundo mais produtivo e sustentável.

“O conhecimento da Kollmorgen acerca das necessidades do nosso setor e dos objetivos da nossa empresa para este projeto, aliado à experiência em engenharia colaborativa, levaram a um relacionamento forte e produtivo entre as duas equipes”.
—Wolfgang Kunze, CTO Salvagnini Maschinenbau

Desafio

Os mesmos compromissos que fazem o sucesso da Salvagnini - inovação, competência e serviços - inspiram os valores éticos da empresa. Além de produzir e comercializar máquinas inovadoras, a Salvagnini quer ajudar os clientes a serem mais produtivos, obterem maior eficiência energética e oferecerem a melhor experiência de trabalho aos usuários.

Em comparação com uma prensa dobradeira, as dobradeiras de painéis da empresa produzem dobras mais precisas e eficientes, sem a necessidade de um operador altamente treinado para guiar o material por uma série de dobramentos. Pelo contrário, a dobradeira de painéis manipula automaticamente a chapa para uma posição precisa, fixa-a no lugar com um dispositivo antirruga (que segura o esboço durante a prensagem), aplica uma contra-lâmina fixa no local do dobramento e move a lâmina dobrada contra o material para produzir a dobra. A peça é então movimentada para uma nova posição e o processo é repetido conforme necessário para completar a forma.

Este processo envolve servo motion altamente coordenado e poderoso. Normalmente seria necessário um consumo substancial de energia, mas a Salvagnini queria reduzir ao máximo as necessidades de energia com uma máquina mais sustentável, além de conseguir uma máquina mais ergonômica que fosse mais fácil de produzir, utilizar e manter.

Solução

A Kollmorgen trabalhando com a equipe Salvagnini, projetou de forma colaborativa uma nova série de drives modulares: o drive de slice multieixo MKD. São drives compactos e de alto desempenho, que oferecem gerenciamento inteligente de energia por sua capacidade de capturar a energia de frenagem, armazená-la usando o recémpatenteado regulador de corrente CC com supercapacitor da Kollmorgen e liberá-la durante o próximo comando de aceleração. O sistema também pode limitar a potência máxima que a máquina pode obter da rede principal de fornecimento de energia. O formato compacto e modular do drive reduz significativamente o esforço de instalação e o espaço no painel das máquinas com vários eixos.

Os servodrives decentralizados AKD-N são usados para reduzir ainda mais o espaço do gabinete, simplificar a montagem e a manutenção e reduzir os requisitos gerais de cabeamento em até 80%. A descentralização também minimiza ou elimina a necessidade de redução de potência para que possam ser usadas combinações de drives e motores menores e mais eficientes em termos energéticos.

Os motores Direct-Drive KBM da Kollmorgen completam a solução. Diretamente integrados na máquina, esses motores sem carcaça oferecem motion ultrapreciso, eliminando a necessidade de componentes de transmissão complexos, sujeitos a folgas e que exigem muita manutenção. Na dobradeira de painéis da Salvagnini, a solução de Direct Drive reduz o ciclo de trabalho do rotador em 25%. As comunicações entre o controlador e os drives são gerenciadas pelo fieldbus EtherCAT para ter maior precisão e rendimento com carga mínima de CPU.

Image 1

Resultados

Ao permitir a recuperação da energia de frenagem através do regulador de corrente CC patenteado com supercapacitor, a solução de motion da Kollmorgen reduz o consumo de energia em 4,6%. Ao longo de um ano, a economia aproximada é de 1 MWh de energia, além de reduzir significativamente o calor dissipado.

A solução também reduz os requisitos de potência máxima em 79%, e ainda estabiliza muito o barramento CC. Isso ajuda a prolongar a vida útil dos componentes e permite a instalação em ambientes elétricos em que a potência máxima é limitada ou em que o ruído EMI excessivo seria um problema.

Graças ao gerenciamento inteligente de energia, o sistema também pode manter a máquina funcionando por alguns minutos quando ocorre perda de energia da linha, o que ajuda a reduzir drasticamente o tempo de inatividade da máquina.

A dobradeira de painéis é mais eficiente em termos energéticos e durável, atendendo às metas de sustentabilidade da Salvagnini. E também é mais confiável, produtiva e de fácil manutenção, atendendo aos objetivos da empresa de melhor atender seus clientes no mundo todo.

Image 2

Sobre a Kollmorgen

A Kollmorgen, uma marca Regal Rexnord, tem mais de 100 anos de experiência em Motion, comprovada com motores, drives, atuadores lineares, soluções de controle para AGV e plataformas de controle de automação de maior desempenho e confiabilidade do setor. Oferecemos soluções inovadoras que são inigualáveis em desempenho, confiabilidade e facilidade de uso, dando aos fabricantes de máquinas uma vantagem inquestionável no mercado.

Baixar como PDF

A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria

Como os veículos elétricos prometem um transporte mais limpo e sustentável, a necessidade de baterias de íon-lítio confiáveis está aumentando vertiginosamente. Os fabricantes de baterias estão procurando maneiras inovadoras de maximizar a qualidade e a velocidade da produção.
Learn More

Como as ferramentas robóticas em conformidade proporcionam segurança e precisão nas operações de acabamento

Operações de finalização ou acabamento de peças usinadas normalmente dependem de operadores humanos que podem fornecer um controle sutil de força ao realizar o trabalho de desbaste ou polimento. Infelizmente, essas operações criam riscos inerentes para esses trabalhadores, desde lesões até a dificuldade de executar movimentos repetitivos.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Mergulhador flutuando nas águas profundas do oceano, ilustrando as condições subaquáticas extremas relevantes da tecnologia de motores para águas profundas

Movimento confiável a 4.000 metros: IKM e Kollmorgen avançam no projeto de motores para águas profundas >

Descubra como a IKM e a Kollmorgen desenvolveram juntas um sistema submarino de última geração que opera com confiabilidade a profundidades de 4.000 metros em condições extremas.

Como a Cosmopack passou de especialista para soluções de embalagem flexíveis >

Saiba como a Cosmopack aprimorou a integração da linha de embalagem automatizada com uma arquitetura de movimento descentralizada para soluções de embalagem mais flexíveis.

Motion compacto e eficiente alimenta um robô submersível para inspeção de tanques de armazenamento de combustível em operação >

A Kollmorgen tem ajudado muitas empresas em uma variedade de setores a aumentar o desempenho, a qualidade, a produtividade e a reduzir custos. Leia sobre os sucessos de nossos parceiros aqui.
A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria

A tecnologia de acionamento direto da Kollmorgen aumenta a precisão e a produtividade dos sistemas de revestimento na produção de células de bateria >

Como os veículos elétricos prometem um transporte mais limpo e sustentável, a necessidade de baterias de íon-lítio confiáveis está aumentando vertiginosamente. Os fabricantes de baterias estão procurando maneiras inovadoras de maximizar a qualidade e…
Compliant Robotic Tooling Mitigates Risk and Delivers a Human Touch in Finishing Operations

Como as ferramentas robóticas em conformidade proporcionam segurança e precisão nas operações de acabamento >

Operações de finalização ou acabamento de peças usinadas normalmente dependem de operadores humanos que podem fornecer um controle sutil de força ao realizar o trabalho de desbaste ou polimento. Infelizmente, essas operações criam riscos inerentes…

Explore o espaço e outros planetas com os motores da Kollmorgen dignos da exploração espacial >

A exploração espacial continua evoluindo e a Kollmorgen pode ajudar você com motores projetados de forma colaborativa que resistem aos ambientes extremos do espaço.

Vença a nova corrida espacial com motores confiáveis >

A LEO é uma economia comercial de crescimento rápido e a Kollmorgen tem a experiência e os motores adequados para espaço para ajudar você nessa nova corrida espacial.

Cinco ambientes mais agressivos para Controle de Motion EO/IR >

Sistemas eletro-ópticos/infravermelhos (EO/IR) são usados para fornecer imagens visuais e térmicas de longa distância para uma variedade de aplicações. Muitas vezes usados em satélites, aviões e aplicações militares, existem dois componentes…
Motioneering para Motores sem Carcaça, Kollmorgen

Motioneering para Motores sem Carcaça >

Dimensionar um servo tradicional ou um motor de passo é simples com a ferramenta Motioneering. Mas e quando é preciso dimensionar um motor sem carcaça? Há alguma consideração especial para essas peças? Descubra como é fácil dimensionar motores sem…