Skip to main content
Anwenderberichte | 2 Minuten Lesezeit

Kollmorgen Helps Salvagnini Build More Energy-Efficient Metal-Bending Machines

Innovation, Kompetenz und Service. Diese drei Versprechen haben die Salvagnini-Gruppe in den 60 Jahren seit ihrer Gründung zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Blechbearbeitungsmaschinen gemacht. Salvagnini ist der weltweit führende Hersteller von Blechbiegemaschinen und gehört zu den fünf größten Anbietern von Werkzeugen für die Blechbearbeitung. Das Unternehmen verfügt über fünf Produktionsstätten, 25 Niederlassungen, mehr als 2.000 Mitarbeiter und mehr als 7.000 installierte Anlagen in 79 Ländern. Mit einer so großen und bedeutenden Präsenz versteht Salvagnini, wie wichtig es ist, einen Beitrag zu mehr Produktivität und Nachhaltigkeit zu leisten

“"Das umfassende Verständnis von Kollmorgen für die Bedürfnisse unserer Branche und die Ziele unseres Unternehmens in diesem Projekt sowie das technische Knowhow von Kollmorgen im Bereich Collaborative Engineering haben zu einer starken und konstruktiven Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Teams geführt."”
—Wolfgang Kunze, CTO Salvagnini Maschinenbau

Aufgabe

Die gleichen Grundsätze, mit denen Salvagnini erfolgreich geworden ist – Innovation, Kompetenz und Service – bestimmen auch die ethischen Werte des Unternehmens. Salvagnini produziert und vermarktet nicht nur innovative Maschinen, sondern unterstützt seine Kunden auch dabei, ihre Produktivität zu steigern, die Energieeffizienz zu optimieren und die Arbeitsbedingungen für die Benutzer zu verbessern.

Im Gegensatz zu Abkantpressen ermöglichen die Plattenbiegemaschinen des Unternehmens präzisere und effizientere Biegungen, ohne dass ein speziell ausgebildeter Maschinenbediener das Material durch eine ganze Reihe von Biegungen führen muss. Vielmehr wird das Blech von der Blechbiegemaschine automatisch in eine genau definierte Position gebracht, mit einem Blechhalter fixiert und an der zu biegenden Stelle mit einem feststehenden Gegenmesser versehen. Das Biegemesser drückt dann gegen das Material, wodurch es gebogen wird. Anschließend wird das Werkstück in eine neue Position gebracht und der Vorgang wiederholt sich so lange, bis die gewünschte Form erreicht ist.

Dieser Prozess erfordert äußerst präzise koordinierte und leistungsstarke Servobewegungen. Der Energieverbrauch ist normalerweise sehr hoch. Salvagnini wollte ihn jedoch so weit wie möglich reduzieren, um eine nachhaltigere Lösung zu finden und eine ergonomischere Maschine zu entwickeln, die einfacher zu bauen, zu bedienen und zu warten ist.

Lösung

Gemeinsam mit dem Team von Salvagnini entwickelte Kollmorgen eine neue modulare Antriebsserie: den mehrachsigen Slice-Antrieb MKD. Diese kompakten und leistungsstarken Antriebe zeichnen sich durch ein intelligentes Energiemanagement aus, bei dem die Bremsenergie mit Hilfe des neu patentierten Gleichstromreglers mit Superkondensator von Kollmorgen aufgenommen, gespeichert und beim nächsten Beschleunigungssignal wieder abgegeben wird. Das System kann auch die maximale Leistungsaufnahme der Maschine aus dem Stromnetz begrenzen. Der kompakte und modulare Formfaktor des Antriebs reduziert den Installationsaufwand und den Platzbedarf auf dem Schaltschrank von Maschinen mit mehreren Achsen erheblich.

Der Einsatz der dezentralen Servoantriebe AKD-N führt zu einer weiteren Reduzierung des Platzbedarfs in den Schaltschränken, vereinfacht die Montage und Wartung und verringert den allgemeinen Aufwand für die Verkabelung um bis zu 80 %. Durch die Dezentralisierung verringert sich auch die Notwendigkeit der Leistungsreduzierung oder entfällt ganz, so dass kleinere, energieeffizientere Antriebs- und Motorkombinationen eingesetzt werden können.

Die KBM-Direktantriebsmotoren von Kollmorgen runden die Lösung ab. Direkt in die Maschine integriert, ermöglichen diese gehäuselosen Motoren hochpräzise Bewegungen ohne komplexe, spielbehaftete und wartungsintensive Getriebekomponenten. In der Plattenbiegemaschine von Salvagnini reduziert die Direktantriebslösung die Einschaltdauer des Rotors um 25 %. Die Kommunikation zwischen Steuerung und Antrieben erfolgt über den EtherCAT-Feldbus – für beste Genauigkeit und hohen Durchsatz bei geringstmöglicher Belastung der CPU.

Image 1

Ergebnisse

Durch die Rückspeisung der Bremsenergie mit Hilfe des patentierten Gleichstromreglers mit Superkondensator reduziert die Antriebslösung von Kollmorgen den Energieverbrauch um 4,6 %. In einem Jahr wird dadurch ca. 1 MWh Energie eingespart und gleichzeitig die Wärmeabgabe deutlich reduziert.

Gleichzeitig sinkt der Spitzenstrombedarf um 79 %, was zu einer deutlichen Stabilisierung des DC-Busses führt. Dies verlängert die Lebensdauer der einzelnen Komponenten und ermöglicht die Installation in elektrischen Umgebungen, in denen nur eine begrenzte Spitzenleistung zur Verfügung steht oder in denen übermäßige EMI-Störungen anderweitig ein Problem darstellen würden.

Das intelligente Energiemanagement des Systems sorgt dafür, dass die Maschine auch bei einem Stromausfall noch mehrere Minuten weiterlaufen kann.

Die Plattenbiegemaschine zeichnet sich durch höhere Energieeffizienz und Langlebigkeit aus und entspricht damit den Nachhaltigkeitszielen von Salvagnini. Außerdem ist sie zuverlässiger, produktiver und weniger wartungsintensiv, was dem Anspruch des Unternehmens entspricht, seinen Kunden weltweit den bestmöglichen Service zu bieten.

Image 2

Wissenswertes über Kollmorgen

Kollmorgen, eine Marke von Regal Rexnord, verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Antriebstechnik, die sich in den leistungsstärksten und zuverlässigsten Motoren, Antrieben, Linearantrieben, FTSSteuerungslösungen und Automatisierungsplattformen der Branche bewährt hat. Wir liefern bahnbrechende Lösungen, die in puncto Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit unübertroffen sind und Maschinenbauern einen unbestreitbaren Marktvorteil verschaffen.

Download PDF

Kollmorgens Direktantriebstechnologie erhöht die Genauigkeit und Produktivität von Beschichtungsanlagen in der Batteriezellenproduktion

Da Elektrofahrzeuge eine sauberere und nachhaltigere Mobilität versprechen, steigt der Bedarf an zuverlässigen Lithium-Ionen-Batterien rapide an. Batteriehersteller suchen nach innovativen Möglichkeiten, um die Qualität und Geschwindigkeit der Produktion zu maximieren.
Erfahren Sie Mehr

Wie konforme Roboterwerkzeuge für Sicherheit und Präzision bei der Endbearbeitung sorgen

Kraftgesteuerte Misch- oder Endbearbeitungsvorgänge sind in der Regel auf menschliche Bediener angewiesen, die beim Schleifen, Entgraten oder Polieren für eine subtile Einhaltung der Vorgaben sorgen. Leider bergen diese Vorgänge inhärente Risiken für diese Arbeiter - von Verletzungen bis hin zu Problemen mit sich wiederholenden Bewegungen.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Taucher in der Tiefesee veranschaulicht die extremen Unterwasserbedingungen, die für die Tiefsee-Motortechnik relevant sind

Zuverlässige Antriebssteuerung in 4.000 Metern Tiefe: IKM und Kollmorgen fördern die Entwicklung von Motoren für den Tiefseeeinsatz >

Erfahren Sie, wie IKM und Kollmorgen gemeinsam ein Unterwassersystem der nächsten Generation entwickelt haben, das unter extremen Bedingungen in Tiefen von 4.000 Metern zuverlässig funktioniert.

Wie Cosmopack von Spezialverpackungen zu flexiblen Verpackungslösungen wechselte >

Erfahren Sie, wie Cosmopack die Integration automatisierter Verpackungslinien durch eine dezentrale Bewegungsarchitektur optimiert hat, um flexiblere Verpackungslösungen zu ermöglichen.

Tauchroboter mit kompaktem und effizientem Antrieb zur Inspektion von Kraftstofftanks bei laufendem Betrieb >

Kollmorgen hat vielen Unternehmen in unterschiedlichen Branchen geholfen, Leistung, Qualität und Durchsatz zu steigern und Kosten zu senken. Lesen Sie hier über die Erfolge unserer Partner.
Kollmorgens Direktantriebstechnologie erhöht die Genauigkeit und Produktivität von Beschichtungsanlagen in der Batteriezellenproduktion

Kollmorgens Direktantriebstechnologie erhöht die Genauigkeit und Produktivität von Beschichtungsanlagen in der Batteriezellenproduktion >

Da Elektrofahrzeuge eine sauberere und nachhaltigere Mobilität versprechen, steigt der Bedarf an zuverlässigen Lithium-Ionen-Batterien rapide an. Batteriehersteller suchen nach innovativen Möglichkeiten, um die Qualität und Geschwindigkeit der…
Compliant Robotic Tooling Mitigates Risk and Delivers a Human Touch in Finishing Operations

Wie konforme Roboterwerkzeuge für Sicherheit und Präzision bei der Endbearbeitung sorgen >

Kraftgesteuerte Misch- oder Endbearbeitungsvorgänge sind in der Regel auf menschliche Bediener angewiesen, die beim Schleifen, Entgraten oder Polieren für eine subtile Einhaltung der Vorgaben sorgen. Leider bergen diese Vorgänge inhärente Risiken für…

Erforschen Sie den Weltraum und andere Welten mit den weltraumtauglichen Motoren von Kollmorgen >

Die Weltraumforschung entwickelt sich ständig weiter, und Kollmorgen kann mit gemeinschaftlich entwickelten Motoren helfen, die den extremen Bedingungen im Weltraum standhalten.

Gewinnen Sie das neue Space Race mit Motoren, auf die Sie sich verlassen können >

Der Low Earth Orbit (LEO) ist ein schnell wachsender Wirtschaftszweig, und Kollmorgen verfügt über das Know-how und die weltraumtauglichen Motoren, um diesen neuen Wettbewerb im Weltraum zu unterstützen.

Die 5 rauesten Umgebungen für EO/IR-Bewegungssteuerungssysteme >

Elektro-optische und Infrarot-Systemen (EO/IR-Systeme) werden für die visuelle und thermische Bildgebung aus großer Entfernung für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. In EO/IR-Systemen, die häufig in Satelliten, Flugzeugen und militärischen…
Motioneering für gehäuselose Motoren, Kollmorgen

Motioneering für gehäuselose Motoren >

Die Größenauslegung eines herkömmlichen Servo- oder Schrittmotors ist mit dem Motioneering-Auslegungswerkzeug einfach, aber wie sieht es mit der Größenauslegung eines gehäuselosen Motors aus? Gibt es besondere Überlegungen bezüglich dieser Motoren?…