Pular para o conteúdo principal
blog | A Kollmorgen está no Rover Perseverance e em ambientes extremos de todos os lugares |
|
Leitura de 2 minutos
Kollmorgen Is on the Perseverance Rover—And Extreme Environments Everywhere

Da superfície de Marte até as profundezas do oceano, do centro da Terra até o centro do corpo humano, os sistemas de motion da Kollmorgen encaram os ambientes mais extremos.

Para a maioria das aplicações, os motores funcionam em condições ambientais cotidianas. E mesmo que uma falha no motor seja inconveniente, ou até ocasione um elevado tempo ocioso, raramente causa uma catastrófica e irreparável falha de aplicação. Mas, também, existem usos específicos e de altos riscos onde o ambiente é extremo e a falha não é uma opção. Exploração espacial é o exemplo mais notável.

Como você pode dissipar o calor gerado pelos instrumentos, controles eletrônicos e fontes de energia no vácuo do espaço? Por outro lado, como você pode garantir o funcionamento seguro dos sistemas de motion quando a temperatura do ambiente chega ao zero absoluto? Como você pode prevenir a perda de gás acelerada pelo vácuo dos materiais que poderiam contaminar componentes e experimentos sensíveis? Como você pode garantir que os materiais suportem a radiação intensa do espaço e, também, da própria fonte de energia de plutônio do veículo espacial?

Seis décadas e centenas de motores no espaço

O Rover Perseverance acaba de iniciar sua missão de pelo menos um ano marciano (678 dias terrestres), e espera-se que até mais, explorando a superfície do planeta vermelho. Ele, provavelmente, representa o mais avançado feito de engenharia já realizado — e é o mais recente, em uma longa história de jornadas espaciais notáveis que a Kollmorgen ajudou a tornar possível.

A Kollmorgen tem fornecido motores para os programas da NASA desde a missão Gemini, em meados dos anos 1960, passando pelo pouso da Apollo na Lua, a estação espacial Skylab, os satélites de GPS que são fundamentais na vida cotidiana e no comércio, o sistema de orientação do foguete Titan, o ônibus espacial reutilizável na órbita terrestre baixa e muitos outros. Os motores da Kollmorgen estiveram nos programas de Marte, começando com o Viking 1— o primeiro veículo de pouso a ter sucesso em sua missão — passando pelos rovers Spirit, Opportunity e Curiosity, e agora o notável Perseverance. Ao longo de aproximadamente seis décadas, nós colocamos centenas de motores no espaço.

O coração do sistema

Desenvolver um projeto como o Perseverance é realmente um trabalho em equipe e nós somos orgulhosos por fazer parte do time. Dentre nossas muitas contribuições para a engenharia da NASA está um motor sem carcaça de Direct-Drive da série RBE coengenheirado que controla a principal bomba de controle térmico do Perseverance, que refrigera todos os eletrônicos e instrumentos a bordo do rover. Os engenheiros da NASA o chamam carinhosamente de "o coração do sistema".

Os motores da série RBE são ideais para esse propósito, pois a o formato sem carcaça pode ser integrado diretamente à aplicação, usando os mesmos rolamentos para suportar tanto a carga quanto o rotor para diminuir o volume, peso e complexidade. O coengenheirado projeto RBE também incorpora materiais que suportam os rigores do espaço. Uma modificação especial permite a instalação de um exclusivo sistema de resfriamento líquido para o próprio motor — projetado para desempenho seguro e de longa duração sob as condições mais extremas.

RBE

Nós estamos trabalhando diretamente com o Laboratório de propulsão a jato da NASA para otimizar esse motor RBE coengenheirado para uso a longo prazo no satélite de órbita em Europa, programado para ser lançado em 2024 e chegar à órbita de Júpiter em 2030, onde mapeará Europa e outras luas jovianas. Nosso motor controlará a principal bomba de controle térmico do satélite e espera-se que ele opere pelo período de 12 anos da missão.

Qual é o seu ambiente extremo?

Fornecer motores para missões espaciais pode soar estranho, mas projetar e construir sistemas de motion para ambientes extremos é negócio como de costume para a Kollmorgen. Pense sobre isso. Ambientes extremos, onde falhar não é uma opção, não são apenas encontrados no espaço sideral, ou na superfície de Marte. Eles estão em cima, embaixo e ao nosso redor.

  • Os sistemas de motion da Kollmorgen ajudam a controlar todos os voos, desde aeronaves comerciais a mísseis supersônicos.
  • Eles estão na linha produção de alimentos e bebidas, com projetos higiênicos construídos para resistir a higienizações diárias que podem destruir rapidamente motores inferiores.
  • Eles estão em equipamentos médicos, de robôs de cirurgia a scanners de tomografia computadorizada de alta resolução, até dispositivos implantáveis — como dispositivos de assistência do ventrículo esquerdo que, literalmente, ajudam a manter pessoas vivas, mais saudáveis e por mais tempo.
  • Eles estão debaixo da crosta terrestre, resistindo a temperaturas extremas, pressões, atmosferas corrosivas e nocivas encontradas na produção de gás e óleo.
  • Eles conduzem e controlam robôs usados para remover e trocar barras de combustível em usinas nucleares.
  • Os sistemas de motion da Kollmorgen também ajudam a impulsionar e guiar veículos subaquáticos, desde Jason Jr. que explorou o naufrágio do Titanic a veículos projetados para maiores profundezas que humanos e máquinas pode alcançar.

E esses são apenas alguns dos inúmeros programas que somos permitidos falar. Não vê sua aplicação na lista? Não é problema. A Kollmorgen possui a tecnologia, linha de produtos, know-how em coengenharia, ampla experiência industrial e compromisso para te ajudar a resolver praticamente qualquer desafio de movimento, não importa qual seja.

Sua missão não precisa ser procurar por evidência de vida extraterrestres. Se você estiver procurando por movimentos precisos, confiáveis e perfeitos com os quais você pode contar para realizar sob quaisquer condições, estamos prontos para ajudá-lo a projetar o excepcional.

Vamos ao trabalho. Consulte um especialista em Motion

Consulte um especialista

Motores sem carcaça

Conheça a gama de motores sem carcaça da Kollmorgen, projetados para fácil integração em sua aplicação e para melhorar o desempenho, a eficiência e a confiabilidade das soluções de movimento.
Descubra Mais

Motores Lineares Direct Drive

Ao usar os motores lineares direct drive da Kollmorgen, sua máquina pode ser mais simples, mais rápida, mais precisa e mais confiável. Combine seu motor ironless, low profile ou ironcore linear com um servodrive AKD ou AKD2G de densidade de potência líder do setor.
Descubra Mais

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Mergulhador flutuando nas águas profundas do oceano, ilustrando as condições subaquáticas extremas relevantes da tecnologia de motores para águas profundas

Movimento confiável a 4.000 metros: IKM e Kollmorgen avançam no projeto de motores para águas profundas >

Descubra como a IKM e a Kollmorgen desenvolveram juntas um sistema submarino de última geração que opera com confiabilidade a profundidades de 4.000 metros em condições extremas.
Satélite espacial

Engenharia de sistemas de movimento para o espaço: um guia para a confiabilidade, a escalabilidade e o sucesso da missão >

Passe dos protótipos terrestres ao sucesso nas missões espaciais com um guia prático para avaliar motores prontos para o espaço e projetar o controle de movimento de espaçonaves.
Atuadores de braço robótico para movimento articulado

Otimização de atuadores de braço robótico para movimento articulado >

Por que o desempenho dos atuadores de braços robóticos depende de mais do que apenas da seleção do motor e como otimizar esse desempenho no nível do sistema?
Aplicação do braço robótico

Como integrar motores sem carcaça BLDC para próxima geração de inovação em robótica >

A RobCo ampliou sua plataforma robótica modular usando motores de torque sem carcaça TBM2G para as juntas do robô, oferecendo torque e velocidade altos em um design compacto.
Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos

Obter precisão e cargas úteis mais altas com atuadores robóticos compactos >

A HEBI Robotics aumenta o torque e a precisão do atuador compacto em aplicações de manutenção e inspeção industrial com os servomotores sem carcaça TBM2G da Kollmorgen.
UGV para varredura de minas

Motores sem carcaça para UGVs militares para varredura de minas: potência, tamanho e confiabilidade >

Os motores sem carcaça para veículos terrestres não tripulados (UGVs) de esteira em varredura de minas maximizam a densidade de torque, reduzem o tamanho e garantem um desempenho confiável em ambientes extremos.
Soluções avançadas de movimento para a próxima geração de missões espaciais

Soluções avançadas de movimento para a próxima geração de missões espaciais >

A exploração espacial está passando por uma nova era de ouro, com o planejamento de milhares de novos satélites. Oferecer sistemas de movimento que conciliem as exigências extremas do espaço com as necessidades do mercado será essencial para vencer a…
Como selecionar o motor correto para aplicações robóticas para reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado

Como selecionar o motor correto para aplicações robóticas para reduzir os custos e o tempo de lançamento no mercado >

É essencial entender a física e as técnicas de otimização dos motores elétricos — incluindo designs com ranhuras, sem ranhuras e sem carcaça — para aumentar o valor e o desempenho. Neste webinar, vamos discutir os efeitos da contagem de polos,…
Motores lineares com direct drive de alta tensão levam o desempenho de máquinas-ferramenta a patamares mais altos

Motores lineares com direct drive de alta tensão levam o desempenho de máquinas-ferramenta a patamares mais altos >

Os motores lineares IC Ironcore DDL e os servodrives AKD proporcionaram 65% mais precisão de posicionamento e 15% mais produtividade para esta retificadora de dupla face.