Skip to main content
blog | Kollmorgen stellt Komponenten des Rovers Perseverance – und wird somit den extremsten Umgebungsbedingungen gerecht |
|
2 Minuten Lesezeit
Kollmorgen stellt Komponenten des Rovers Perseverance – und wird somit den extremsten Umgebungsbedingungen gerecht

Die Motionssysteme von Kollmorgen halten den extremsten Umgebungen stand, von der Marsoberfläche bis zu den Tiefen des Ozeans, vom Erdkern bis zum Innersten des menschlichen Körpers.

Bei den meisten Anwendungen kommen Motoren in alltäglichen Umgebungsbedingungen zum Einsatz. In diesen Fällen kommt ein Motorausfall zwar ungelegen und führt möglicherweise zu teuren Ausfallzeiten, verursacht jedoch nur selten eine folgenschwere und unbehebbare Störung der Anwendung. Dann wiederum gibt es spezielle Anwendungen mit besonders hohen Anforderungen und in extremen Umgebungen, die nicht scheitern dürfen. Die Weltraumforschung ist das offensichtlichste Beispiel hierfür.

Wie kann man die von Instrumenten, Steuerelektronik und Stromquellen erzeugte Wärme im Vakuum des Weltraums ableiten? Und gleichzeitig einen zuverlässigen Betrieb der Antriebssysteme sicherstellen, wenn die Umgebungstemperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt liegen? Wie kann das durch Vakuum begünstigte Ausgasen von Materialien verhindert werden, das empfindliche Komponenten und Experimente beeinträchtigen könnte? Wie kann gewährleistet werden, dass Materialien den hohen Strahlungswerten im Weltraum sowie der Strahlung durch den Plutoniumreaktor des Raumfahrzeugs standhalten?

Sechs Jahrzehnte und Hunderte von Motoren im Weltraum

Der Marsrover Perseverance hat seine Mission, die mindestens ein Marsjahr (687 Erdtage) dauern soll, gerade erst begonnen. In dieser Zeit – und hoffentlich viel länger – soll er die Oberfläche des roten Planeten erkunden. Es handelt sich um das womöglich ehrgeizigste Technologieprojekt, das je in Angriff genommen wurde. Gleichzeitig ist es nur das jüngste Beispiel in einer langen Reihe von bemerkenswerten Reisen, zu denen Kollmorgen entscheidend beigetragen hat.

Kollmorgen liefert seit den Gemini-Missionen in den 1960er-Jahre Motoren für NASA-Programme. Unser Unternehmen war außerdem an den Mondlandungen des Apollo-Programms, der Raumstation Skylab, den für das tägliche Leben und den Handel unentbehrlichen GPS-Satelliten, den Titan-Raketenleitsystemen, den Raumfähren des Typs Space Shuttle und vielen weiteren Missionen beteiligt. Motoren von Kollmorgen kamen darüber hinaus seit Viking 1 – dem ersten erfolgreichen Landemodul – auf dem Mars zum Einsatz. Sie waren außerdem Teil der Rover Spirit, Opportunity, Curiosity und nun des beeindruckenden Perseverance. Im Laufe von fast sechzig Jahren sind Hunderte unserer Motoren in den Weltraum geflogen.

Das Herzstück des Systems

Die Entwicklung eines Projekts wie Perseverance ist eine echte Teamleistung und wir sind stolz darauf, Teil dieses Teams zu sein. Zu unseren zahlreichen Beiträgen für die NASA-Systeme zählt der gemeinschaftlich entwickelte direktangetriebene und rahmenlose Motor der RBE-Serie, der die unverzichtbare Wärmemanagementpumpe von Perseverance antreibt. Diese kühlt sämtliche Elektroniksysteme und Instrumente an Bord des Rovers. Die NASA bezeichnet diesen Motor als „Herzstück des Systems“.

Die Motoren der RBE-Serie eignen sich ideal für diesen Zweck, da die rahmenlose Konstruktion nahtlos in die Anwendung integriert werden kann. Für minimales Volumen, geringes Gewicht und einfachen Aufbau werden die Last und der Rotor von denselben Lagern gestützt. Das gemeinschaftlich entwickelte RBE-Design umfasst auch Materialien, die den Tücken des Weltraums standhalten können. Dank einer speziellen Modifizierung kann ein einzigartiges Flüssigkühlsystem für den Motor installiert werden. Dieses System ist auf zuverlässige und langfristige Leistung unter extremsten Bedingungen ausgelegt.

RBE

Derzeit arbeiten wir mit dem Jet Propulsion Laboratory der NASA an der Optimierung des RBE-Motors für den langfristigen Einsatz in der Europa Clipper. Diese Raumsonde soll im Jahr 2024 starten und 2030 in eine Umlaufbahn um den Jupiter eintreten. Dort wird sie Europa und weitere Jupitermonde kartografieren. Unser Motor steuert die Pumpe des Wärmemanagementsystems der Sonde und soll für zwölf Jahre im Einsatz sein.

In welchen extremen Umgebungen arbeiten Sie?

Die Lieferung von Motoren für Weltraummissionen mag exotisch klingen, für Kollmorgen gehören die Entwicklung und der Bau von Antriebssystemen für extreme Bedingungen jedoch zum Tagesgeschäft. Denken Sie einmal darüber nach. Extreme Arbeitsumgebungen, in denen Ausfälle unter keinen Umständen passieren dürfen, sind nicht nur im Weltraum oder auf der Marsoberfläche zu finden. Wir finden sie über uns, unter uns und um uns herum.

  • Außerdem in Produktionslinien von Lebensmitteln und Getränken. Dank hygienischem Design halten sie der täglichen Reinigung mit Hochdruck und Chemikalien stand, bei der andere Motoren binnen kürzester Zeit ausfallen würden
  • Sie finden Anwendung in medizinischen Geräten wie Chirurgierobotern und hochauflösenden CT-Scannern sowie in implantierbaren Geräten wie ventrikulären Unterstützungssystemen, die buchstäblich Leben retten.
  • Sie arbeiten tief unter der Erdkruste unter extremen Temperaturen, Drücken, Korrosionsbedingungen und gefährlichen Atmosphären, die in der Öl- und Gasproduktion häufig auftreten.
  • Sie dienen zum Antrieb und zur Steuerung von Robotern, mit denen Brennstoffstäbe in Atomkraftwerken sicher entfernt und ausgetauscht werden.
  • Die Motionssysteme von Kollmorgen dienen auch zum Antrieb und zur Steuerung von Unterwasserfahrzeugen, darunter das Jason Jr., das das Wrack der Titanic erforschte, und Fahrzeuge, die in die größten Tiefen vordringen, die für Mensch und Maschine erreichbar sind.

Dies ist nur eine Auswahl der nicht geheimen Programme, über die wir Auskunft geben dürfen. Finden Sie Ihre Anwendung nicht in der Liste? Das ist kein Problem. Kollmorgen verfügt über die Technologie, die Produktauswahl, das technologische Wissen, die Branchenexpertise und das Engagement zur Lösung praktisch jeder Herausforderung im Bereich Motion.

Dabei muss es nicht immer um die Suche nach Spuren von außerirdischem Leben gehen. Wenn Sie nach präzisen, zuverlässigen und anwendungsspezifischen Antriebssystemen suchen, auf die sich unter sämtlichen Bedingungen verlassen können, stehen wir Ihnen zur Seite.

Lassen Sie uns also loslegen. Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Motoren mit linearem Direktantrieb

Die DDL-Motoren von Kollmorgen ermöglichen Ihnen einfachere, schnellere, präzisere und zuverlässigere Maschinen. Kombinieren Sie Ihren eisenlosen Linearmotor in Flachbauweise oder einen Eisenkern-Linearmotor mit einem AKD- oder AKD2G-Servoantrieb für eine branchenführende Leistungsdichte.
Erfahren Sie Mehr

Gehäuselose Motoren

Entdecken Sie die gehäuselose Motorenreihe von Kollmorgen, die für eine einfache Integration in Ihre Anwendung entwickelt wurde und Ihnen mehr Leistung und Effizienz sowie zuverlässige Antriebslösungen bietet.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Ein Taucher in der Tiefesee veranschaulicht die extremen Unterwasserbedingungen, die für die Tiefsee-Motortechnik relevant sind

Zuverlässige Antriebssteuerung in 4.000 Metern Tiefe: IKM und Kollmorgen fördern die Entwicklung von Motoren für den Tiefseeeinsatz >

Erfahren Sie, wie IKM und Kollmorgen gemeinsam ein Unterwassersystem der nächsten Generation entwickelt haben, das unter extremen Bedingungen in Tiefen von 4.000 Metern zuverlässig funktioniert.
Satelliten für die Raumfahrt

Entwicklung von Antriebssystemen für die Raumfahrt: Ein Leitfaden für mehr Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und einen garantierten Missionserfolg >

Vom Prototyp auf der Erde zum Missionserfolg – mit einem praktischen Leitfaden zur Bewertung weltraumtauglicher Motoren und zur Entwicklung von Bewegungssteuerungssystemen für Raumfahrzeuge.
Antriebe für artikulierte Roboterbewegungen

Optimierung von Antrieben für artikulierte Roboterbewegungen >

Warum die Leistung eines Roboterarm-Antriebs von mehr als nur der Wahl des Motors abhängt und wie man die Leistung auf Systemebene optimieren kann.
Roboterarm-Anwendung

Integration gehäuseloser BLDC-Motoren für die Robotik der nächsten Generation >

RobCo hat seine modulare Roboterplattform mit gehäuselosen TBM2G-Drehmomentmotoren für Robotergelenke erweitert, die bei kompakter Bauweise ein hohes Drehmoment und hohe Drehzahlen bieten.
Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen

Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen >

Gehäuselose Motoren definieren neu, was im modernen Maschinenbau möglich ist. Durch die Kombination verschiedener rahmenloser Komponenten in einem einzigen Gehäuse erhalten diese Aktuatoren erhebliche Vorteile wie reduzierte Abmessungen, geringeres…
Deutsch
Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe

Höhere Nutzlasten und maximale Präzision dank kompakter Roboterantriebe >

HEBI Robotics steigert das Drehmoment und die Genauigkeit kompakter Antriebe für industrielle Inspektions- und Wartungsanwendungen mit gehäuselosen TBM2G-Servomotoren von Kollmorgen.
Unbemanntes Landfahrzeug (UGV) zur Minenräumung

Gehäuselose Motoren für militärische Minenräum-UGVs: Leistung, Größe und Zuverlässigkeit >

Gehäuselose Motoren für unbemannte kettengetriebene Bodenfahrzeuge (UGVs) in der Minenräumung maximieren die Drehmomentdichte, reduzieren die Größe und gewährleisten eine zuverlässige Leistung in extremen Umgebungen.
Fortschrittliche Lösungen für die Bewegungssteuerung auf neuen Weltraummissionen

Fortschrittliche Lösungen für die Bewegungssteuerung auf neuen Weltraummissionen >

Die Erkundung des Weltraums erlebt derzeit einen neuen Höhepunkt: Tausende neuer Satelliten sind in Planung. Bewegungssysteme, die sowohl den extremen Anforderungen des Weltraums als auch den Realitäten des Marktes gerecht werden, werden hierbei der…
Wie wählt man den richtigen Motor für Roboteranwendungen, um die Kosten und die Markteinführungszeit zu senken

Wie wählt man den richtigen Motor für Roboteranwendungen, um die Kosten und die Markteinführungszeit zu senken >

Kenntnisse der Physik und der Optimierungstechniken für Elektromotoren, einschließlich genuteter, nutenloser und gehäuseloser Konstruktionen, sind unabdingbar, wenn der Wert und die Leistung verbessert werden sollen. In diesem Webinar werden die…