Sizing AKT Remote IO AKD-PDMM controller/drive, AKD, AKD2G, and S700 drives, and PCMM standalone controller all contain hardware I/O that can be used in an application to interface to other control elements on the machine. Typically, to minimize overall system cost, IO point on these products are used first… |
C Wontrop |
English | |
PC and KAS UDP communication: C# example (Visual Studio Express 2013)This example shows how to exchange data between a PCMM or AKD PDMM and a PC using UDP. The attached KAS program works with the target controller and 2 AKD drives. The PC-based program is written in C# and receives the axis positions from the controller. It is also possible to… |
jcoleman02 |
English | |
KVB Alarms Video - Creating And Using Them With AKI HMI PanelsKollmorgen Visualization Builder (KVB) software has built in alarm features. Users can easily determine when certain values of tags will raise alarms, how they are displayed on the HMI, how they can be cleared, how users can view a history of past alarms, and if text messages or emails should be… | Joe Parks |
English | |
KAS Project Backup and RestoreThis video demonstrates: |
C Wontrop |
English | |
Reação a situações de falha S300-S700Válido para S300, S700 Dependendo do problema atual, as falhas são gerenciadas de forma diferente (diferentes níveis de erro): |
Kollmorgen Support |
Portuguese, Brazil | |
Servo drive da série S700 com falha F23Caso a comunicação CANopen não esteja sendo utilizada, utilize este procedimento para desativar a falha F23. | Portuguese, Brazil | ||
Aviso n12 no S300, S600 e S700Aviso n12 no S300, S600 e S700 |
jcoleman02 |
Portuguese, Brazil | |
Como verificar as falhas atuais do S300 e S700Existem dois parâmetros que podem ser usados para consultar as falhas do drive S300 ou S700: ERRCODE ou STATUS. Como exemplo, removi meu cabo de feedback de uma demonstração S300. | Portuguese, Brazil | ||
Códigos de FalhaOs dispositivos que foram enviados à Kollmorgen para reparo são examinados e o resultado da análise é documentado em um relatório. Os códigos de falha, que são usados nestes relatórios, são explicados em tabelas separadas para motores e drives. Código de falhas Motores Código de… |
Kollmorgen Support |
Portuguese, Brazil |
Don't know if you need a servo or stepper?
Motor Windings: Understanding How They Work and Affect Performance
Read MoreEngineer the Exceptional
Learn More