Passer au contenu principal

* À moins d’avis contraire, tous les webinaires sont présentés en anglais.

* À moins d’avis contraire, les cours sont dispensés en anglais et en présentiel dans nos locaux de Radford, en Virginie (États-Unis).

Simplifier la sélection des résistances de régénération pour les systèmes de mouvement  >

Webinar

L'énergie générée par un moteur lors de la décélération peut endommager votre système de mouvement. Pour intercepter cette énergie électrique excédentaire et éviter les dommages potentiels, le recours à une résistance de régénération est souvent…

Questions aux experts : le contrôle de mouvement pour l'emballage alimentaire  >

Webinar

Lorsque vous vous posez des questions sur le contrôle du mouvement, tournez-vous vers Kollmorgen pour obtenir des conseils d'experts. Notre série « Questions aux experts » réunit des spécialistes du mouvement expérimentés qui répondent aux…

Principes de base du contrôle du mouvement pour les humanoïdes et les exosquelettes >

Webinar

Avec les progrès rapides de la robotique, les pénuries de main-d'œuvre récurrentes et le vieillissement de la population, la demande de robots humanoïdes et d'exosquelettes offrant une efficacité et des performances accrues ne cesse de croître. Les…

Tenir compte de la gravité : l'automatisation de la manutention de charges verticales  >

Webinar

Le transport d'une charge verticale par un servomoteur pose des défis particuliers. En effet, vous devez également tenir compte de la gravité, et la plupart des applications ne peuvent pas tolérer une chute de charge. Que se passe-t-il en cas de…

Choisir le bon moteur pour prolonger le temps de vol et la portée des systèmes aériens sans pilote (UAS) >

Webinar

Les drones jouent un rôle de plus en plus important dans les opérations de sécurité, militaires, policières, humanitaires et commerciales qui nécessitent une traversée rapide et souple de vastes zones tout en réduisant les risques et les charges…

Conseils pour le dimensionnement et la programmation des commandes de mouvement pour les applications de portique >

Webinar

Organiser la conception d'une application, du concept à la construction, peut être une tâche considérable. Les applications telles qu'un portique, c'est-à-dire une structure à plusieurs axes qui partage une charge, exigent une attention particulière…

Utiliser de façon moderne le jumelage de l’inertie pour augmenter la performance >

Webinar

Des mouvements inattendus peuvent abîmer les produits et présenter des risques de sécurité. Imaginez si vous pouviez supprimer tous les mouvements non-souhaités tout en réduisant la taille du moteur et en gagnant en performance.  Cela vous…

Comment la conception de cobots personnalisables peut vous aider à créer une entreprise de robotique chirurgicale prospère  >

Webinar

Les robots collaboratifs et l'IA deviennent de plus en plus importants pour les chirurgiens qui doivent effectuer des tâches extrêmement précises et souvent très répétitives. Toutefois, les applications chirurgicales ont des exigences uniques en…

Les moteurs légers AKMA apportent performance et fiabilité dans les environnements difficiles >

Webinar

Comment répondre aux exigences liées aux lavages quotidiens avec un moteur qui n'est pas en acier inoxydable ? Comment concevoir un moteur léger offrant à la fois performances, polyvalence et valeur exceptionnelle ? Comment déterminer la…

Différenciation des techniques de freinage pour votre système d'asservissement >

Webinar

Stop ! Il s'agit d'une commande importante d'un système de mouvement. Les freins servent souvent à ralentir mécaniquement le système, mais ils peuvent aussi servir à maintenir la charge en place. Chaque type de frein sert un objectif précis.…

Comment utiliser la mise à la terre, le blindage et la liaison pour réduire les interférences électromagnétiques (EMI)  >

Webinar

Pour les ingénieurs en commande de mouvement, les interférences électromagnétiques, ou « bruit », constituent un défi. Les EMI risquant d'engendrer un mouvement non intentionnel, il est essentiel de réduire le bruit des signaux…

Motioneering pour les moteurs sans boîtier >

Webinar

Le dimensionnement d'un servomoteur ou d'un moteur pas-à-pas traditionnel est simple avec l'outil Motioneering, mais qu'en est-il du dimensionnement d'un moteur sans boîtier? Y a-t-il des considérations particulières pour ces pièces? Découvrez à quel…