Passer au contenu principal
Exemples de réussite | Temps de lecture : 2 minutes

Enhancing Precision While Reducing Size, Weight and Cost

Cela fait maintenant plusieurs dizaines d’années qu’un important fabricant de machines de découpe laser de pointe s’est associé à Kollmorgen pour résoudre ses défis de mouvement afin de répondre aux exigences d’un marché en constante évolution. Aujourd’hui plus que jamais, l’entreprise s’appuie sur l’expertise de Kollmorgen en matière d’ingénierie collaborative pour concevoir de nouveaux systèmes de mouvement capables d’améliorer le rendement et la précision de la découpe des métaux tout en proposant des prix qui répondent aux attentes d’une clientèle de plus en plus diversifiée.

Défi

Pour ne citer qu’un exemple de résolution collaborative des problèmes, l’entreprise a fait appel à l’expertise de Kollmorgen en matière de mouvement pour l’aider à concevoir une machine compacte à très grande vitesse (constituée de deux machines de découpe laser réunies en une seule) afin de répondre aux exigences de production à très grande vitesse de l’un de ses clients.

Le premier défi consistait à atteindre le débit de production requis avec une machine compacte. L’encombrement avait déjà été défini, mais l’entreprise s’est rendu compte qu’elle ne parvenait pas à trouver de moteurs adaptés capables de fournir la puissance requise pour l’application.

Le deuxième défi était d’aider l’entreprise à créer une nouvelle version de la même machine qui puisse être commercialisée à un prix nettement inférieur afin d’atteindre un marché plus large. Pour ce faire, il fallait réduire les coûts des matériaux du système de mouvement tout en conservant à peu de choses près les performances de la machine d’origine.

« Au fil des décennies, nous admirons la capacité de notre partenaire à s’adapter pour aider ses clients des secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile, des appareils médicaux, de l’électronique et d’autres industries à atteindre de nouvelles capacités. Nous sommes fiers d’avoir participé à tout cela, en fournissant les capacités de mouvement nécessaires à chaque exigence d’application. »
— Josh Bellefeuille, directeur des produits moteurs, Kollmorgen

Solution

La conception initiale de la machine nécessitait des moteurs linéaires sans fer pour répondre aux objectifs de vitesse et de précision du projet. Pour fournir la puissance requise sans modifier l’encombrement de l’installation, Kollmorgen a conçu un enroulement personnalisé capable de fonctionner avec un matériau magnétique spécialisé à haute densité.

En s’appuyant sur cette solution, Kollmorgen est parvenu à concevoir une version moins coûteuse à l’aide de moteurs à noyau de fer plutôt que de moteurs sans fer. Pour une machine de découpe laser de haute précision, le problème des moteurs à noyau de fer est que l’attraction inhérente entre l’aimant et la bobine crée un effet de cogging qui peut compromettre la précision du positionnement. Ainsi, pour maintenir la qualité de la découpe, Kollmorgen a mis au point un algorithme logiciel anti-cogging intégré au variateur AKD qui réduit le cogging de 90 %.

L’affectation d’un ingénieur Kollmorgen au site du constructeur a été déterminante pour la réussite du projet. En effet, cela a permis à l’équipe d’atteindre ses objectifs, de mettre au point la solution et d’achever la nouvelle version de la machine dans les délais accordés.

Enhancing Precision While Reducing Size, Weight and Cost Image 2

Résultats

Grâce aux moteurs à noyau de fer moins coûteux et à la solution anti-cogging de Kollmorgen, cette version de la machine de découpe laser est rapidement devenue le produit phare de la société. Kollmorgen a également aidé son partenaire à renforcer son leadership dans le secteur de la découpe laser de nombreuses autres façons, notamment :

  • pour permettre la fabrication de moteurs à réaction avec des centaines de milliers de minuscules orifices de refroidissement par effusion découpés au laser afin de révolutionner l’efficacité du carburant ;
  • pour aider l’entreprise à passer à une architecture de bus EtherCAT en temps réel ;
  • pour développer un algorithme en mode portique afin de simplifier le réglage du mouvement des bras du portique, qui doivent se déplacer de manière synchronisée ;
  • pour fournir des capacités de réglage et de filtrage qui doublent la bande passante de la boucle de vitesse, ce qui se traduit par une plus grande stabilité et un meilleur rendement de la machine.

Enhancing Precision While Reducing Size, Weight and Cost Image 2

Télécharger le PDF

Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur

Les problèmes d'alignement de commutation entre servomoteurs et servovariateurs peuvent être assez complexes, en particulier lorsque le moteur et le variateur proviennent de manufacturiers différents. Comprendre les défis de conception typiques peut vous aider à affronter les problèmes de séquençage de phases du moteur.

En savoir plus

Dimensionnement et choix des systèmes d’asservissement : bien comprendre ses besoins dès le départ

Pour choisir un servomoteur dont la conception et la taille sont adaptés à une machine, il faut d’abord comprendre ce qui compose un tel système. Qu’il s’agisse d’un servomoteur ou d’un servovariateur, l’objectif est de contrôler un mouvement particulier en boucle fermée. Le système inclut un capteur d'asservissement qui assure un échange constant d’informations entre le moteur et le variateur pour gérer avec précision la position, la vitesse et le couple du mécanisme.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Équipement de soudage pour batteries au lithium

La sécurité fonctionnelle des moteurs linéaires améliore la sécurité et la productivité des équipements de soudage pour batteries au lithium >

La technologie de sécurité fonctionnelle SMM de Kollmorgen aide les fabricants de batteries au lithium à obtenir des mouvements stables et contrôlés, ainsi qu'une conformité mondiale, leur conférant ainsi un avantage concurrentiel.

Développer des machines plus efficaces : comment les constructeurs de machines parviennent à réduire la complexité, à améliorer les performances et à accroître la flexibilité >

Participez à ce webinaire pour découvrir comment le système de mouvement haute tension Kollmorgen Essentials™ aide les OEM à réduire la complexité des machines, à accélérer la mise en service et à atteindre des performances élevées avec une plus…
Français
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen élargit sa gamme Essentials avec un nouveau contrôleur et une capacité haute tension >

Kollmorgen ajoute à sa gamme un nouveau contrôleur à huit axes et une capacité d'entraînement haute tension pour optimiser la conception des systèmes de mouvement destinés aux applications industrielles.
Kollmorgen améliore la sécurité et les performances des moteurs linéaires grâce à la mise à niveau du micrologiciel SafeMotion Monitor

Kollmorgen améliore la sécurité et les performances des moteurs linéaires grâce à la mise à niveau du micrologiciel SafeMotion Monitor >

Ce micrologiciel amélioré intègre la prise en charge de l'asservissement sécurisé EnDat 2.2 pour les applications de moteurs linéaires, étendant ainsi les capacités de sécurité fonctionnelle et permettant la conformité SIL3
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget >

Découvrez comment Kollmorgen Essentials offre un contrôle de mouvement haute précision et une fiabilité éprouvée, désormais plus rapide à configurer, plus simple à intégrer et plus économique à déployer.
Français
Kollmorgen Essentials™ : des systèmes de mouvement complets pour chaque axe, chaque budget

Kollmorgen Essentials : des systèmes de mouvement complets pour tous les axes et tous les budgets >

Découvrez le mouvement de haute précision et d'une fiabilité éprouvée de Kollmorgen Essentials. Désormais, les spécifications sont plus rapides, l'intégration plus simple et la mise à l'échelle plus économique. La nouvelle gamme Kollmorgen Essentials…
Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement

Comment le système de mouvement Kollmorgen permet à un robot à câbles de tripler son rendement >

Découvrez pourquoi Rbot9 a exigé des servomoteurs AKM2G et des servocommandes AKD pour optimiser la capacité de charge utile, la vitesse et la sécurité des charges verticales de son imposant robot à câbles suspendus.
Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur

Servo-amplificateurs CA à aimant permanent (AC PM) : les différents alignements de phase et de commutation du servomoteur >

Les problèmes d'alignement de commutation entre servomoteurs et servovariateurs peuvent être assez complexes, en particulier lorsque le moteur et le variateur proviennent de manufacturiers différents. Comprendre les défis de conception typiques peut…
Automating Systems for Sheet Metal Forming, Kollmorgen

Automatiser les systèmes de formage des métaux pour plus de productivité et de souplesse >

Learn how a major supplier of automated tube-cutting machines used direct-drive technology to transform metal-forming performance, precision and versatility. Get the details, and envision the possibilities for your own metal-cutting machine.