Salta al contenuto principale
Casi di successo | 2 minuti di lettura

Enhancing Precision While Reducing Size, Weight and Cost

Da molti anni, un importante produttore di macchine avanzate per il taglio laser collabora con Kollmorgen per risolvere ogni nuova sfida di motion in un mercato in continua evoluzione. Oggi più che mai, l'azienda si affida alla competenza ingegneristica collaborativa di Kollmorgen per la progettazione di nuovi sistemi di motion che aumentano la produttività e la precisione del taglio dei metalli e soddisfano una gamma di prezzi di vendita per servire una base di clienti diversificata e in crescita.

Sfida

In un esempio di problem-solving collaborativo, l'azienda si è avvalsa dell'esperienza di Kollmorgen nel campo del motion per contribuire alla progettazione di una macchina compatta ad alta velocità, essenzialmente due macchine per il taglio laser in un'unica struttura, al fine di soddisfare i requisiti di produttività a velocità estremamente elevata di un cliente.

La prima sfida è stata quella di realizzare la produzione richiesta in una macchina compatta. L'ambito del progetto era già stato stabilito, ma l'azienda non riusciva a trovare motori esistenti che si adattassero al quadro dell'installazione, fornendo al contempo una potenza sufficiente per l'applicazione.

La seconda sfida consisteva nell'aiutare l'azienda a creare una nuova versione della stessa macchina che potesse essere offerta a un costo notevolmente inferiore per raggiungere un mercato più ampio. Per risolvere questa sfida sarebbe stato necessario ridurre i costi dei materiali del sistema di motion, pur ottenendo prestazioni sostanzialmente simili a quelle del progetto originale.

““Ammiriamo la capacità di adattamento ultra decennale del nostro partner nell'aiutare i clienti del settore aerospaziale, automobilistico, dei dispositivi medici, dell'elettronica e di altri settori a raggiungere nuove possibilità. Siamo orgogliosi di aver partecipato a tutto questo, fornendo le funzionalità di motion necessarie per ogni esigenza applicativa."”
—Josh Bellefeuille Motors Product Director Kollmorgen

Soluzione

Il progetto iniziale della macchina richiedeva motori lineari ironless per soddisfare gli obiettivi di velocità e precisione del progetto. Per fornire la potenza necessaria senza modificare l'ingombro dell'installazione, Kollmorgen ha progettato un avvolgimento personalizzato che lavora con un materiale magnetico specializzato ad alta densità.

Basandosi su questo risultato, Kollmorgen ha contribuito a progettare una versione a basso costo utilizzando motori ironcore anziché ironless. Per un laser cutter ad alta precisione, la sfida con i motori ironcore è che l'attrazione intrinseca tra i magneti e l'avvolgimento crea un effetto cogging che può compromettere la precisione di posizionamento. Per mantenere la qualità del taglio, Kollmorgen ha sviluppato un algoritmo software anticogging, integrato nell'azionamento AKD, che riduce il cogging del 90%.

Per il successo del progetto è stato fondamentale l’inserimento di un ingegnere Kollmorgen sul sito del costruttore per aiutare il team a raggiungere i propri obiettivi, mettere a punto la soluzione e completare la nuova versione della macchina nei tempi previsti.

Enhancing Precision While Reducing Size, Weight and Cost Image 2

Risultati

Grazie ai motori ironcore a basso costo e alla soluzione anti-cogging di Kollmorgen, questa versione della macchina per il taglio laser è presto diventata l'elemento di punta nelle vendite dell'azienda. Kollmorgen ha anche aiutato questo partner a estendere la sua leadership nel taglio laser in molti altri modi, tra cui :

  • Consentire la produzione di motori a reazione con centinaia di migliaia di minuscoli fori di raffreddamento a effusione tagliati al laser per rivoluzionare l'efficienza del carburante.
  • Aiutare l'azienda a passare a un'architettura bus EtherCAT in tempo reale.
  • Sviluppare un algoritmo di modalità gantry per semplificare la regolazione del motion per i bracci del gantry che devono muoversi in sincronia.
  • Fornire funzionalità di ottimizzazione e filtraggio che raddoppiano la larghezza di banda del loop di velocità, con conseguente maggiore stabilità e produttività della macchina.

Scarica come PDF

Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori

I problemi di allineamento della commutazione tra servomotori e servoazionamenti, soprattutto quando il motore e l'azionamento sono di produttori diversi, possono risultare piuttosto complessi. Comprendere le sfide progettuali più comuni può aiutare a risolvere i problemi legati alla fasatura del motore.

Scopri di più

Guida introduttiva al dimensionamento e alla selezione di sistemi servo

When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.
Scopri di più

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più

Altre Risorse

Apparecchiature di saldatura per batterie al litio

Motori lineari e sicurezza funzionale per una maggiore sicurezza e produttività nelle apparecchiature di saldatura per batterie al litio >

La sicurezza funzionale SMM di Kollmorgen garantisce un movimento stabile e controllato, supportando la conformità ai requisiti globali e migliorando la competitività nella produzione di batterie al litio.

Sviluppare macchine più efficienti: come i costruttori di macchine ottengono minore complessità, prestazioni più elevate e maggiore flessibilità >

Partecipa a questo webinar per scoprire come il sistema di motion Kollmorgen Essentials™ High Voltage aiuta gli OEM a ridurre la complessità delle macchine, accelerare la messa in servizio e ottenere prestazioni elevate con maggiore flessibilità.
Italiano
HV Essentials di Kollmorgen

Kollmorgen amplia il portafoglio Essentials con un nuovo controller e nuove capacità ad alta tensione >

Kollmorgen Essentials introduce un nuovo controller a otto assi e la capacità di azionamento ad alta tensione, per dimensionare correttamente i sistemi di motion destinati ad applicazioni industriali.
Kollmorgen migliora la sicurezza e le prestazioni dei motori lineari con l'aggiornamento del firmware del SafeMotion Monitor

Kollmorgen migliora la sicurezza e le prestazioni dei motori lineari con l'aggiornamento del firmware del SafeMotion Monitor >

Il firmware migliorato aggiunge il supporto del feedback sicuro EnDat 2.2 per le applicazioni dei motori lineari, estendendo le capacità di sicurezza funzionale e consentendo la conformità SIL 3
Kollmorgen Essentials™: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget

Kollmorgen Essentials: sistemi motion completi per ogni asse e per ogni budget >

Scopri come Essentials di Kollmorgen offre motion ad alta precisione e affidabilità comprovata, oggi più rapido da configurare, più semplice da integrare e più conveniente da scalare. La nuova linea Essentials di Kollmorgen propone sistemi di motion…
Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività

Come il sistema di motion control Kollmorgen alimenta un robot a cavi triplicandone la produttività >

Scopri perché Rbot9 ha scelto i servomotori AKM2G e i servoazionamenti AKD per massimizzare la capacità di carico utile, la velocità e la sicurezza del carico verticale del suo imponente robot a cavi sospesi.
Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori

Servoazionamenti PM CA: differenti sequenze di fasatura e allineamenti di commutazione dei servomotori >

I problemi di allineamento della commutazione tra servomotori e servoazionamenti, soprattutto quando il motore e l'azionamento sono di produttori diversi, possono risultare piuttosto complessi. Comprendere le sfide progettuali più comuni può aiutare…

Guida introduttiva al dimensionamento e alla selezione di sistemi servo >

When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.

Veloce sviluppo di protesi ed esoscheletri di nuova generazione >

Humotech è stata fondata nel 2015 guidata da una semplice domanda: invece di costruire prototipi su prototipi, cosa accadrebbe se gli ingegneri potessero valutare la progettazione di protesi, ortesi, esoscheletri e altri concetti di macchine…