Skip to main content
Anwenderberichte | 2 Minuten Lesezeit

Enhancing Precision While Reducing Size, Weight and Cost

Ein führender Hersteller fortschrittlicher Laserschneidmaschinen arbeitet seit mehreren Jahrzehnten mit Kollmorgen zusammen, um immer wieder neu aufkommende Antriebsherausforderungen in einem dynamischen Markt zu bewältigen. Heute verlässt sich das Unternehmen mehr denn je auf die umfassende technische Expertise von Kollmorgen bei der Entwicklung neuer Antriebssysteme, die einen höheren Durchsatz sowie eine höhere Präzision beim Metallschneiden ermöglichen und gleichzeitig eine Reihe von Preisvorstellungen erfüllen. So kann das Unternehmen einen vielfältigen und wachsenden Kundenstamm bedienen.

Aufgabe

In einem Beispiel kollaborativer Problemlösung zog das Unternehmen die Expertise von Kollmorgen im Bereich Antrieb heran, um eine kompakte Maschine mit extrem hoher Geschwindigkeit zu entwickeln. Dabei wurden die Funktionen zweier Laserschneidmaschinen in einer einzigen Maschine vereint, um die Anforderungen eines Kunden an einen Hochgeschwindigkeitsdurchsatz zu erfüllen.

Die erste Herausforderung bestand darin, den erforderlichen Produktionsdurchsatz mit einer kompakten Maschine zu erreichen. Das grundlegende Design stand bereits fest; dem Unternehmen gelang es allerdings nicht, bestehende Motoren zu finden, die sich für die vorgegebenen Abmessungen eigneten und dabei die erforderliche Leistung liefern.

Die zweite Herausforderung bestand darin, das Unternehmen in dem Vorhaben zu unterstützen, eine neue Version derselben Maschine zu entwickeln, die zu einem wesentlich niedrigeren Preis angeboten werden kann, um einen größeren Markt zu erreichen. Zur Lösung dieses Problems mussten die Materialkosten des Antriebssystems gesenkt werden, und das ohne Abstriche an der Leistung des ursprünglichen Modells.

„Wir bewundern die Fähigkeit unseres Partners, sich über viele Jahrzehnte hinweg anzupassen, um Kunden aus der Luft- und Raumfahrt, der Automobilbranche, der Medizintechnik, der Elektronik und anderen Bereichen zu neuen Fähigkeiten zu verhelfen. Wir sind stolz darauf, dass wir an all dem beteiligt waren und die für die jeweilige Anwendung erforderlichen Antriebsfunktionen geliefert haben.“
– Josh Bellefeuille, Motors Product Director Kollmorgen

Lösung

Das ursprüngliche Maschinendesign sah eisenlose Linearmotoren zur Umsetzung der Projektziele hinsichtlich Geschwindigkeit und Präzision vor. Um die benötigte Leistung ohne Änderung am angestrebten Konzept zu erreichen, entwickelte Kollmorgen eine maßgeschneiderte Wicklung, die mit einem speziellen, hochdichten Magnetmaterial arbeitet.

Darauf aufbauend hat Kollmorgen dazu beigetragen, eine kostengünstigere Version zu entwickeln, bei der eisenbehaftete Motoren anstelle von eisenlosen Motoren zum Einsatz kommen. Bei hochpräzisen Laserschneidmaschinen besteht die Herausforderung bei eisenbehafteten Motoren darin, dass die inhärente Anziehungskraft zwischen der Magnetbahn und der Spule einen Cogging-Effekt erzeugt, der die Positionsgenauigkeit beeinträchtigen kann. Um die Schnittqualität beizubehalten, hat Kollmorgen einen Anticogging-Softwarealgorithmus entwickelt, der in den AKD-Antrieb integriert ist und das Cogging um 90 % reduziert.

Entscheidend für den Erfolg des Projekts war der Einsatz eines Ingenieurs von Kollmorgen am Standort des Maschinenbauers, der bei der Erreichung der Ziele, der Feinabstimmung der Lösung und der zeitgerechten Fertigstellung der neuen Maschinenversion unterstützte.

Enhancing Precision While Reducing Size, Weight and Cost Image 2

Ergebnisse

Mit den kostengünstigeren eisenbehafteten Motoren und Kollmorgens Anti-Cogging-Lösung wurde diese Version der Laserschneidmaschine bald zum größten Verkaufsschlager des Unternehmens. Kollmorgen unterstützte diesen Partner auch auf vielerlei andere Wege im Zuge der Erweiterung seiner Marktführung im Bereich des Laserschneidens, darunter:

  • Ermöglichen der Herstellung von Düsentriebwerken mit Hunderttausenden winziger lasergeschnittener Kühlöffnungen, um die Treibstoffeffizienz zu revolutionieren.
  • Unterstützen des Unternehmens bei der Umstellung auf eine Echtzeit- EtherCAT-Busarchitektur.
  • Entwickeln eines Portalalgorithmus zur Vereinfachung der Bewegungsabstimmung für Portal-Arme, die sich synchron bewegen müssen.
  • Developing a gantry mode algorithm to simplify tuning motion for gantry arms that must move in sync.
  • Bereitstellen von Abstimmungs- und Filterfunktionen, die die Bandbreite des Geschwindigkeitsreglers verdoppeln, was zu einer höheren Maschinenstabilität und einem höheren Durchsatz führt.

Enhancing Precision While Reducing Size, Weight and Cost Image 3

Download PDF

AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels

Die Probleme beim Abgleich des Kommutierungswinkels zwischen Servomotoren und Servoantrieben, insbesondere wenn Motor und Antrieb von verschiedenen Herstellern stammen, können durchaus eine Herausforderung darstellen. Durch das Verständnis der typischen Designherausforderungen können Probleme bei der Motorphasenfolge leichter gelöst werden.

Erfahren Sie Mehr

Erste Schritte bei der Dimensionierung und Auswahl von Servomotoren: Gründe für eine Systemlösung

When specifying servo motors, drives and cables, learn how to optimize motion by incorporating mechanical load, motion profile, ambient environment, cabling and other considerations into a system-wide approach.
Erfahren Sie Mehr

Das Außergewöhnliche entwickeln

Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.

Erfahren Sie Mehr

Related Resources

Schweißanlagen für die Produktion von Lithium-Batterien

Funktionale Sicherheit von Linearmotoren steigert Sicherheit und Produktivität bei Schweißanlagen für Lithium-Batterien >

Die Funktionale Sicherheit der SMM-Lösungen von Kollmorgen trägt dazu bei, stabile und kontrollierte Bewegungsabläufe sicherzustellen, globale Vorschriften in der Lithium-Batterieproduktion einzuhalten und die Wettbewerbsfähigkeit der Hersteller zu…
Effizientere Maschinen entwickeln

Effizientere Maschinen entwickeln: Wie Maschinenbauer Komplexität reduzieren und gleichzeitig Leistung und Flexibilität steigern >

Steigende Maschinenkomplexität, lange Inbetriebnahmezeiten und wachsender Engineering-Aufwand stellen viele OEMs vor große Herausforderungen. Gleichzeitig steigt der Druck, leistungsstarke und flexible Maschinen schneller auf den Markt zu bringen.
Deutsch
Kollmorgen HV Essentials

Kollmorgen stellt neue Steuerung und Hochspannungsfähigkeit im Essentials™-Portfolio vor >

Kollmorgen Essentials erweitert sein Angebot um eine neue 8-Achsen-Steuerung und Hochspannungsantriebe, um den Bau maßgeschneiderter Antriebssysteme für industrielle Anwendungen zu ermöglichen.
Kollmorgen verbessert die Sicherheit und Leistung von Linearmotoren mit SafeMotion Monitor Firmware-Upgrade

Kollmorgen verbessert die Sicherheit und Leistung von Linearmotoren mit SafeMotion Monitor Firmware-Upgrade >

Die erweiterte Firmware bietet Unterstützung für EnDat 2.2 Safe Feedback für Linearmotoranwendungen, erweitert die Funktionen für funktionale Sicherheit und ermöglicht die Einhaltung von SIL 3
Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget

Kollmorgen Essentials™: Bewegungssysteme für jede Achse, jedes Budget >

Entdecken Sie Kollmorgen Essentials für hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit. Die neue Komplettserie ermöglicht es Maschinenbauern, Projekte schneller zu spezifizieren, einfacher zu integrieren und kostengünstiger zu skalieren.…
Deutsch
Kollmorgen Essentials™: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget

Kollmorgen Essentials: Komplette Bewegungssysteme für jede Achse und jedes Budget >

Entdecken Sie, wie Sie mit Kollmorgen Essentials hochpräzise Bewegung und bewährte Zuverlässigkeit erreichen – jetzt noch schneller, einfacher und kostengünstiger. Die neue Kollmorgen Essentials Linie bietet komplette, vorgefertigte…
Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz

Kollmorgen Antriebssystem ermöglicht Kabelroboter mit dreifachem Durchsatz >

Erfahren Sie, warum man sich bei Rbot9 für AKM2G-Servomotoren und AKD-Servoantriebe entschieden hat, um bei diesem schweren, an Kabeln aufgehängten Roboter die Nutzlastkapazität, Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Handhabung vertikaler Lasten zu…
AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels

AC PM Servoantriebsverstärker: Unterschiede bei dem Abgleich der Motorphasen und des Kommutierungswinkels >

Die Probleme beim Abgleich des Kommutierungswinkels zwischen Servomotoren und Servoantrieben, insbesondere wenn Motor und Antrieb von verschiedenen Herstellern stammen, können durchaus eine Herausforderung darstellen. Durch das Verständnis der…

Anpassen von Standardbewegungsprofilen zur Optimierung von Betriebsgeschwindigkeit und -zeit >

Anpassung standardmäßiger Antriebsprofile zur Optimierung der Betriebsgeschwindigkeit und -zeit: Erfahren Sie mehr über einfache Profilanpassungen, die dazu beitragen, Bewegung und Bewegungsdauer zu bewahren und einprägsame Profile zu erstellen.