Pular para o conteúdo principal
Histórias de Sucesso | Leitura de 2 minutos

Enhancing Precision While Reducing Size, Weight and Cost

Durante muitas décadas, um grande fabricante de máquinas avançadas de corte a laser faz parceria com a Kollmorgen para resolver cada novo desafio de movimento em um mercado em constante evolução. Hoje, mais que nunca, a empresa conta com a experiência em engenharia colaborativa da Kollmorgen para projetar novos sistemas de movimento que geram maior produtividade e precisão no corte de metal, além de oferecer uma variedade de faixas de preço para atender a uma base diversificada e crescente de clientes.

Desafio

Em um exemplo de solução colaborativa de um problema, a empresa recorreu à experiência em movimento da Kollmorgen para projetar uma máquina compacta e de altíssima velocidade, essencialmente duas máquinas de corte a laser em uma única máquina, que atendesse aos requisitos de produtividade de altíssima velocidade do cliente.

Obter o rendimento de produção necessário em uma máquina compacta era o primeiro desafio. A área de projeto já havia sido estabelecida, mas a empresa não conseguia encontrar motores existentes que se ajustassem ao envelope de instalação e, ao mesmo tempo, fornecessem potência suficiente para a aplicação.

O segundo desafio foi ajudar a empresa a criar uma nova versão da mesma máquina que pudesse ser oferecida a um custo substancialmente mais baixo para atingir um mercado mais amplo. Resolver esse desafio exigiu reduzir os custos de material do sistema de movimento e, ao mesmo tempo, alcançar quase o mesmo desempenho do projeto original.

"Nós admiramos a capacidade de nosso parceiro de se adaptar, ao longo das décadas, para ajudar clientes dos setores aeroespacial, automotivo, de dispositivos médicos, de equipamentos eletrônicos e outros a atingir novas capacidades. Estamos orgulhosos de fazer parte disso, entregando as capacidades de motion necessárias para cada requisito de aplicação.”
— Josh Bellefeuille Diretor de produtos de motores Kollmorgen

Solução

O design inicial da máquina precisaria de motores lineares sem ferro para atender aos objetivos de velocidade e precisão do projeto. Para fornecer a energia necessária sem alterar a área ocupada pela instalação, a Kollmorgen projetou um enrolamento personalizado que funcionava com um material magnético especializado de alta densidade.

Com base nessa conquista, a Kollmorgen ajudou a projetar uma versão com custo mais baixo usando motores com núcleo de ferro em vez de motores sem ferro. Para uma máquina de corte a laser altamente precisa, o desafio com motores de núcleo de ferro é que a atração inerente entre a pista magnética e a bobina cria um efeito de "cogging", um tipo de trepidação que pode comprometer a precisão da posição. Para manter a qualidade do corte, a Kollmorgen desenvolveu um algoritmo de software anticogging integrado ao drive do AKD, que reduziu o cogging em 90%.

Foi essencial para o sucesso do projeto a Kollmorgen manter um de seus engenheiros no local do fabricante para ajudar a equipe a atingir seus objetivos, ajustar a solução e concluir a nova versão da máquina dentro do prazo.

Enhancing Precision While Reducing Size, Weight and Cost Image 2

Resultados

Com os motores de núcleo de ferro de baixo custo e a solução anticogging da Kollmorgen, essa versão da máquina de corte a laser se tornou, rapidamente, o produto mais vendido da empresa. A Kollmorgen também ajudou esse parceiro a ampliar sua liderança no corte a laser de muitas outras maneiras, incluindo os exemplos selecionados a seguir:

  • Permitiu que motores de jato sejam fabricados com centenas de milhares de pequenos orifícios de resfriamento de efusão por corte a laser para revolucionar a eficiência de combustível.
  • Ajudou a empresa a avançar para uma arquitetura de protocolo de comunicação EtherCAT em tempo real.
  • Desenvolveu um algoritmo de pórtico para simplificar o ajuste de movimentos para braços de pórtico que devem se mover em sincronia.
  • Forneceu capacidades de ajuste e filtros que dobram a frequência de acomodação da malha de controle de velocidade, resultando em maior estabilidade e rendimento da máquina.

Enhancing Precision While Reducing Size, Weight and Cost Image 3

Baixar como PDF

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas de sequenciamento de fases do motor.

Learn More

Como começar a dimensionar e selecionar servos: entendendo a necessidade de uma solução para seu sistema

Dimensionar e selecionar um sistema de servomotor para um projeto de máquina começa pela compreensão dos componentes que formam um servomotor ou sistema de servoacionamento. Os sistemas de servo são de malha fechada, para controle algum movimento desejado. Eles incorporam um dispositivo de feedback que fornece informações constantes entre o motor e o drive para controlar com precisão a posição, a velocidade e o torque do mecanismo acionado.
Learn More

Engenharia excepcional

A Kollmorgen acredita no poder do Motion Control e da automação para construir um mundo melhor.

Descubra Mais

Recursos Relacionados

Equipamentos de soldagem de baterias de lítio

A segurança funcional dos motores lineares aprimora a segurança e a produtividade em equipamentos de soldagem de baterias de lítio >

A tecnologia de segurança funcional SMM da Kollmorgen ajuda a alcançar movimentos estáveis e controlados, além de conformidade global para a produção e competitividade de baterias de lítio.
Kollmorgen HV Essentials

A Kollmorgen apresenta um novo controlador e capacidade de alta tensão em seu portfólio Essentials >

A linha Kollmorgen Essentials adiciona um novo controlador de oito eixos e capacidade de acionamento de alta tensão para dimensionar corretamente os sistemas de movimento para aplicações industriais.
A Kollmorgen melhora a segurança e o desempenho do motor linear com a atualização do firmware do SafeMotion™ Monitor

A Kollmorgen melhora a segurança e o desempenho do motor linear com a atualização do firmware do SafeMotion Monitor >

O firmware melhorado acrescenta suporte de feedback seguro EnDat 2.2 para aplicações de motores lineares, alargando as capacidades de segurança funcional e permitindo a conformidade com SIL 3
Kollmorgen Essentials™: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos

Kollmorgen Essentials: sistemas de movimento completos para todos os eixos e orçamentos >

Descubra como o Kollmorgen Essentials oferece movimento de alta precisão e confiabilidade comprovada. Agora, ainda mais rápido de especificar, mais simples de integrar e mais viável financeiramente para escalonar. A nova linha Kollmorgen Essentials…
Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade

Como o sistema de movimento da Kollmorgen aciona um robô a cabo para triplicar a produtividade >

Saiba por que a Rbot9 especificou servomotores AKM2G e servodrives AKD para maximizar a capacidade de carga, a velocidade e a segurança de carga vertical de seu imenso robô suspenso por cabos.
Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor

Amplificadores de servodrives CA PM: diferentes alinhamentos de fase e comutação do servomotor >

Os problemas para alinhar a comutação entre servomotores e servodrives, especialmente quando o motor e o drive são de fabricantes diferentes, podem ser bastante desafiadores. Entender os desafios típicos de projeto pode ajudar a lidar com problemas…

Ajuste de perfis de movimento padrão para otimizar a velocidade e o tempo de operação >

Ajuste de perfis de movimento padrão para otimizar a velocidade e o tempo de operação: saiba mais sobre como ajustes simples de perfil que preservam o movimento, o tempo de movimentação e fornecem perfis muito interessantes.​​​​

Como começar a dimensionar e selecionar servos: entendendo a necessidade de uma solução para seu sistema >

Dimensionar e selecionar um sistema de servomotor para um projeto de máquina começa pela compreensão dos componentes que formam um servomotor ou sistema de servoacionamento. Os sistemas de servo são de malha fechada, para controle algum movimento…

Acelerando o desenvolvimento da próxima geração de próteses e exoesqueletos >

A Humotech foi fundada em 2015 a partir de uma simples pergunta: em vez de construir protótipo após protótipo, e se os engenheiros pudessem avaliar o design de próteses, órteses, exoesqueletos e outros conceitos de máquinas vestíveis, programando um…