Passer au contenu principal
press_release | Kollmorgen présente le servomoteur AKMA pour répondre aux exigences des applications de lavage moyen à intensif |
|
minute read

Kollmorgen AKMA motor

RADFORD, VA.,  — Kollmorgen, leader mondial des systèmes de contrôle de mouvement de haute performance, a annoncé aujourd'hui le lancement de son servomoteur AKMA conçu spécifiquement pour la durabilité, la facilité de nettoyage et la polyvalence. Le moteur utilise une surface en aluminium anodisé durci pour offrir aux concepteurs de machines une option hygiénique rentable par rapport à l'acier inoxydable dans les applications de lavage moyen ou intensif.

La conception légère du moteur AKMA le rend facile à installer et à entretenir, et sa densité de couple élevée offre aux constructeurs de machines plus de performance dans un encombrement réduit. Ce moteur convient parfaitement aux applications de mouvement de précision dans le secteur de la transformation des aliments et des boissons, ainsi que dans les opérations d'emballage pharmaceutique et médical. L'indice de protection IP69k de l'AKMA lui permet d'offrir des performances élevées, même dans des environnements humides et difficiles, et de prendre en charge des applications critiques telles que le suivi et le positionnement pour les systèmes de piédestal d'antenne.

Une surface en aluminium anodisé offre une forte résistance aux produits chimiques dans une large gamme de pH. Comme la surface lisse et durcie du moteur est plus résistante aux rayures et ne s'écaille pas comme un moteur peint, il peut être utilisé au-dessus de la ligne de production alimentaire. L'arbre en acier inoxydable de l'AKMA répond aux exigences de sécurité fonctionnelle, tandis que la structure arrondie du boîtier en une seule pièce élimine la nécessité d'un joint entre la bride et le boîtier pour éviter la formation de flaques et les infiltrations d'eau. Le moteur AKMA est également doté d'un système de ventilation qui permet d'égaliser la pression à l'intérieur et à l'extérieur, ce qui améliore le rendement énergétique et la durabilité du moteur.

« Nous sommes ravis de proposer les servomoteurs AKMA aux ingénieurs à la recherche d'un choix de moteur abordable dans les environnements de lavage où les surfaces en acier inoxydable ne sont pas nécessairement nécessaires », a déclaré Ross McMillan, vice-président de l'ingénierie chez Kollmorgen. « Aujourd'hui, il est possible de trouver un équilibre entre performance et valeur et d'éviter de dépenser plus que nécessaire pour une qualité de surface dont on n'a peut-être pas besoin. »

Pour plus d'informations, visitez le site https://www.kollmorgen.com/fr-fr/products/motors/servo/akma

À propos de Kollmorgen

Kollmorgen, une marque de Regal Rexnord, a plus de 100 ans d'expérience dans le domaine du mouvement, reconnue par les moteurs, les variateurs, les actionneurs linéaires, les solutions de contrôle AGV (Automated Guided Vehicle) et les plateformes de contrôle de l'automatisation les plus performants et les plus fiables de l'industrie. Nous proposons des solutions révolutionnaires qui allient des performances, une fiabilité et une facilité d’utilisation exceptionnelles, offrant ainsi un avantage incontestable aux fabricants de machines.

Systèmes de mouvement durables et faciles à nettoyer pour l'industrie de la transformation et de l'emballage des aliments

Comment répondre aux préoccupations en matière de sécurité publique et adhérer aux exigences réglementaires tout en faisant preuve d’efficacité et de rentabilité ? Découvrez comment concevoir des machines de transformation et d’emballage de produits alimentaires plus simples à nettoyer et plus durables pour maximiser votre productivité.
En savoir plus

Servomoteurs AKMA

Le servomoteur léger AKMA est conçu pour les environnements difficiles, tels que la transformation des aliments et des boissons, et offre performances et fiabilité.
En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus

Ressources associées

Les servovariateurs Kollmorgen Essentials offrent des performances servo à un prix abordable pour les environnements lavables et les environnements hygiéniques

Les servovariateurs Kollmorgen Essentials offrent des performances servo à un prix abordable pour les environnements lavables et les environnements hygiéniques  >

Associés aux servomoteurs Kollmorgen Essentials™, les moteurs lavables en aluminium AKMA et les moteurs hygiéniques en acier inoxydable AKMH offrent un contrôle de mouvement à la fois économique et hautement performant.

Améliorer les performances des moteurs lavables grâce à un système de commande de mouvement unifié abordable >

Au cours de ce webinaire, vous verrez comment le variateur de la gamme Essentials™ Servo Drives (KED), de Kollmorgen, offre un mouvement fiable et hautement performant à un prix compétitif lorsqu'il est associé aux servomoteurs AKMA en aluminium…

Systèmes de mouvement durables et faciles à nettoyer pour l'industrie de la transformation et de l'emballage des aliments >

Comment répondre aux préoccupations en matière de sécurité publique et adhérer aux exigences réglementaires tout en faisant preuve d’efficacité et de rentabilité ? Découvrez comment concevoir des machines de transformation et d’emballage de…

Propreté et productivité – Améliorer la salubrité alimentaire et la fiabilité des machines d'emballage  >

Propreté et productivité : améliorer la salubrité alimentaire et la fiabilité des machines d'emballage. Découvrez comment les machines de transformation et d'emballage des produits alimentaires peuvent résister à un lavage sans endommager les…

De l'usine à la ferme : quand la technologie des servomoteurs de Kollmorgen dévoile sa puissance >

Alors que l'automatisation intelligente augmente la productivité des exploitations agricoles, ces dernières ont besoin de moteurs puissants et précis en mesure d'assumer un éventail de tâches intensives jour après jour. Toutefois, même la technologie…
AKMA Servo Motor Brochure

AKMA Servo Motor Brochure >

Durabilité, facilité de nettoyage et polyvalence pour les applications de lavage moyen à intensif.
Le servomoteur AKMA en condition de lavage

Les moteurs légers AKMA apportent performance et fiabilité dans les environnements difficiles >

Découvrez comment les servomoteurs légers AKMA de Kollmorgen assurent durabilité, facilité de nettoyage et performances aux applications de lavage moyen à intensif.

Pouvez-vous intégrer un moteur supérieur dans votre ligne de production alimentaire existante? >

Chaque concepteur de machine souhaite offrir les meilleures performances possibles. Dans l'industrie de la transformation alimentaire d'aujourd'hui en particulier, la pression pour un rendement et une qualité optimum est telle que chaque OEM…