Passer au contenu principal

Blindage des câbles : élimination des interférences électromagnétiques (EMI) dans les systèmes de mouvement >

Il existe plusieurs causes possibles si vous constatez des mouvements involontaires ou des défectuosités inexpliquées du variateur dans votre système de mouvement. Par exemple, la configuration du mouvement via le variateur, un programme mal conçu…

Quatre considérations clés pour la conception des câbles >

https://www.kollmorgen.com/fr-fr/products/motors/servo/servomoteurs/Les systèmes d'asservissement sont largement utilisés dans de nombreuses applications de précision. Alors qu'une réflexion approfondie sur le choix optimal du servomoteur, du…

Considérations sur la conception des servomoteurs pour les environnements dangereux >

Alors que les servomoteurs et les variateurs sont répandus dans une grande variété d'applications industrielles, que faut-il prendre en compte lorsqu'ils fonctionnent dans des environnements extrêmes ou dangereux? Dans de nombreux cas, le moteur…

Déclassement du moteur en raison de températures ambiantes élevées >

Comment calculer le couple continu d'un moteur lorsqu'il fonctionne dans un environnement dont la température est supérieure à sa température nominale? Le couple continu (Tc) du moteur étant évalué pour une température ambiante de 40 °C, comment…

Performances de l'AGV : une incursion en profondeur dans les réseaux neuronaux >

Apprentissage automatique et réseaux neuronaux sont des termes importants dans la logistique moderne, mais que signifient-ils réellement ? Pour nous l'expliquer, faisons appel à un expert. Paul Hamblin, rédacteur en chef de Logistics Business…

Repousser les limites des machines d'emballage à flux horizontal haute vitesse >

C'est peut-être parce que vous utilisez une configuration classique à moteur unique et réducteur sur votre machine d'emballage à flux horizontal que vous ne disposez pas de la souplesse et des performances nécessaires pour suivre la demande.

Les petites servocommandes peuvent être la clé de la machine de personnalisation de masse adaptative >

Pour les fabricants désireux de proposer des fonctionnalités de personnalisation, il ne suffira pas d'acquérir une imprimante 3D ultra-moderne ou un équipement dernier cri pour réaliser la vraie personnalisation de masse à une taille de lot…

Comment personnaliser un servomoteur – Comparaison entre les moteurs standard et personnalisés >

Le moment et la façon de personnaliser un servomoteur standard dépendent des bénéfices escomptés de la personnalisation qui doivent inclure une solution liée à la forme, la taille et la fonction. En savoir plus.

Pourquoi envisager des moteurs sans boîtier pour les solutions personnalisées >

Plutôt que de personnaliser un servomoteur, il est possible d'utiliser un moteur sans boîtier et de l'intégrer directement dans la machine proprement dite. En savoir plus dans notre nouvel article de blogue!

Ce qu'il faut savoir au sujet des moteurs sans boîtier >

Il existe de multiples raisons de choisir un moteur sans boîtier. Ils sont extrêmement compacts, simples, efficaces et précis. Est-ce tout ce dont votre application a besoin?

Comment savoir si mon moteur est à l'épreuve des explosions? >

Un moteur à l'épreuve des explosions est clairement indiqué par une plaque signalétique qui identifie son adaptation à un environnement dangereux donné. La plaque signalétique indique la classe, la division et le groupe de danger auxquels le moteur…

Les technologies intelligentes transforment la performance de l'emballage >

De la conception à la production, Kollmorgen est le partenaire qu'il vous faut pour la conception la plus ambitieuse, l'ingénierie la plus compétente et la livraison la plus fiable.