Pular para o conteúdo principal

Quatro considerações importantes sobre o projeto do cabo >

Sistemas servo são amplamente utilizados em muitas aplicações de precisão. Embora a deliberação cuidadosa sobre o servomotor, o servodrive e os elementos de feedback ideais seja a norma, os cabos que conectam a energia e o feedback costumam ser uma…

Considerações sobre o design de servomotores para ambientes perigosos >

Embora servomotores e drives sejam predominantes em uma ampla variedade de aplicações industriais, o que deve ser considerado quando eles operam em ambientes extremos ou perigosos? Em muitos casos, o próprio motor opera em ambientes extremos,…

Redução da capacidade do motor devido a altas temperaturas ambientais >

Como faço para calcular o torque contínuo de um motor quando ele está operando em um ambiente acima de sua temperatura nominal? Visto que o torque contínuo do motor (Tc) é classificado em um ambiente de 40 °C, como posso estimar o torque contínuo do…

Desempenho AGV: uma análise aprofundada de redes neurais >

Aprendizado de máquina e redes neurais: termos importantes na logística moderna, mas o que eles significam de fato? Nós precisamos de um especialista para nos explicar. Paul Hamblin, editor da revista Logistics Business, conhece um.

Expandindo os limites de máquinas empacotadoras com fluxo horizontal de alta velocidade >

Usar uma configuração convencional de estilo do redutor e do motor único na máquina empacotadora de fluxo pode ser o motivo pelo qual você não está obtendo a flexibilidade e o desempenho necessários para acompanhar a demanda.

Servos menores podem ser o segredo para a máquina de personalização em massa adaptável >

Para fabricantes que estão buscando oferecer funcionalidades de personalização, a verdadeira personalização em massa para o tamanho de um lote exigirá mais do que adquirir os mais modernos equipamentos ou impressoras 3D. É importante…

Como personalizar um servomotor: padrão vs. personalizado >

Quando e como personalizar um servomotor padrão depende dos benefícios previstos derivados da personalização que devem incluir uma solução ligada à forma, ajuste e função. Saiba mais.

Por que considerar motores sem carcaça para soluções personalizadas >

Uma alternativa para personalizar um servomotor é utilizar um motor sem carcaça e integrar diretamente na própria máquina. Saiba mais em nosso novo post no blog.

O que você deve saber sobre motores sem carcaça >

Existem muitas razões para escolher um motor sem carcaça. Eles são extremamente compactos, simples, eficientes e precisos. É isso que sua aplicação exige?

Como posso saber se o meu motor é à prova de explosão? >

Um motor à prova de explosão é claramente marcado com uma identificação que reconhece sua adequação para um determinado ambiente perigoso.A identificação reconhecerá a classe, a divisão e o grupo de perigo para o qual o motor é adequado.

Tecnologias inteligentes estão mudando o desempenho do setor de embalagens >

Desde o conceito até a produção, a Kollmorgen é a única parceira de que você precisa para contar com o design mais ambicioso, a engenharia mais capacitada e a entrega mais confiável.

Por que usar motores à prova de explosão? >

Os motores elétricos geram calor em condições normais de operação e podem gerar uma faísca se a bobina do motor falhar. Temperaturas excessivas da caixa do motor ou uma faísca que não foi adequadamente contida podem causar uma explosão ou provocar um…