La tecnologia di motion è il livello di esecuzione fisica nel settore aerospaziale e della difesa. Sono i motori e gli attuatori a trasformare le decisioni dell’IA, i comportamenti autonomi e i comandi definiti dal software in realtà operativa. Senza solide basi fin dalle prime fasi, i programmi non possono evolvere verso la produzione su larga scala necessaria a soddisfare la crescente domanda nel settore della difesa. Ma perché è così importante?
Da decenni, il vantaggio competitivo nel settore aerospaziale e della difesa dipende dalla capacità di fornire il sistema più avanzato al costo giusto e nei tempi previsti. Questo non è cambiato, ma le richieste si stanno intensificando. Con l’evoluzione delle minacce e l’accelerazione dei cicli di sviluppo, i clienti devono realizzare sistemi altamente sofisticati in tempi sempre più rapidi.
Sebbene l’IA e il software siano i principali protagonisti, il vantaggio diventa reale solo quando il sistema può agire di conseguenza. I clienti hanno bisogno della certezza che questi sistemi possano essere prodotti in modo affidabile su scala e mantenuti operativi sotto pressione.
Takeaways
- La tecnologia di motion è il livello di esecuzione che trasforma l’IA, l’autonomia e la difesa definita dal software in effetti sulla missione.
- L’innovazione nel settore aerospaziale e della difesa richiede capacità scalabili e producibili nei settori dei missili, dei sistemi senza equipaggio, delle tecnologie ipersoniche, dello spazio e non solo. fgdfgdrghd
- Le piattaforme moderne richiedono sistemi di motion compatti e robusti, ottimizzati per SWaP-C, precisione, prestazioni termiche e e capacità di operare in condizioni critiche.
- Nel settore aerospaziale e della difesa, la capacità di realizzare rapidamente prototipi e di aumentare la produzione in modo affidabile sta diventando strategica quanto la tecnologia stessa.
Perché la scalabilità è ora la sfida determinante nel settore aerospaziale e della difesa
Il Dipartimento della Difesa sta dando maggiore priorità all’introduzione di nuove capacità operative in tempi rapidi e su larga scala. Alla fine del 2025, il Pentagono ha ridotto da 14 a sei le sue aree tecnologiche critiche. Due di queste includono esplicitamente il termine “Scaled” nel nome, Scaled Directed Energy e Scaled Hypersonics, a conferma della crescente attenzione verso tecnologie pronte per la produzione su larga scala.
Anche la velocità è un fattore determinante per la scalabilità. Tempistiche di sviluppo ridotte e nuovi percorsi di acquisizione stanno rendendo più facile l’ingresso di aziende commerciali e di imprese della difesa non tradizionali. Questi nuovi operatori adottano modelli di sviluppo più rapidi e iterativi, mentre gli appaltatori consolidati operano secondo cicli di programma complessi e pluridecennali. Entrambi richiedono fornitori di motion control in grado di tenere il loro passo.
Allo stesso tempo, tecnologie che un tempo avanzavano in gran parte nei propri ambiti stanno convergendo. L'intelligenza artificiale sta rendendo possibili piattaforme più autonome. Il rilevamento e le comunicazioni avanzati supportano i sistemi collaborativi. Nuovi approcci produttivi aiutano a realizzare volumi maggiori. L’opportunità è significativa, ma lo è anche la sfida. L’innovazione deve essere sostenibile anche oltre il prototipo.
Ciò è particolarmente evidente nei settori in rapida crescita, come quelli delle piattaforme senza equipaggio e collaborative, nella proliferazione della produzione di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) e nell’urgente necessità di ricostituire le scorte di missili. Con una domanda in rapida crescita, le sfide coinvolgono sempre più profondamente l’intera catena di fornitura. Portare la piattaforma su larga scala significa garantire la scalabilità di ogni tecnologia critica che la compone, incluso il controllo motion. Ciò richiede fornitori in grado di tenere il passo e garantire continuità man mano che i programmi si evolvono.
Quali tecnologie stanno trasformando le missioni del futuro?
La prossima ondata di innovazione nel settore aerospaziale e della difesa prende forma là dove software e hardware convergono. AI, sistemi autonomi, sensoristica avanzata, comunicazioni e tecnologie di produzione stanno progredendo in modo sempre più integrato, rendendo possibili capacità che nessuna di queste tecnologie potrebbe offrire singolarmente. Man mano che questa convergenza accelera, la sfida diventa sempre più fisica: costruire sistemi di motion capaci di stare al passo con ciò che il software rende oggi possibile.
Sistemi autonomi e senza equipaggio
L’autonomia sta passando rapidamente dalle singole piattaforme ai sistemi collaborativi. Ai piccoli UAS e alle munizioni circuitanti si stanno affiancando sciami autonomi e Collaborative Combat Aircraft (CCA), generando una domanda crescente di sistemi ad alte prestazioni in volumi molto più elevati. Queste piattaforme sacrificabili e ad alto volume cambiano l’equazione del motion, ponendo l’accento su progetti replicabili che si integrano in modo efficiente e garantiscono una produzione affidabile su larga scala.
Tecnologia ipersonica
A Mach 5 e oltre, quasi ogni sfida di motion diventa più difficile. Durante il volo ipersonico prolungato, gli attuatori delle superfici di controllo e i sistemi di controllo vettoriale della spinta devono resistere a temperature, urti e vibrazioni estremi, mantenendo al contempo un controllo preciso. La richiesta di bilancio dell'Air Force per l'esercizio fiscale 2027 include 346 milioni di dollari destinati alla prototipazione di sistemi d’arma ipersonici, a conferma della continuità degli investimenti con la progressiva maturazione di queste tecnologie. La sfida ingegneristica non riguarda più semplicemente l’accuratezza. La sfida consiste nel mantenere questo livello di precisione anche in alcune delle condizioni operative più estreme delle missioni di difesa.
Produzione avanzata e additiva
Il modo in cui vengono costruiti i sistemi di difesa sta cambiando, così come le loro capacità. L’automazione, la produzione additiva, gli strumenti di produzione digitale e l’ispezione avanzata consentono reti di produzione più flessibili e distribuite, in grado di accelerare lo sviluppo e ampliare la capacità. Ma ciò non può andare a scapito della qualità. Il vero vantaggio consiste nel disporre di sistemi di qualità rigorosi, supportati da standard solidi, per garantire ripetibilità e affidabilità anche con l’accelerazione dello sviluppo e l’aumento dei volumi.
Integrazione dell'AI
L’intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle missioni operative. Le decisioni e le risposte avvengono in tempo reale. Ma un AI più rapida crea una corrispondente richiesta di hardware. Un comando per orientare un sensore, guidare un missile o stabilizzare un laser deve comunque essere eseguito tramite un motore o un attuatore. Poiché l’AI riduce il tempo tra la percezione e la decisione, il motion deve ridurre il tempo tra la decisione e l’azione.
Nuove applicazioni spaziali e costellazioni LEO
Lo spazio si sta spostando da un numero ridotto di risorse altamente specializzate verso architetture diffuse basate su costellazioni più grandi. I sistemi di difesa missilistica multilivello proposti, come il Golden Dome, illustrano la portata di questo cambiamento, con progetti che prevedono migliaia di satelliti in orbita terrestre bassa. Questo cambia le condizioni per il puntamento, la stabilizzazione e l’ottica dei satelliti. È ancora richiesta una precisione con jitter estremamente ridotto, ma ora deve essere garantita in modo ripetibile a volumi di produzione raramente raggiunti prima nel settore spaziale della difesa.
Counter-UAS
I sistemi di contrasto ai velivoli senza pilota (C-UAS) operano oggi sia come parte di sistemi di difesa multilivello sia nell’ambito di missioni autonome, con task force dedicate e specifici programmi di acquisizione. Questi sistemi comprendono intercettori cinetici, guerra elettronica e tecnologie a energia diretta. Il motion è centrale in ogni livello, dai piedistalli radar e dalle stazioni di tracking che mantengono l’aggancio al bersaglio ai sistemi cardanici a brandeggio rapido, che devono muoversi velocemente e stabilizzarsi con precisione. Quando le minacce arrivano in massa, il sistema deve identificare e affrontare ciascuna di esse in pochi secondi.
Cosa richiedono le tecnologie aerospaziali e della difesa ai sistemi motion
Con l’aumento della complessità e delle capacità delle missioni, si riduce sempre di più il margine di errore per i sistemi motion. I sistemi di motion devono offrire le prestazioni richieste in spazi a ingombro ridotto, ambienti più gravosi e cicli di sviluppo più rapidi. I vincoli esatti variano a seconda dell'applicazione, ma la necessità di un motion preciso rimane costante. Ecco come ciascuna di queste tecnologie introduce specifiche sfide progettuali e quali implicazioni comporta per i relativi requisiti motion.
| Applicazione | Sfida ingegneristica | Requisiti di motion |
|
Missili e munizioni guidate
|
Shock, vibrazioni e temperature estremi combinati con ingombri ridotti | Elevata densità di coppia, resistenza, accuratezza di guida inferiore all'arco-minuto, tolleranza a temperature estreme |
| Applicazioni spaziali e costellazioni LEO | Urti estremi, vuoto, radiazioni e capacità limitata di dissipazione termica in architetture caratterizzate da volumi di produzione sempre più elevati. | Resistenza alle radiazioni e al vuoto, conformità ai requisiti NASA per l’outgassing e gestione termica in assenza di convezione. |
| Sistemi senza pilota | Budget SWaP-C ridotti, combinati con volumi di produzione in crescita | Motion compatto ad alta densità di potenza, motori integrati frameless, ridondanza e tolleranza ai guasti, volumi di produzione scalabili |
|
Counter-UAS
|
Bersagli numerosi, in grado di comparire rapidamente e compiere manovre veloci. | Bassa latenza, elevata larghezza di banda, gimbal ad alta dinamica, rapida stabilizzazione, sistemi di attuazione per piattaforme d’arma e stabilità nel mantenimento del target lock |
|
Tecnologia ipersonica
|
Carichi termici, d’urto e di vibrazione estremi a velocità di almeno Mach 5 (Mach 5+) | Resistenza in condizioni operative estreme e controllo preciso delle superfici aerodinamiche e della vettorizzazione della spinta a velocità superiori a Mach 5 |
Perché un partner di motion è una decisione strategica nel settore della difesa
Man mano che le funzionalità si spostano verso il software, aumenta il valore di un partner con competenze sull’intero stack motion. I fornitori che progettano soluzioni modulari e interfacce aperte rendono concretamente realizzabili i sistemi di difesa ad architettura aperta. L'approccio modulare ai sistemi aperti, ora obbligatorio per legge negli Stati Uniti per i principali programmi della difesa, si basa su componenti che possono essere aggiunti, sostituiti e riconfigurati durante l’intero ciclo di vita della piattaforma. Il motion è uno di quei componenti.
Il collo di bottiglia non è più il software né le idee. La sfida consiste nel produrre sistemi motion robusti, precisi e ad alta densità di potenza nei volumi richiesti dalle missioni. Soddisfare quella domanda richiede più di un singolo fornitore di motori. Serve un partner di motion con la capacità necessaria per risolvere l’intero problema di motion e la portata produttiva necessaria per sostenerlo.
Nell’ambito di Regal Rexnord Aerospace & Defense Solutions, Kollmorgen vanta oltre un secolo di esperienza nel motion per il settore aerospaziale e della difesa. Dal carro armato Abrams ai missili PAC-3 all'MQ-9 Reaper e alle missioni del Mars Rover, le nostre soluzioni supportano programmi di produzione globali per decenni di operatività. Per un OEM, ciò significa un unico fornitore che copre l’intero portafoglio di motion, inclusi motori di precisione frameless e servosistemi, motori miniaturizzati, viti a ricircolo di sfere e madreviti, resolver, componenti magnetici, cuscinetti, ingranaggi, frizioni e freni. A supporto di questa ampia presenza vi sono 14 stabilimenti produttivi globali certificati AS9100 e una vasta esperienza nel soddisfare rigorosi standard di difesa e requisiti di conformità in diverse regioni.
Gli esperti di motion di Kollmorgen lavorano fianco a fianco con i team dei clienti dalla discussione iniziale, passando per la prototipazione, fino alla produzione a pieno regime, abbinando tecnologie collaudate sul campo a ciò che la missione richiede realmente. I team possono partire da una piattaforma consolidata, attingere a migliaia di modifiche standard o sviluppare una soluzione su misura quando il progetto lo richiede. Questo offre un percorso scalabile dai motori convenzionali utilizzati per la prototipazione fino a configurazioni di produzione pienamente qualificate per applicazioni spaziali o rinforzate per specifici requisiti di missione.
Il futuro dell’innovazione nel settore aerospaziale e della difesa
Quando il tempo di ripristino delle scorte diventa una metrica strategica, il vantaggio tecnologico conta solo se è possibile produrre, certificare, consegnare e supportare la soluzione al ritmo richiesto dalla prontezza operativa. Man mano che il settore aerospaziale e della difesa diventa sempre più definito dal software, soggetto a una maggiore competizione e orientato alla scalabilità, le organizzazioni che considerano il motion una capacità strategica anziché un componente standard saranno quelle che trasformeranno l’ambizione in un vantaggio operativo concreto e duraturo.
Scopri come gli esperti Kollmorgen del settore aerospaziale e della difesa possono verificare e mettere alla prova i requisiti fin dalle prime fasi, prima che il divario tra ciò che può essere progettato e ciò che può essere prodotto diventi un rischio per il programma.
Domande frequenti
Che cos’è il livello di esecuzione nei sistemi di difesa?
La tecnologia motion è il livello di esecuzione fisica: i motori, gli attuatori e i sistemi cardanici che traducono le decisioni dell’IA e i comandi software in azioni precise nel mondo reale. È il livello in cui l’autonomia e il software ad architettura aperta si traducono in capacità operative concrete.
Perché la tecnologia motion è importante per l’innovazione nel settore aerospaziale e della difesa?
La capacità di difesa è sempre più definita dal software, ma ogni decisione di puntamento, manovra autonoma e correzione dell’orientamento del satellite dipende ancora da un sistema di motion fisico per essere eseguita. La tecnologia del motion è ciò che rende concretamente operativa la difesa definita dal software.
Che cosa significa SWaP-C nell’ingegneria della difesa?
SWaP-C è l’acronimo di "Size, Weight, Power, and Cost" (dimensioni, peso, potenza e costo). È il compromesso progettuale determinante per le piattaforme di difesa che richiedono le prestazioni massime possibili nel fattore di forma più compatto, leggero, efficiente dal punto di vista energetico ed economico.
In che modo il controllo del motion supporta il volo ipersonico?
I veicoli ipersonici fanno affidamento sull’azionamento delle alette e sul controllo del vettore di spinta per manovrare a Mach 5 e oltre. I sistemi motion devono mantenere un controllo preciso anche in condizioni estreme di temperatura, urti e vibrazioni, tipiche di alcuni degli ambienti operativi più severi delle missioni di difesa.
Chi dovrebbe prendere in considerazione un partner di motion specializzato per i programmi aerospaziali e della difesa?
Sia i nuovi operatori commerciali sia i tradizionali prime contractor della difesa possono beneficiare del supporto di un partner specializzato nel motion. I nuovi operatori hanno bisogno di una prototipazione rapida e di cicli di progettazione brevi, mentre gli appaltatori consolidati necessitano di produzione su larga scala, conformità e supporto logistico pluridecennale. Un partner in grado di fornire entrambi i servizi riduce i rischi del programma lungo l’intero ciclo di acquisizione.