As baterias de íons de lítio recarregáveis estão mudando o mundo. Com a explosão da demanda por veículos elétricos e outros produtos movidos a bateria, os fabricantes de bateria sofrem uma pressão imensa para aumentar a produtividade, maximizar o rendimento e produzir baterias da mais alta qualidade, densidade de energia e maior confiabilidade a longo prazo.
No processo de fabricação de baterias de íons de lítio de alta qualidade, a etapa de revestimento dos polos é um elo fundamental. Saiba como funciona esse processo e como um fabricante de máquinas de revestimento adotou a tecnologia de Direct Drive da Kollmorgen para modificar o controle de motion da máquina. O resultado foi um aumento significativo na precisão em escala mícrons, mesmo com o aumento da velocidade de produção em mais de 33%.