Le batterie ricaricabili agli ioni di litio stanno cambiando il mondo. Con l'aumento vertiginoso della domanda di veicoli elettrici e di altri prodotti alimentati a batteria, i produttori di batterie sono sottoposti a forti pressioni per aumentare la produzione, massimizzare la resa e produrre batterie della massima qualità, densità energetica e affidabilità a lungo termine.
La fase di rivestimento del polo è un passaggio fondamentale nel processo di produzione di batterie agli ioni di litio di alta qualità. Scopri come funziona il processo e come un produttore di macchine di rivestimento ha adottato la tecnologia ad azionamento diretto Kollmorgen per modificare il controllo del motion della macchina. Il risultato è un'accuratezza notevolmente migliorata su scala micron, anche se la velocità di produzione è aumentata di oltre il 33%.