Avec des millions de colis expédiés dans le monde entier dans le contexte actuel où tout va très vite, il est plus important que jamais de garantir l'efficacité de chaque colis. Dans ce podcast, nous discutons de la manière dont l'emballage sur mesure et à la demande peut transformer l'avenir de l'expédition pour le meilleur grâce aux derniers systèmes de Packsize. Découvrez comment le contrôle avancé du mouvement permet de créer des boîtes avec précision et en temps réel, offrant à tous des avantages opérationnels et environnementaux.
Points saillants :
- comment le système de Packsize intègre le contrôle du mouvement pour fabriquer un emballage de précision ;
- le rendement du capital investi (ROI) de l'emballage sur mesure dans la logistique des biens de consommation ;
- ce que cela signifie pour la durabilité et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.